Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Stoppuhr

  Stoppuhr  (112 Angebote unter 28.011.104 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Stoppuhr“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Stoppuhr
^

Stoppuhr - wenn jede Sekunde zählt

Sie möchten die Zeit sekundengenau messen und das zuverlässig und komfortabel? Dann benötigen Sie eine Stoppuhr. Das ist in vielen Bereichen von Vorteil, denken Sie nur an Sportveranstaltungen wie Leichtathletik, in der jede Sekunde bzw. Hundertstelsekunde zählt und oftmals entscheidend ist. Aber auch in der Industrie, Laboren, beim Schulsport oder Training verwendet man Stoppuhren.

Verschiedene Modelle

Die Vielfalt an Stoppuhren ist groß, so können Sie entscheiden, ob Sie ein analoges oder digitales Modell benötigen oder soll es doch lieber eine Tischstoppuhr sein?

Analoge Stoppuhren

Die analoge Uhr hat meist einen Durchmesser von 55 mm. Je nach Modell kann die Einteilung 1/10 oder 1/100 Sekunde betragen, die gesamte Anzeigezeit variiert ebenfalls von beispielsweise 15 bis 30 Minuten. Die Anwendung ist einfach, um zu starten, stoppen oder wieder auf Null zu stellen, müssen Sie auf die so genannte Krone drücken. Diese meisten dieser Modelle sind stoß-, staub- und spritzwassergeschützt.
Neben dieser einfachen Variante gibt es auch so genannte Additions- und Doppelzeiger-Stoppuhren, mit denen Sie beliebig viele Zeiten festhalten können. Deshalb sind diese Modelle als Einzel-, Additions- oder Tempostopper einsetzbar.

Digitale Stoppuhren

Gut in der Hand liegen digitale Stoppuhren. Sie besitzen ein Kunststoffgehäuse, eine Kordel zum Umhängen und werden mittels Batterien bzw. Akkus oder Knopfzellen betrieben. Die Genauigkeit dieser Modelle beträgt meist 1/100 Sekunden. Die LCD-Anzeige ist je nach Modell mehrzeilig und gut lesbar. Viele Funktionstasten machen den Umgang mit dieser Uhr denkbar einfach. Neben der Zeitmessung sind z. B. auch Rückwärtszählung, Zwischenzeiten, Runden- und Abschnittszeiten oder Zeitnehmungen mit Unterbrechungen möglich. Zusätzlich werden Datum und Uhrzeit angezeigt, die Uhren verfügen auch über einen Speicher beispielsweise für das Abrufen der Zeit pro Runde. Das ermöglicht Ihnen, alle wichtigen Zeiten zu dokumentieren, um sie später zu analysieren.

Die standfeste Tischstoppuhr

Während man Stoppuhren meist in der Hand hält, stellt man Tischstoppuhren auf den Tisch, kann sie aber auch als Wandmodell einsetzen. Diese auch als Großstoppuhren bezeichneten, standfesten Geräte gibt es sowohl analog als auch digital.
Die analogen Modelle besitzen ein Ziffernblatt mit einem Durchmesser von ungefähr 110 mm. Die Zeiger sind nachtleuchtend, was vor allem im Dunkel von Vorteil ist. Starten, stoppen, addieren und auf Null zurücksetzen, sind damit kein Problem.
Digitale Tischstoppuhren verfügen über ein gut lesbares LCD-Display und warten mit diversen Funktionen wie z. B. Mehrfachtimer, Pausenfunktion, Normalzeitanzeige, Alarmton und umschaltbarer Zeitauflösung auf.

Der Profi unter den Stoppuhren

Erhältlich sind neben Stoppuhren-Software auch Zeitmessgeräte für Wettkämpfe, so genannte Sport Event Timer, mit beispielsweise einer Speicherkapazität von 8.000 Zeiten. Die dafür benötigten Handstopper können dann gleichzeitig die Zeiten mehrerer Teilnehmer stoppen. Per USB-Schnittstelle können die gemessenen Daten des Sport Event Timers weiterverarbeitet werden.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.