Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Tauchbrille

  Tauchbrille  (23 Angebote unter 28.160.290 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Tauchbrille“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Tauchbrille"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Tauchbrille
^

Taucherbrille - für den scharfen Blick

Die Taucherbrille, oder auch Tauchermaske genannt, ist für das Sehen unter Wasser unentbehrlich, da das menschliche Auge für das Sehen in Luft gebaut ist und die Umwelt unter Wasser nur unscharf wahrnimmt. Die Maske trennt die Augen vom Wasser, verhindert dessen Eindringen und sorgt damit für einen klaren Blick. Gleichzeitig schützt sie die empfindlichen Augen vor Salzwasser, Schmutz, Stößen, Schlägen, Kleintieren und Infektionen.

Material der Taucherbrille

Die Taucherbrille besteht aus mehreren Materialien. Ihr Rahmen ist meist aus Kunststoff gefertigt und in ein flexibles Material eingepasst, dass bei Taucherbrillen überwiegend aus Silikon besteht. Silikon ist materialbeständiger gegen UV-Licht, hautfreundlicher und ruft keine allergischen Reaktionen hervor. Silikonmasken gibt es in klarsichtiger und eingefärbter Ausführung. Die Sichtscheiben bestehen entweder aus Plastik oder Sicherheitsglas. Letzteres zerspringt bei einem etwaigen Bruch nicht gleich in tausend kleine Stücke, so dass die Verletzungsgefahr relativ gering ist. Das Maskenband ist meist aus Silikon oder Neopren gefertigt.

Scheibengrößen und -formen der Taucherbrille

Taucherbrillen gibt es als Rund-, Einglas- und Zweiglasvarianten. Die ältesten und herkömmlichsten Varianten sind mit runden Sichtscheiben ausgestattet und waren lange Zeit das Standardmodell. Heutzutage werden sie immer weniger benutzt, weil sie einen relativ großen Maskenraum haben und die Sichtscheibe relativ weit vor dem Auge platziert ist, wodurch sich der Blickwinkel verkleinert. Einglastaucherbrillen besitzen ein großes Frontglas und bieten somit ein großes Blickfeld, ohne störenden Steg. Allerdings ist der Blickwinkel zur Seite bei dieser Variante eingeschränkt. Taucherbrillen mit zwei getrennten Gläsern sind besonders für Brillenträger geeignet, da in diesen Modellen die beiden Gläser gegen optische Gläser einfach getauscht werden können.

Maskenband und Verschluss der Taucherbrille

Maskenbänder gibt es ebenfalls in verschiedenen Formen. Günstig sind solche mit einem geteilten oder verbreiterten Mittelstück, da diese am Hinterkopf gut anliegen und so für einen optimalen Sitz der Taucherbrille sorgen. Für Maskenbänder aus Silikon gibt es auch Überzüge aus Neopren, so können sich lange Haare nicht mehr im Silikonband verheddern.
Alle Taucherbrillen haben Verschlussschnallen, mit denen sich die Länge des Maskenbandes einstellen lässt. Die Schnallen fixieren das Maskenband sicher in der gewünschten Länge und erlauben es gleichzeitig, die Länge des Maskenbandes zu verändern, an dem man einfach an einem Ende des Bandes zieht oder die Schnalle mit einem Druck auf die Seite kurz öffnet.
Mehr Produkte zum Thema wie Schwimmflossen oder Schnorchel präsentieren wir Ihnen auf unserer Gesamtübersicht Schwimmsport.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.