Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: taucherlampen led, uk taucherlampe
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > Taucherlampe

  Taucherlampe  (11 Angebote unter 28.032.046 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Taucherlampe“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Taucherlampe"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
Artikel pro Seite: 10   Alle   
Weitere Informationen zum Thema Taucherlampe
^

Die Taucherlampe für den Durchblick unter Wasser

Ob für den Hobby- oder den Profitaucher, Taucherlampen sind  - wie Tauchanzüge, Schwimmflossen und Tauchleuchten - je nach Wasserqualität und Witterung ein nahezu unverzichtbarer Bestandteil einer jeden Taucherausrüstung. Die Taucherlampe kann mit unterschiedlichen Leuchten ausgestattet sein.

Arten von Taucherlampen

Halogen-Lampen

Diese klassische Methode der Unterwasser-Beleuchtung wird wegen ihrer hohen Leuchtleistung in den meisten Fällen als Hauptlampe verwendet. Beim Kauf sollte man darauf achten, dass der Akku mindestens 90 min durchhält.

LED-Lampen

Die LED-Technik eignet sich sehr gut für lange Tauchgänge in relativ klarem Wasser, wie man es z.B. beim Höhlentauchen findet. Der große Vorteil ist die nahezu optimale Ausnutzung der Akkuenergie zur Lichterzeugung, wodurch eine LED-Lampe im Vergleich zu einer Halogen-Lampe 4-5 mal länger leuchtet. Wegen der geringeren Leuchtleistung werden sie jedoch bevorzugt als Backup-Lampen eingesetzt.

Zusatzfunktionen von Taucherlampen

Um die Lebensdauer des Lampen-Akkus zu verlängern, sind Funktionen, wie eine spezifische Ladekontrolle, welche den Akku in bis zu 5 Kriterien überwacht, empfehlenswert. So wird z.B. bei einer erhöhten Temperatur des Akkus die Ladegeschwindigkeit gesenkt. Um sich möglichst lang an seiner Taucherlampe zu erfreuen, sollte auch auf die Möglichkeit geachtet werden, das Gerät extern aufladen zu können, da Geräte, die zum Laden geöffnet werden müssen, anfälliger für das Risiko eines Wassereintritts sind.

Die Taucherlampe nicht nur für Nachttauchgänge

Ein großes und weit verbreitetes Missverständnis unter Taucherneulingen ist, dass eine Taucherlampe nur in die Ausrüstung eines Nachttauchers gehört. Ganz im Gegenteil ist dieses Gerät nur bei relativ klarem Wasser, geringer Tiefe und verfügbarem Tageslicht verzichtbar.

Gefahren des lampenlosen Tauchens

Der Verlust der Orientierung unter Wasser ist neben dem Ausfall der Sauerstoffversorgung wohl die größte Gefahr für den Taucher. Ab einer bestimmten Tiefe schafft es das Sonnenlicht selbst bei bester Wasserqualität nicht mehr, die Umgebung des Tauchers ausreichend auszuleuchten, da es sich im Wasser bricht. Da die Schwerkraft unter Wasser praktisch aufgehoben und der Auftrieb nicht spürbar sind, ist es beinahe unmöglich "oben" von "unten" zu unterscheiden. Wer nun weder eine Taucherlampe, noch einen beleuchteten Tauchcomputer bei sich hat, befindet sich in einer ernst zu nehmenden Gefahrensituation.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.