Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: teebereiter 1,5l, arzum teebereiter
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Teebereiter

  Teebereiter  (47 Angebote unter 28.247.965 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Teebereiter“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Teebereiter"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   4   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Teebereiter
^

Der Teeautomat - für die perfekte Tasse Tee

Teeautomaten sind eine recht neue Entwicklung. Ähnlich wie eine Kaffeemaschine den Kaffee bereitet ein Teeautomat den Tee vollautomatisch zu. Jeder Teekenner weiß, dass die unterschiedlichen Teesorten verschiedene Zubereitungsarten erfordern. Je nach Teesorte variieren die Ziehzeit und die optimale Wassertemperatur. Ein moderner Teeautomat lässt sich für jede beliebige Teesorte einstellen, egal, ob grüner Tee, schwarzer Tee, Kräutertee, Früchtetee oder weißer Tee, das Gerät hält stets die perfekte Wassertemperatur und die ideale Ziehzeit ein. Der fertig zubereitete Tee kann außerdem im Teeautomaten warmgehalten werden.

So funktioniert der Teeautomat

Elektrische Teeautomaten bestehen aus zwei übereinanderstehenden Behältern und einer Teekanne, in welcher der fertige Tee aufgefangen wird. In das obere Gefäß wird das Wasser eingefüllt, während der untere Behälter ein Sieb enthält, in welches der lose Tee gegeben wird. Wassertemperatur und Ziehzeit können beliebig für jede Teesorte eingestellt werden. Sobald das Wasser die gewünschte Temperatur erreicht hat, wird es in den Behälter mit dem Teesieb geleitet. Dort verbleibt es so lange, bis die Ziehzeit abgelaufen ist. Dann öffnet sich ein Ventil, so dass der fertig aufgebrühte Tee in die Kanne fließen kann. Je nach Modell wird die Kanne über eine Heizplatte warmgehalten oder es handelt sich um eine isolierte Warmhaltekanne. In einigen Automaten können neben losen Teeblättern auch Teebeutel verwendet werden.
Darüber hinaus sind auch Kombinationsgeräte erhältlich, die einen Teeautomaten und eine Kaffeemaschine in einem Gerät vereinen.

Der Samowar - Teeautomat nach russischer Tradition

In Russland werden schon seit Hunderten von Jahren Teeautomaten verwendet, die so genannten Samoware. In früheren Zeiten wurde der Samowar natürlich nicht wie heutzutage elektrisch, sondern mit Holzkohle oder Tannenzapfen beheizt. Das Herzstück eines Samowars ist ein großer Wasserkocher mit einem Ablaufhahn, in dem sich Wasser den ganzen Tag über heiß halten lässt. Über dem Wasserkocher wird eine Teekanne platziert. In dieser bereitet man einen stark konzentrierten Teesud zu. Um eine Tasse Tee zuzubereiten, gießt man ein wenig von dem Teesud in ein Glas und füllt es mit heißem Wasser aus dem Samowar auf.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.