Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: bartscher tischbräter
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Tischbräter

  Tischbräter  (12 Angebote unter 28.022.978 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Tischbräter“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Tischbräter"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
Artikel pro Seite: 10   Alle   
Weitere Informationen zum Thema Tischbräter
^

Der Tischbräter zaubert Leckeres aus Pfanne und vom Grillrost

Mit einem Tischbräter sind Sie in der Lage, ohne großen Aufwand auf Veranstaltungen, in Ihrem Imbiss oder im Biergarten frisch zubereitete Speisen anzubieten. Der Tischbräter kann zum Beispiel mit einer Bräterpfanne betrieben werden, in welcher Pfannengerichte wie Bratkartoffeln in großen Mengen zubereitet werden können, oder aber auch bestückt mit einem Grillrost, zum Zubereiten von Grillgut genutzt werden. Kompakt, mobil und überaus flexibel ist die Devise.

Tischbräter überzeugen mit einer kompakten Bauweise für mehr Mobilität

Tischbräter sind als Grillutensilien besonders für unterwegs gut geeignet. Sie lassen sich schnell und ohne Aufwand aufstellen und werden im Regelfall auf vorhandene Arbeitsflächen gestellt und ermöglichen daher das Einhalten einer optimalen Arbeitshöhe. Ein gutes Gerät steht einem herkömmlichen Gasgrill in nichts nach, sondern verbindet eine platzsparende Bauform mit Leistung.

Die Brenner des Tischbräters

Das Herzstück des Tischbräters sind die Brenner. Hier gilt es zu entscheiden, welche Anzahl Sie benötigen. Bedenken Sie, dass Sie mit mehreren einzeln regulierbaren Brennern unterschiedliche Temperaturzonen erzeugen können und so Hitze auf verschiedene Produkte anpassen können. Bei einer besonders großen Fläche ist es zudem sinnvoll, auf mehrere Brenner zurückzugreifen, um eine gleichmäßige Temperaturverteilung zu erzielen oder Bereiche für Warmhalten und Zubereiten zu schaffen.

Für gelungenes Bratgut

Vor allem der Grillrost oder die Grillpfanne sind bei der Arbeit mit Tischbrätern wichtig. Beschichtete Grillpfannen sorgen dafür, dass nichts anbrät und auch beim Warmhalten kein Qualitätsverlust entsteht. Beim Grillrost sollten Sie auf emaillierte Edelstahl- oder Gussroste setzen, diese haben besonders gute Wärmeleiteigenschaften. Achten Sie auch auf eine leichte Reinigung, auch der Fettauffangwanne. Diese hilft Ihnen dabei, einen sauberen Arbeitsplatz zu behalten, denn sie nimmt heruntertropfendes Fett zuverlässig auf.

Vom Anschluss bis zum Grillergebnis eine sichere Sache

Achten Sie darauf, dass die Schläuche und Anschlüsse für die Gasflasche gut verarbeitet sind. Eine ausreichende Länge sorgt dafür, dass Sie die Verbindung sicher herstellen können und nicht Gefahr laufen, die Schläuche versehentlich abzureißen. Ein Druckregler hilft Ihnen, den Gaszustrom zu optimieren. Piezo-Zündungen ermöglichen eine unkomplizierte Inbetriebnahme Ihres Gerätes. Letztlich ist es zudem wichtig, auf die nötigen Sicherheitszertifizierungen zu achten und nur geprüfte Produkte zu erwerben.

Der Energiebedarf

Tischbräter werden vorrangig mit Flüssiggas aus Gasflaschen betrieben. Da diese nur einen begrenzten Vorrat an Brennstoff bieten und Gas als Verbrauchsmaterial recht teuer ist, sollten Sie auch einen Blick auf den Energiebedarf des Tischbräters werfen. Als Faustformel können Sie davon ausgehen dass 1 KW pro Brenner eine Menge von 75 g Gas pro Stunde benötigt.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.