Übersicht | "Tischwaage"Überbegriffe Zubehör |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 120,72* pro Paket |
| |
|
|
ab € 31,62* pro Stück |
| |
|
|
ab € 88,78* pro Paket |
| |
|
|
ab € 257,34* pro Paket |
| |
|
|
ab € 136,04* pro Paket |
| |
Tischwaage, flexibel einsetzbar, BxT 310 x 275 mm, Wägebereich bis 15 kg, Ablesbarkeit 5 g. (1 Angebot) Tischwaage, flexibel einsetzbar, BxT 310 x 275 mm, Wägebereich bis 15 kg, Ablesbarkeit 5 g. Extraflache Edelstahlplattform, Wägegut muss nur geringfügig angehoben werden. Großes LC-Display, Ziffern... |
|
ab € 255,25* pro Stück |
| |
|
|
ab € 88,61* pro Paket |
| |
KERN Tischwaage FCB 24K2 (13 Angebote) KERN Tischwaage FCB, Zweitanzeige an der Rückseite, bis 24 kg, d = 2,0 g einsetzbar z.B. in Produktion, Qualitätskontrolle, Lager und Versand Zweitanzeige an der Waagenrückseite viele Funktionen wi... |
|
ab € 126,81* pro Paket |
| |
|
|
ab € 157,72* pro Paket |
| |
|
|
ab € 146,10* pro Paket |
| |
Tischwaage FCB 3K0.1 Wägebereich 3000 g (23 Angebote) Tischwaage FCB, Tischwaage mit Zweitanzeige an der Waagenrückseite Produktbeschreibung: zweitanzeige an der Waagenrückseite PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts... |
|
ab € 156,63* pro Stück |
| |
|
|
ab € 147,40* pro Paket |
| |
|
|
ab € 145,41* pro Paket |
| |
|
|
ab € 173,70* pro Paket |
| |
KERN Tischwaage FCB 6K0.5 (1 Angebot) KERN Tischwaage FCB, Zweitanzeige an der Rückseite, bis 6 kg, d = 0,5 g einsetzbar z.B. in Produktion, Qualitätskontrolle, Lager und Versand Zweitanzeige an der Waagenrückseite viele Funktionen wie... |
|
ab € 203,04* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Tischwaage | | | Vielfältige Einsatzmöglichkeiten einer Tischwaage
Bei der Wahl einer Tischwaage sollten Sie in erster Linie darauf achten, welchen Wiegebereich man benötigt. Grundsätzlich verfügen sie über eine relativ variable Tragkraft, wodurch der Einsatzbereich ausschlaggebend dafür ist, für welches Modell man sich entscheidet. Des Weiteren gibt es Tischwaagen mit unterschiedlich genauen Wägeeinheiten, die sich individuell anwählen lassen.
Die Einsatzbereiche
Die Einsatzmöglichkeiten sind durch den kompakten Aufbau sehr vielfältig, ob im Labor, im Büro oder im technischen Bereich. Die genauen Messergebnisse und die Zuverlässigkeit dieser Waagen überzeugen vielerorts. Wie der Name schon sagt, werden Tischwaagen auf einem Tisch verwendet. Achten Sie darauf, diese nur auf ebenen und stabilen Untergründen eingesetzt werden, um deren Funktionsfähigkeit nicht zu beeinträchtigen bzw. auch die Genauigkeit gewährleisten zu können.
Ist der Untergrund nicht zu einhundert Prozent waagrecht, empfiehlt sich eine Tischwaage mit arretierbaren Standfüßen, wodurch dies ausgeglichen werden kann. Sollen mit der Tischwaage eichpflichtige Wägungen durchgeführt werden, mit denen eine exakte und zuverlässige Gewichtskontrolle erzielt werden soll, eignen sich Wägebrücken mit separaten Anzeigeräten.
Standard- oder Zusatzausstattung bei einer Tischwaage
Auch wenn man etwaige Zusatzausstattungen oder -funktionen nicht häufig benötigt, so können diese die tägliche Arbeit mit der Waage vereinfachen und beschleunigen. Eine abnehmbare Wägeplatte ist dahin gehend von Vorteil, als dass die Reinigung problemlos erfolgen kann. Werden leichte oder kleine Gegenstände gewogen, sollte man ein Modell mit einem Windfang-Schutzgehäuse verwenden. Dadurch wird verhindert, dass während des Wiegevorgangs Teile des Wiegeguts verloren gehen. Dies ist besonders bei Einsätzen in Laboratorien empfehlenswert. Hierfür eignen sich besonders Modelle, die über eine automatische Displaybeleuchtung verfügen, deren Stabilitätsindikator im Display einen stabilen und festen Stand anzeigt. Ein Justierprogramm zum genauen Einstellen gehört bei vielen Tischwaagen zur Standardausstattung und sollte auch mittels separater Prüfgewichte zur Kontrolle der Waage eingesetzt werden.
Kompakte Tischwaage für den mobilen Einsatz
Tischwaagen werden grundsätzlich mit einer Batterie betrieben, können aber je nach Ausführung und Modell auch an das Stromnetz angeschlossen werden. Soll die Tischwaage mobil eingesetzt werden, beachten Sie die Ladung der Batterien. Bei Modellen mit einem Akku sollte die Akkulaufzeit berücksichtigt werden, um eine einwandfreie Funktion während der Bedienung der Tischwaage zu gewährleisten.
Bei häufiger Änderung des Standplatzes achten Sie auf die entsprechende Arretierung der Standfüße auf dem Untergrund. Außerdem sollten für den mobilen Einsatz kompakte und leichte Waagen verwendet werden. Werden Tischwaagen in Geschäften mit Kundenfrequenz eingesetzt, ist es wichtig, dass ein zweites Display zur Information sichtbar für die Kunden vorhanden ist. Achten Sie auf die Größe des Displays und der Ziffern. Diese sollten nicht nur aus der Nähe gut ablesbar sein. Besonders für den Einsatz in Laboratorien oder im Handel sollten geeichte Waagen eingesetzt werden.
Detailiertere Informationen zum Thema sowie weitere Produkte wie z. B. die Zählwaage oder Briefwaage präsentieren wir Ihnen auf unserer Gesamtübersicht Waagen.
|
|