Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Toilettenpapier

  Toilettenpapier  (587 Angebote unter 28.218.993 Artikeln)Zum Expertenwissen

ab € 26,51*
 Paket 
Topseller
ab € 18,78*
 Paket 
Topseller
ab € 0,42*
 Rolle 
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Toilettenpapier“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   40   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Toilettenpapier
^

Hygienisch wertvoll

Toilettenpapier ist ein zur einmaligen Verwendung gedachtes Papier zur Körperhygiene nach dem Toilettengang. Es ist zumeist auf Rollen aufgewickelt und besitzt bis zu fünf Papierlagen. Zum leichteren Abreißen der zu benötigenden Papiermenge sind Perforationen vorgesehen. Toilettenpapier hat die Eigenschaft, sich leicht in der Kanalisation aufzulösen. Bei Verwendung eines Bidets wird das Toilettenpapier lediglich noch zur Trocknung eingesetzt.

Neben dem herkömmlichen einlagigen Papier gibt es Toilettenpapier mit zwei, drei, vier und sogar fünf Lagen, die besondere Eigenschaften hinsichtlich Stabilität und Komfort besitzen. Je mehr Lagen ein Toilettenpapier besitzt, desto höherwertig ist es im Allgemeinen und desto preisintensiver sind diese Premium- und Deluxe-Artikel. Wenn es ein bisschen mehr sein darf, empfehlen wir Ihnen Großrollen. Dafür benötigen Sie allerdings einen Toilettenpapierspender, der an der Wand bzw. Trennwand montiert wird.

Unterschiedliche Sorten des Toilettenpapiers

Neben dem trockenen Toilettenpapier gibt es auch noch feuchtes Papier, das vor der Reinigung mit dem trockenen Papier zur Anwendung kommt. Außerdem gibt es antibakterielles sowie parfümiertes Toilettenpapier. Mit Texten und Bildern bedrucktes Toilettenpapier findet oft als Scherz- und Werbeartikel Verwendung.

Die hygienische Sitzauflage

Für alle, die nicht gern auf eine öffentliche Toilette gehen, gibt es eine Lösung. WC-Sitzauflagen sind für den einmaligen Gebrauch gedacht und werden auf der Toilettenbrille platziert. Diese bequeme und angenehme Auflage schützt Sie oder Ihre Gäste vor dem direkten Kontakt mit der WC-Brille und so vor möglichen Keimen. Die WC-Sitzauflage wird automatisch beim Spülen heruntergezogen und ist biologisch abbaubar. Auf Toiletten mit großen Publikumsverkehr wird diese hygienische Auflage empfohlen.

Herstellung

Holz für die Zellstoffherstellung wird vorwiegend aus Kiefern, Fichten, Birken und zu geringen Teilen aus dem Eukalyptus - Baum gewonnen. Da die Pflanzenstoffe nicht vollständig durch den Kochprozess bei der Zelluloseherstellung verschwinden, bleibt der Zellstoff dunkel gefärbt. Die verbliebenen Pflanzenstoffe werden durch einen Bleichprozess entfernt. Dies bietet den Vorteil, dass der Zellstoff nicht nur entfärbt, sondern auch saugfähiger und weicher wird. Für den Bleichprozess nutzen die Zellstoffhersteller heute eine chlorfreie- oder Sauerstoffbleiche. Tissue ist eine besondere Form des Toilettenpapiers. Es wird in zwei oder mehreren Lagen verarbeitet. Die Oberfläche wird mit einer Prägung versehen und bedruckt. Durch diese Prägung werden bei mehrlagigen Toilettenpapieren die Haftung der Einzellagen, sowie die Festigkeit des Blattes erreicht. Eine Kombination aus weichen Zellstofffasern mit besonders dicken Lagen aus dichtem Faserverbund, kennzeichnet das mehrlagige Toilettenpapier. Die gewünschte Weichheit wird durch die Strukturierung der Oberfläche besiegelt.

Nicht zu vergessen

Nach dem Toilettengang sind die Hände zu waschen, um die Übertragung von Keimen und Bakterien zu reduzieren. Dafür eignet sich meist Flüssigseife, die Ihre Kunden in einem Seifenspender finden. Auch die Wahl des Handtuchs sollten Sie nicht unterschätzen. Auf häufig frequentierten Toiletten haben sich daher Papierhandtücher für den einmaligen Gebrauch bewährt.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.