Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Trackball

  Trackball  (27 Angebote unter 28.218.889 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Trackball“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Trackball"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Trackball
^

Bei wenig Platz auf dem Schreibtisch ersetzen Trackballs Mäuse

Wenn Sie wenig Platz auf Ihrem Schreibtisch haben oder das teilweise unergonomische Design von manchen Computermäusen nicht mögen, bietet sich als platzsparende und ergonomische Alternative ein Trackball an.

Das Abtastverfahren

Moderne Trackballs werden nicht mehr mit Hilfe von aufwendigen mechanischen Konstruktionen gesteuert, die schnell verschmutzen und in regelmäßigen Abständen Reinigungen der Mechanik benötigen. Die Rollkugeln der Trackballs werden vielmehr entweder mit Leuchtdioden oder einem Laserstrahl abgetastet. Diese Verfahren bieten neben den entfallenden Reinigungszyklen den Vorteil einer sehr viel präziseren Steuerung. Dadurch lassen sich Trackballs auch in hochprofessionellen Bereichen wie dem Flugzeugbau oder der Architektur dauerhaft problemlos einsetzen.

Die verschiedenen Trackballs und ihre Eigenschaften

Die Zeigegeräte sind in drei unterschiedlichen Versionen erhältlich.

Einfache Trackballs

Herkömmliche Trackballs sind als vollwertiger Mausersatz konzipiert. Es handelt sich bei ihnen konstruktiv quasi um eine auf den Kopf gelegte Maus, bei der das Navigationsinstrument - die Rollkugel - nach oben zeigt und von der Hand des Anwenders gedreht wird. Dadurch bleibt der Trackball stets an seinem Platz liegen und wird nicht bewegt. Rund um die Rollkugel, die bei modernen Trackballs nahezu ausschließlich optisch abgetastet wird, befinden sich die Maustasten. Bei den meisten Trackballs werden zwei oder drei Tasten zur Steuerung verwendet, so dass diese Modelle mit herkömmlichen Maustreibern betrieben werden können.
Die kabelgebundenen Trackballs werden dabei stets über einen PS/2- oder USB-Anschluss mit dem Computer verbunden. Drahtlose Trackballs hingegen arbeiten meist mit einem integrierten Bluetooth-System im 2,4 GHz-Band, so dass sie über eine Entfernung bis zu zehn Metern kabellos mit dem Computer kommunizieren können. Die Batterielebensdauer der Bluetooth-Trackballs liegt üblicherweise mit einem Satz AA-Batterien (Mignon-Zellen) bei über einem Jahr.
Spezielle hochwertige Trackballs weisen bis zu fünf Tasten für diverse Sonderfunktionen auf, was eine spezielle Software erfordert, wenn das Leistungsspektrum dieser Modelle voll ausgenutzt werden soll. Die entsprechenden Steuerprogramme für diese Geräte werden in aller Regel vom jeweiligen Trackball-Hersteller mitgeliefert.

Tastaturen mit eingebautem Trackball

Wenn Sie auch für einen dedizierten Trackball zu wenig Platz auf dem Schreibtisch haben, bietet sich der Einsatz einer Tastatur mit einem integrierten Trackball an. Diese sehr kompakt gebauten Tastaturen verfügen in aller Regel dort, wo bei herkömmlichen Modellen der numerische Tastenblock untergebracht ist, über einen Trackball mit zwei Tasten. Dabei sind die Tastaturen trotz der Rollkugel des Trackballs kaum dicker als herkömmliche Modelle. Sie werden mit einem PS/2- oder einem USB-Anschluss mit dem Computer verbunden und benötigen in aller Regel keine gesonderten Treiber. Ein zusätzlicher Vorteil gegenüber getrennter Tastatur und Trackball ist das bei den Kombimodellen entfallende zusätzliche Anschlusskabel.

Kombimodelle im professionellen Umfeld

Die Kombimodelle werden gern auch in Serverschränken und im professionellen Umfeld eingesetzt, so dass die meisten Geräte über besonders robuste Komponenten verfügen: So sind die Tasten der Tastatur ebenso wie die des Trackballs mit vergoldeten Kontakten versehen und die Rollkugeln werden ebenfalls optisch abgetastet, um Verunreinigungen und eine damit einhergehende unpräzise Arbeitsweise zu vermeiden. Die Tastaturen sind dabei in unterschiedlichsten Ländervarianten erhältlich.

Bluetooth-Variante

Besondere Tastaturen mit integriertem Trackball werden per Bluetooth-Technologie drahtlos betrieben. Der Empfänger wird dazu meist an einen freien USB-Port des  Computers angeschlossen und kommuniziert sodann über Entfernungen bis zu zehn Metern mit der Tastatur, wobei kein Sichtkontakt zwischen den beiden Komponenten gegeben sein muss.

Trackball für den Industrieeinsatz

Trackballs für den Einsatz in der Industrie oder in Werkstätten an CNC-Automaten sind in aller Regel besonders robust gefertigt. Sie sind meist zum Einbau in eine Tafel oder einen Tisch vorgesehen und weisen eine besonders präzise Steuerung auf, die durch Achsen, Lager und optische Encoder aus hochwertigsten Materialien erreicht wird. Diese Trackballs sind oft von unten beleuchtet, um auch unter ungünstigen Lichtbedingungen gut sicht- und bedienbar zu sein.
Viele der per USB- oder PS/2-Kabel an den Computer anschließbaren Industrie-Trackballs sind zusätzlich gegen widrige Betriebsbedingungen wie Schmutz- und Wassereinwirkung geschützt und Schutzart-zertifiziert. Sie arbeiten daher auch bei Feuchtigkeits-, Schmutz- oder Staubbelastung zuverlässig. Für öffentliche Kiosk-Systeme oder Info-Terminals gedachte Trackballs sind oft zudem komplett aus Metall gefertigt und so gegen Vandalismus oder starke mechanische Belastung bestens geschützt. Die Geräte benötigen zum Betrieb ebenfalls keine gesonderten Treiber, sondern können unter allen gängigen Betriebssystemen wie eine herkömmliche Maus angesprochen werden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.