Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Transfereinheit

  Transfereinheit  (916 Angebote unter 28.218.993 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Transfereinheit“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Ihre Produkt-Auswahl für Transfereinheit
1: Drucker-Hersteller:
2: Drucker-Serie:
3: Drucker-Modell:
Funktionen
☐
Übersicht

"Transfereinheit"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   62   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Transfereinheit
^

Hochwertige Transfereinheiten - damit der Toner im Laserdrucker sauber aufs Papier kommt

Transfereinheiten sind essentielle Bestandteile des Laserbelichtungs-Druckverfahrens, wie es in Laserdruckern und Kopierern eingesetzt wird. Aufgrund ihrer technischen Beschaffenheit müssen die Transfereinheiten jedes dieser genannten Geräte regelmäßig ausgetauscht werden, um eine gleichbleibend hohe Druckqualität zu erzielen.

Technisches Prinzip

Die Tonerpartikel, die negativ aufgeladen an der Bildtrommel (Photoleiter) des Druckers oder Kopierers haften, werden von der Transfereinheit mit Hilfe einer entgegengesetzten elektrischen Ladung auf das Papier aufgetragen. Die Transfereinheit kann dabei sowohl als Rollenkonstruktion (Transferrolle) oder in Gestalt von Transferbändern im Laserdrucker eingebaut sein. Üblicherweise werden in aktuellen Laserdruckern und Kopierern ausschließlich Transferrollen eingesetzt, während in älteren Farb-Laserdruckern und Farbkopierern Transferbänder genutzt werden. Auf die Bänder werden dabei im Vierfarbdruckverfahren die einzelnen Farben nacheinander aufgetragen, so dass bei diesen Druckern vier Durchläufe des Papiers durch das Druckwerk zur Fertigstellung einer Seite nötig sind. Die auch als Übertragungseinheit bezeichneten Bauelemente haben dabei je nach Druckwerk eine Lebensdauer von wenigen tausend bis hin zu 250.000 Durchläufen (Ausdrucken).

Empfehlungen zur Nutzung von Transfereinheiten

  • Insbesondere in manchen älteren Druckwerken ist ein auswechselbares Zählwerk vorhanden, das den bevorstehenden Wechsel der Transfereinheit visuell anzeigt. Da diese Zähler auf die herstellerseitige Konstruktion des Druckwerks abgestimmt sind, sollte beim Zählerwechsel auch tatsächlich die Transfereinheit mit gewechselt werden, um erhöhten Verschleiß und daraus resultierende Schäden am Druckwerk durch eine nicht mehr voll funktionsfähige Übertragungseinheit zu vermeiden. Bedenken Sie bitte, dass Transferrollen und -bänder bei jedem Ausdruck sehr starken elektrischen Ladungswechseln unterliegen und daher nur eine begrenzte Lebensdauer haben.
  • Sofern Ihre Ausdrucke trotz voller Tonerkartusche und funktionstüchtiger Bildtrommel großflächig und gleichmäßig blass wirken, ist ein Austausch der Transfereinheit angezeigt. In diesem Fall wird meistens keine ausreichend starke Ladung mehr erzeugt, um die Tonerpartikel auf das Papier überspringen zu lassen, so dass eine nur unzureichende Tonerdeckung erzielt wird.
  • Transfereinheiten sind nicht unbegrenzt lange auf Vorrat zu lagern. In aller Regel sollten die Komponenten in kühler Umgebung nicht länger als ein Jahr aufbewahrt werden, um eine Alterung zu vermeiden.
  • Verwenden Sie zum Betrieb Ihres Laserdruckers oder Kopierers ausschließlich Toner vom Hersteller des Geräts. Dieser ist in seiner Zusammensetzung optimal auf das Druckwerk abgestimmt. Fremdtoner kann durch eine andere Menge an Eisen- und Rußteilchen einen erhöhten Verschleiß auch der Transfereinheit nach sich ziehen, so dass möglicherweise eingesparte Beschaffungskosten durch vermehrten Wartungsaufwand relativiert werden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.