Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Tropfschlauch

  Tropfschlauch  (82 Angebote unter 28.009.766 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Tropfschlauch“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Tropfschlauch"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   6   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Tropfschlauch
^

Der Tropfschlauch für den geringen Wasserverlust während der gleichmäßigen Bewässerung

Der Tropfschlauch kann optimal zur gleichmäßigen Bewässerung eingesetzt werden. Aufgrund zahlreicher Mikroporen ermöglicht es der spezielle Schlauch, dass das Wasser direkt zu den zu bewässernden Stellen gelangt und diese kontinuierlich durch Tropfen gießt. Ein weiterer Vorzug besteht in der wassersparenden Bewässerung von Gemüsepflanzen, Beeten oder anderen Gewächsen, wie zum Beispiel Hecken. In Gewächshäusern ist der Tropfschlauch ebenso unverzichtbar, wie auch im Gartenbau für Pflanzen, die in einer Reihe stehen.

Vorteile des Tropfschlauches

Die besondere Bewässerungstechnik ermöglicht es, dass das Verlegen des Tropfschlauches entweder oberirdisch oder aber unterirdisch vorgenommen werden kann. Beim unterirdischen Verlegen bleibt die Optik des Gartens bzw. der Beete erhalten, sodass keine störenden Wasserschläuche zu sehen sind. Des Weiteren benötigt der Tropfschlauch nur einen geringen Wasserdruck, wobei die Tropffunktion durch den Wasserdruck dosierbar ist. Je höher der Wasserdruck, desto höher ist der Ausstoß des Wassers. Speziell für Pflanzen, die von unten mit Wasser versorgt werden sollten (beispielsweise Spargel, Tomaten oder Gurken) eignet sich der Tropfschlauch, um das gute Wachstum zu gewährleisten. Zudem kann der Tropfschlauch das ganze Jahr über verlegt bleiben, womit ein weiterer Vorteil einhergeht. Lediglich das Wasser darin sollte abgelassen werden, um Schäden vorzubeugen. Bei der Verwendung eines Regners würde man beim Einsatz Gefahr laufen, dass die Pflanzenblätter im Sommer verbrennen, sofern sie von oben bewässert werden und eine starke Sonneneinstrahlung vorliegt.

Zubehör sollte auch vorhanden sein

Es sollte mindestens ein Anschlussstück vorhanden sein, wie beispielsweise ein Druckreduzierer oder Schlauchanschlusszapfen. Ebenso ist ein Endstück unverzichtbar. Für den individuellen Bedarf eignen sich zudem Winkel oder Schlauchabzweigungen für die Verlegung eines Zufuhrschlauchs. Nötigenfalls wird auch noch ein Absperrventil oder T-Stücke für den Tropfschlauch-Anschluss benötigt. Je nach Ausführung können zudem Verteiltropfer als ergänzende Tropfstellen wichtig sein. Zeitschaltuhren können ebenso als ergänzendes Zubehör eingesetzt werden, sofern das Gießen per Tropfschlauch zu bestimmten Zeiten vorgenommen werden soll. Damit die Mikroporen nicht durch Salz oder Kalk verstopfen, sollte das Gartentechnik-Element regelmäßig gesäubert werden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.