Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > UV-Löschgeräte

  UV-Löschgeräte  (2 Angebote unter 28.159.981 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „UV-Löschgeräte“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"UV-Löschgeräte"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
LAWTRONICS ME5E EPROM-LÖSCHGERÄT, UV, 5 CHIPS (2 Angebote) 
Merkmale: Löschindikator, Sicherheitssperrung, Onboard-Löschen, IEC-Stromanschluss Produktpalette: - Unterstützte Produktfamilien: - Lieferumfang des Kits: EPROM-Löschgerät ME5E SVHC: No SVHC (12-J...
Lawtronics
ME5E
ab € 124,28*
pro Stück
 
 Stück
Seeit LER-4A Chip-Programmiergerät, EPROM-Löschgerät mit Zeitgeber (1 Angebot) 
Zubehör-Typ = EPROM-Löschgerät mit Zeitgeber Name des Programmierers = LER-4A
Seeit
LER-4A
ab € 52,73*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema UV-Löschgeräte
^

UV-Löschgeräte - Programmierte EPROMs löschen mit UV-Licht

Ein EPROM ist ein elektronischer Speicherbaustein, der sich normalerweise nicht löschen lässt. Er besitzt einen nicht flüchtigen Speicher, dessen Inhalt auch bei fehlender Stromversorgung erhalten bleibt. Um nun ein EPROM trotzdem löschen zu können, wird UV-Strahlung benötigt. Für diesen Löschvorgang mit UV-Strahlung besitzt ein EPROM an seiner Oberseite ein kleines durchsichtiges Fenster, das normalerweise mit einem Aufkleber verdeckt ist. Zum Löschen des EPROMs muss dieser Aufkleber entfernt und das EPROM in ein UV-Löschgerät eingesetzt werden. Dieses Gerät gibt eine ultraviolette Strahlung ab, die dazu führt, dass ein eingesetztes EPROM seinen Speicherinhalt verliert. In ein solches UV-Löschgerät können auch mehrere Speicherbausteine gleichzeitig eingesetzt und gelöscht werden.

Das Löschen funktioniert einfach und automatisch

Die Handhabung solcher Geräte ist denkbar einfach gehalten. Die Speicherbausteine werden einfach nach dem Entfernen des Aufklebers auf der Oberseite des Bausteins in das Gerät eingesetzt. Das UV-Löschgerät besitzt dazu mehrere Vorrichtungen zum Einsetzen der Speicherbausteine. Die Belichtung mit UV-Strahlen erfolgt nach dem Schließen des Gerätes zeitgesteuert mithilfe einer eingebauten Schaltuhr, die das Gerät nach einer gewissen Zeit automatisch abschaltet. Danach sind die Speicherbausteine gelöscht und können neu programmiert werden. Das Löschen der Speicherbausteine dauert je nach Intensität der UV-Strahlung zwischen zehn und dreißig Minuten. Die EPROMs erwärmen sich während dieser Zeit, wodurch eine erneute Programmierung erst wieder nach einer Weile der Abkühlung möglich ist.

Beliebiges Löschen und Beschreiben ist nicht möglich

Normalerweise handelt es sich bei EPROMs um nur einmal programmierbare Bausteine. Diese Speicherbausteine eignen sich nicht dafür, verschiedene Programmcodes zu testen, um diese anschließend wieder aus dem Bauteil zu löschen. Das Löschen und Wiederbeschreiben von EPROMs sollte also nicht häufiger als notwendig geschehen.

Sehr wichtig: der Schreibschutz

Um den Speicherbaustein vor dem versehentlichen Löschen seines Speicherinhalts durch Sonnenlicht zu schützen, muss auf das durchsichtige Fenster an dessen Oberseite unbedingt ein lichtundurchlässiger Aufkleber angebracht werden, nachdem das Bauteil neu programmiert wurde. Auch das Tageslicht enthält einen Teil an ultravioletter Strahlung, die zur Zerstörung des Programminhalts eines EPROMs führen kann. Ebenso wichtig ist es natürlich, diesen Aufkleber vor dem Einsetzen in ein UV-Löschgerät zu entfernen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.