Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > Vakuumtrage

  Vakuumtrage  (0 Angebote unter 28.022.619 Artikeln)Zum Expertenwissen

Übersicht
Hinweise zur Suche
Zu Ihrer konkreten Suche konnten leider keine Artikel gefunden werden.

Probieren Sie Folgendes:Wenn Sie den gewünschten Artikel nicht finden können, sind wir Ihnen auch gern bei der Suche behilflich. Kontaktieren Sie uns über das Formular Artikelanfrage oder rufen Sie uns an. Sie erreichen unser Service-Team montags bis freitags von 7:00 bis 18:00 Uhr unter folgender Servicenummer: +49 89 12 140 777
Weitere Informationen zum Thema Vakuumtrage
^

Mit der Vakuumtrage Schwerverletzte immobilisieren und besonders schonend transportieren

Vakuumtragen sind wertvolle Transporthilfen, um schwerverletzte Personen zu transportieren, bei denen Verletzungen der Wirbelsäule, des Beckens oder am  Oberschenkel zu befürchten sind. Diese Tragen ähneln Luftmatratzen und sind mit kleinen Kugeln aus Styropor gefüllt, wodurch sie sich perfekt an den Körper anpassen. Je nach Stärke der Verletzungen werden die Patienten vorsichtig mit Hilfe einer Schaufeltrage auf die noch weiche Vakuumtrage gelegt. Die Schaufeltrage ist nötig, um ein Durchhängen des Körpers zu vermeiden. Sobald die verletzte Person sicher auf der weichen Matratze liegt, saugt man die Luft aus der Trage. Das dabei entstehende Vakuum sorgt dafür, dass die Kügelchen im Inneren sehr fest aneinander gepresst werden und sich die Trage versteift. Dadurch lassen sich Frakturen immobilisieren und der Patient liegt stabil, fast wie in einem Gipsbett.  Bei kleineren Verletzungen, wie Frakturen der Arme oder Hände ist es häufig ausreichend, Vakuumschienen zu verwenden.

Komfortable Handhabung und hochwertige Materialien

An den Seiten der Vakuumtrage sind meist mehrere Tragegriffe vorhanden, wodurch die Trage schnell bewegt werden kann. Eine Umlagerung auf dem Weg zum OP ist oft nicht nötig, was den Patienten zusätzliche Belastungen erspart. Die meisten Tragen sind zudem durchlässig für Röntgenstrahlen, verfügen über ein geringes Eigengewicht und sind mit Gurten zur Fixierung ausgestattet. Das Material der Außenhülle ist sehr strapazierfähig, hautfreundlich und leicht zu desinfizieren. Innen befindet sich häufig eine weitere Schicht aus Naturkautschuk, die für Elastizität und Dichte sorgt und über eine gute Temperaturbeständigkeit verfügt. Somit sind die Tragen auch für einen Einsatz bei sehr niedrigen Temperaturen geeignet. Die Vakuumtragen müssen der Norm DIN EN 1865 entsprechen, in der die Anforderungen für Krankentransportmittel geregelt sind.

Vakuumtragen für eine sichere Lagerung im OP

In Kliniken setzt man gerne Vakuummatratzen ein, um bestimmte Lagerungspositionen während der Behandlung zu stabilisieren. Auch bei Operationen auf einem gekippten Tisch sind sie eine wertvolle Unterlage, da die Patienten dadurch nicht rutschen und der Körper geschont bleibt.

Passende Vakuumpumpen für schnellen Einsatz

Mit einfach zu bedienenden Vakuumpumpen ist die Luft in wenigen Momenten aus den Kammern gesogen. Als besonders praktisch erweisen sich dabei Pumpen, mit denen sowohl Vakuumieren als auch ein Aufpumpen möglich ist.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.