Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Verdicker

  Verdicker  (2 Angebote unter 28.022.557 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Verdicker“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Einflüsse durch Grundöl und Verdicker auf den Schmierfilmaufbau in fettgeschmierten Wälzkontakten (1 Angebot) 
Im Bereich der Antriebstechnik wirkt sich das tribologische Verhalten einzelner Maschinenelemente entscheidend auf die Zuverlässigkeit und Effizienz von mechanischen Systemen aus. Dabei spielt die ...
Verlag Günter Mainz
9783958864955
€ 36,92*
pro Stück
 
 Stück
Acryl-Verdicker 806 Marabu 122925806, 225 ml Dose (2 Angebote) 
Acryl-Verdicker 806 Marabu 122925806, 225 ml Dose Produktinformation Mut zur Individualität - Ausdrucksstarke, pastose Acrylfarbe erzeugen Der Marabu Verdicker ist ein pastoser, farbloser Acryl-Ver...
Marabu
122925806
ab € 5,61*
pro Dose
 
 Dose
Weitere Informationen zum Thema Verdicker
^

Verdicker zum Andicken von Acrylfarbe

Ein Verdicker ist in der Acrylmalerei ein vielseitig verwendbares Malmittel. Je nach Hersteller und Produkt hat Acrylfarbe eine dünnflüssige bis pastose Konsistenz. Durch die Zugabe eines Verdickers kann die Konsistenz der Farbe beeinflusst werden, ihre Konsistenz wird dicker.
Acrylfarben sind wasserverdünnbar. Leider wird die Farbe bei starker Verdünnung jedoch auch sehr flüssig und lässt sich nur noch schwer mit dem Pinsel auftragen. Zudem verlaufen die Farben bei einer zu dünnen Konsistenz leicht auf dem Malgrund. Dies kann durch die Zugabe von Verdicker ausgeglichen werden. Besonders für lasierende Farbaufträge, bei welchen die Acrylfarbe stark mit Wasser verdünnt wird, ist die Verwendung von Verdicker sehr zu empfehlen.

Die Eigenschaften von Verdickern

Verdicker sind Gel-artige Verdickungsmittel für Acrylfarben. Durch die Zugabe verändert sich zwar die Konsistenz der Farbe, dies bezieht sich jedoch nur auf ihre Maleigenschaften im Nasszustand. Sobald die mit Verdicker versetzte Farbe getrocknet ist, verliert sich die verdickende Eigenschaft. Für Strukturen und pastos stehende Farbaufträge ist Verdicker nicht geeignet. Hierzu wird eine Strukturpaste verwendet.
Durch die Zugabe von verdickendem Malmittel verzögert sich zudem die Trocknungszeit von Acrylfarben. Das Nass-in-Nass Malen ist dadurch länger möglich. Bei sehr hohen Zusatzmengen kann die Wasserfestigkeit von Acrylfarbe vermindert werden. Deswegen sollten Verdicker nur im Innenraum angewendet werden. Die Herstellerangaben der Verdickungsmittel beziehen sich in der Regel auf die Verwendung der Hersteller-eigenen Acrylfarben. Es ist jedoch auch möglich, die Malmittel eines Herstellers mit den Acrylfarben anderer Hersteller zu verwenden. In diesem Fall können die optimale Dosierung und die Wirkungen jedoch abweichen.
Die Verdicker sind in verschiedenen Gebindegrößen von 50 ml bis 5 Liter erhältlich.

Verwendungshinweise

Grundsätzlich unterscheiden sich die Produkte der einzelnen Hersteller derart voneinander, dass bezüglich der Dosierungsempfehlung die Angaben des Herstellers beachtet werden sollten. In der Regel wird der Verdicker zunächst mit Wasser vermischt und dann der Acrylfarbe beigegeben. Er kann jedoch auch unverdünnt untergemischt werden. Bei größeren Farbmengen empfiehlt es sich, zum Mischen ein gut schließendes Gefäß zu verwenden und in diesem die einzelnen Bestandteile gut zu schütteln. Je nach Produkt kann es einige Minuten dauern, bis der Verdicker vollständig mit der Farbe reagiert hat und die gewünschte Wirkung eintritt.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.