Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Verkehrsspiegel

  Verkehrsspiegel  (218 Angebote unter 28.008.830 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Verkehrsspiegel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Verkehrsspiegel"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   15   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Verkehrsspiegel
^

Verkehrsspiegel - alles im Blick

Verkehrsspiegel sind ideal dafür geeignet, mehr Übersicht in den Straßenverkehr und auf Parkplätze zu bringen. Tote Winkel, unübersichtliche Kreuzungen und schlecht einsehbare Ecken und Verzweigungen können mit Hilfe eines solchen Spiegels in den Sichtbereich gerückt werden. Mit diesem Verkehrsleitsystem sorgen Sie im Straßenverkehr für mehr Sicherheit oder im Bereich Ihres Firmengeländes für einen beschleunigten  Verkehrsfluss. Im Lager kommen die Gabelstapler schneller voran, da sie trotz Transportgut die Kreuzung einsehen können. Verkehrsspiegel können auch dazu dienen, schlecht sichtbare und unzugängliche Maschinenteile und Arbeitsabläufe zu überwachen.

Gewölbter Einblick

Die sphärische, also gleichmäßig über die Fläche verteilte Wölbung des Verkehrsspiegels sorgt dafür, dass wir ein klares, kaum verzerrtes Bild zu sehen bekommen. Die helle Reflektion des Spiegels und die klaren Linien des Abgebildeten bleiben bestehen.
Ein relativ flach gehaltener Spiegel mit einer geringen Wölbung ermöglicht den Blick in zwei unterschiedliche Richtungen. Ein Einblick schräg nach hinten links und schräg nach hinten rechts wird so möglich, mit der Intensität der Krümmung wird der Einsichtswinkel gesteigert. Ideal sind solche Spiegel für die Einsichtnahme von Straßen, wenn die Einfahrt verwinkelt ist.
Ein halbrunder Spiegel, eine so genannte Viertelkugel, bietet drei Einsichtsbereiche. Die Reflektion des Bildes, aus dem der Betrachter auf den Spiegel schaut, und den linken und rechten Bereich. Auch hierbei gilt: das Blickfeld wird mit zunehmender Wölbung größer.
Kugelspiegel ermöglichen es, in vier Richtungen gleichzeitig Einsicht zu nehmen. Sie werden häufig an Decken in Lagerhallen installiert, um den Verkehrsfluss zu verbessern.

Runde oder eckige Verkehrsspiegel

Bei der Spiegelform sollten Sie berücksichtigen, dass ein eckiger Spiegel häufig Randverzerrungen aufweist, da die Wölbung nicht über die gesamte Fläche gleich gezogen werden kann. Bei Rundspiegeln bleiben solche Randverzerrungen außen vor. Für kürze Distanzen, bei denen ein großes Feld betrachtet werden soll, sind runde Spiegel mit starken Wölbungen den eckigen Modellen vorzuziehen.

Beobachtungsabstand und Größe

Analysieren Sie, wie weit der Betrachter sich vom Spiegel entfernt aufhält. Als Anhaltspunkte können folgende Empfehlungen angenommen werden:
  • Bei einem Abstand des Betrachters zum Spiegel bis zu 6 Metern reichen eckige Spiegel mit 40 x 60 cm aus.
  • Runde Spiegel mit einem Durchmesser von 60 cm sind für Betrachterabstände bis 8 m geeignet.
  • Eckige Spiegel mit den Abmessungen 60 x 80 cm sind bis zu 12 m Abstand des Betrachters vom Spiegel empfehlenswert.
  • Bis zu 15 m Abstand überbrücken Spiegel mit einem Durchmesser von 80 cm in runder Form.
  • Wird es nötig, einen noch größeren Abstand zu überbrücken, muss auch der Spiegel größer dimensioniert werden.

Einfassung des Verkehrsspiegels

Um öffentliche Verkehrswege zu sichern und an Tankstellen und in Ein- und Ausfahrbereichen auf den vorhandenen Spiegel aufmerksam zu machen, ist ein rot-weißer Blickfangrand empfehlenswert. Diese Farbkombination stellt im öffentlichen Straßenverkehr sicher, dass der Spiegel auch wahrgenommen wird.
Warnmarkierungen an der Einfassung beim industriellen Einsatz oder im Lagerbereich können durchaus auch gelb-schwarz ausfallen. Auch durch diese farbliche Hervorhebung wird die gewünschte Aufmerksamkeit auf den Spiegel gelenkt.
Einfache Spiegel zur Bereichsüberwachung in Kaufhäusern, in Lagern oder Maschinenhallen benötigen keine auffällige Einfassung, da sie für den allgemeinen Durchgangsverkehr eher unbedeutend sind.

Langlebig und witterungsbeständig

Zwar besteht keine Pflicht, den Verkehrsspiegel eisfrei zu halten und vor dem Beschlagen zu schützen, die Möglichkeiten bestehen aber. Um der allgemeinen Sicherheit gerecht zu werden, ist es ratsam, auf diese Funktionen zurückzugreifen. Man kann speziell beschichtete und somit beschlagfreie Spiegel nutzen oder aber Spiegel mit integrierter Heizung. So bleibt die freie Sicht in alle Richtungen auch bei niedrigen Temperaturen und ohnehin schon schlechten Sichtbedingungen erhalten.
Damit der Spiegel langlebig ist und nicht durch Witterungs- und Lichteinflüsse beschädigt wird, achten Sie darauf, dass er aus UV-beständigem Material besteht und die Einfassung das Spiegelglas wasserdicht umschließt. Auch bruchsicheres Material ist vorteilhaft, um Vandalismus vorzubeugen.

Befestigung des Verkehrsspiegels

Wandhalterungen oder Rohrpfosten bieten Platz für den Verkehrsspiegel. So kann er individuell angebracht und der Blickwinkel optimal an die Erfordernisse angepasst werden. Berücksichtigen Sie, dass es für die richtige Einsicht nötig ist, den Spiegel zu schwenken und auch die Neigung an den eigenen Bedarf anzupassen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.