Übersicht | "Verstellschlüssel"Überbegriffe Unterbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
Wera 6004 Einstellbarer Schraubenschlüssel (41 Angebote) Viele Anwender wünschen sich ein universelles Schraubwerkzeug mit möglichst großem Einsatzspektrum. Ein einziges Werkzeug für mehrere metrische und zöllige Abmessungen sollte es sein. Es sollte sic... |
|
ab € 32,97* pro Stück |
| |
|
|
ab € 9,58* pro Stück |
| |
|
|
ab € 18,64* pro Stück |
| |
Brüder Mannesmann M19870 Rollgabelschlüssel 1 Stück (4 Angebote) Brüder Mannesmann M19870 Rollgabelschlüssel 1 Stück Rollgabelschlüssel Ausstattung: aus hochwertigem Stahl, matt verchromt mit ergonomisch geformten Anti-Slip Handgriff gehärtete Backen speziell ge... |
|
ab € 5,55* pro Stück |
| |
|
|
ab € 5,83* pro Stück |
| |
HEYCO Einmaulschlüssel, verstellbar, Länge: 115 mm (11650205) (1 Angebot) HEYCO Einmaulschlüssel, verstellbar, Länge: 115 mm 13 mm, DIN 3117 A/B, Chrom-Vanadium, verchromt, Kopf poliert amerikanisches Modell, rechtsgängig, Maulstellung 22 Grad, Gewicht: 52 g (00390000482... |
|
ab € 17,60* pro Stück |
| |
|
|
ab € 16,58* pro Stück |
| |
|
|
ab € 76,07* pro Stück |
| |
|
|
ab € 7,74* pro Stück |
| |
|
|
ab € 24,02* pro Stück |
| |
|
|
ab € 6,41* pro Stück |
| |
|
|
ab € 14,27* pro Stück |
| |
|
|
ab € 86,51* pro Stück |
| |
Rollgabelschlüssel 10 Zoll x250 mm Format (7 Angebote) Rollgabelschlüssel, Format Ausführung: DIN 3117, ISO 6787, Form A. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt, Kopf geschliffen. Maulstellung 15°, mit schwarzer, linksgängiger Rolle und gelaserter Ei... |
|
ab € 9,85* pro Stück |
| |
|
|
ab € 11,11* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Verstellschlüssel | | | Der Rollgabelschlüssel als eine Sonderform des Maulschlüssels
Der Maulschlüssel, auch Gabelschlüssel bezeichnet, gehört zu den Schraubenschlüsseln. Sind die Backen der Gabel nicht fix sondern verstellbar befestigt, spricht man von einem Rollgabelschlüssel. Dieser wird auch Engländer oder umgangssprachlich „Franzose“ genannt.
Vorteile der Rollgabelschlüssel
Der Vorteil der Rollgabelschlüssel besteht darin, dass der Abstand zwischen den Backen nicht fix vorgegeben ist, weshalb man mit ein und dem gleichen Werkzeug diverse Größen an Schrauben und Muttern bewegen kann, soweit der Stellbereich ausreichend ist. Auch ist man nicht an Maßvorgaben von Werksnormen gebunden, da sich der Rollgabelschlüssel anpassen lässt.
Zur Verwendung und zu den Maßen
Bei der Verwendung des Rollgabelschlüssels sollte man darauf achten, dass die bewegliche Backe des Kopfes immer in Drehrichtung zeigt. Andernfalls besteht ein höheres Risiko, dass der Schlüssel ein Spiel entwickelt oder gar verbogen wird. Auf die Jahre gesehen ist ein Rollgabelschlüssel nicht so haltbar wie ein Maul- oder Ringschlüssel. Im Rollgabelschlüssel kann man nach Gesamtlänge, Stellbereich und Maulstellung von der Form her unterscheiden.
Die Länge
Mit der Länge des Rollgabelschlüssels ist der Abstand von den äußersten Enden des Schlüssels bezeichnet, also den Kopf und das Griffende des Werkzeugs inbegriffen. Für Deutschland erfolgt die Angabe metrisch, das bedeutet konkret in Millimeter.
Der Stellbereich
Der Stellbereich gibt an, wieviel Abstand zwischen den Backen durch Bewegen des einen Backens mittels Schneckengetriebe am Schlüsselkopf maximal erreicht werden kann. Auch hier erfolgt die Angabe für das Inland in Millimeter.
Die Maulstellung
Die Maulstellung beschreibt den Winkel, in dem der Maulkopf im Verhältnis zur Längsachse des Werkzeugs abgeknickt ist. Der Knick bewirkt eine Platzersparnis beim Arbeiten in beengten Verhältnissen. Sehr häufig findet man folgende Winkelgrößen: 15 Grad, 22 Grad, 22,5 Grad und 23 Grad.
Unterschiede im Material
Funkenfreie Rollgabelschlüssel sind speziell zur Verwendung in Bereichen, die brand- oder explosionsgefährdet sind, vorgesehen, wie es in Textilfabriken oder Mühlen der Fall ist. Funkenfreie Schlüssel bestehen nicht aus Stahl sondern aus golden schimmernder Aluminium-Bronze.
|
|