| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 13,91* pro Stück |
| |
|
|
ab € 16,22* pro Stück |
| |
|
|
ab € 3,49* pro Stück |
| |
Stanzschablone: Vogelkäfig, 1,4x1,9cm + 7,6x4,5cm, SB-Btl 2Stück (1 Angebot) Unsere Stanzschablonen haben sehr feine Details und sind besonders für dickere und festere Materialien wie Karton, Folien, Moosgummi, Leder, Filz und Holz geeignet. Aus den Stanzteilen sowie den Au... |
|
€ 10,08* pro 2 Stück |
| |
|
|
ab € 10,33* pro Stück |
| |
Relaxdays Hängebrücke Nager, biegsam, mit Ösen zum Aufhängen, Sitzbrett Käfig, Vögel, Schimaholz, HBT 1,5x55x10cm, natur (1 Angebot) Sie möchten für Abwechslung im Käfig sorgen? Dann ist die Hängebrücke aus natürlichem Schimaholz ein heißer Tipp. Nagetiere wie Hamster, Mäuse oder Ratten werden es lieben, die Rinde abzuknabbern, ... |
|
ab € 3,62* pro Stück |
| |
Relaxdays Schmuckhalter Wand, für Ketten, Ohrringe & Armbänder, Schmuckleiste Vogelkäfig, HBT 44,5 x 25,5 x 4,5 cm, gold (1 Angebot) Mit diesem Schmuckhalter bewahren Sie Ihren Schmuck übersichtlich und geordnet auf. Der Schmuckorganizer bietet Platz für Ohrringe und -stecker, Armbänder, Uhren und Halsketten. Da die Schmuckleist... |
|
ab € 8,19* pro Stück |
| |
Relaxdays Schmuckhalter Wand, für Ketten, Ohrringe & Armbänder, Schmuckleiste Vogelkäfig, HBT 44,5x25,5x4,5 cm, schwarz (1 Angebot) Mit diesem Schmuckhalter bewahren Sie Ihren Schmuck übersichtlich und geordnet auf. Der Schmuckorganizer bietet Platz für Ohrringe und -stecker, Armbänder, Uhren und Halsketten. Da die Schmuckleist... |
|
ab € 8,18* pro Stück |
| |
|
|
ab € 22,36* pro Stück |
| |
|
|
ab € 18,65* pro Stück |
| |
|
|
ab € 18,59* pro Stück |
| |
|
|
ab € 16,26* pro Stück |
| |
|
|
ab € 20,23* pro Stück |
| |
|
|
ab € 20,26* pro Stück |
| |
|
|
ab € 20,24* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Vogelkäfig | | | Ein Vogelkäfig zum Wohlfühlen
Ein Vogelkäfig oder auch Vogelbauer sollte sich leicht reinigen lassen, er darf keine Unterschlupfmöglichkeiten für Parasiten (z. B. Milben) und anderes Ungeziefer bieten. Durch seine Konstruktion soll die durch den Vogel verursachte Raumverschmutzung auf ein Minimum beschränkt werden. Weiterhin muss er, vor allem bei Papageien, so stabil konstruiert sein, dass der Vogel den Käfig nicht durch eigene Aktivitäten öffnen und verlassen kann.
Die Größe des Vogelkäfigs
Der Vogelkäfig kann fast nie zu groß, aber oft zu klein sein. Mit der kleinsten Behausung (30 cm lang, 15 cm tief und 20 cm hoch) gibt sich ein einzelner Gesangskanarienvogel zufrieden, beim einzeln gehaltenen Wellensittich empfehlt sich bereits Mindestmaße von 50 cm Länge, 27 cm Tiefe und 30 cm Höhe. Ab einer bestimmten Größe des Vogels (Papagei) kommt für die Unterbringung nur ein Großraumkäfig in Frage, der mindestens 80 bis 120 cm lang, 50 bis 70 cm tief und 80 bis 150 cm hoch ist.
Käfiggitter
Bei der Anschaffung des Vogelkäfigs ist folgender Hinweis zu beachten: Vögel klettern gern, deshalb sollte der Käfig an mindestens zwei Seiten Gitterstäbe haben, die waagerecht verlaufen. Da Kanarienvögel die Gitterstäbe nicht anknabbern, können sie kunststoffbeschichtet sein. Für Papageien und Wellensittiche sind Gitter aus Chrom oder Messing zu empfehlen, denn Kunststoff-Beschichtungen halten der Knabberlust der Wellensittiche und Papageien nicht lange stand. Der Abstand der Gitterstäbe ist abhängig von der Größe der Vögel. In der Regel sollte der Gitterabstand nicht mehr als 16 mm betragen.
Die Ausstattung des Vogelbauers
In Vogelkäfigen sind meist drei bis vier Sitzstangen angebracht. Die Anzahl ist ausreichend. Das Material besteht jedoch fast immer aus Kunststoff oder Hartholz. Beides ist nicht ideal. Tauschen Sie wenigstens einen Teil der Sitzstangen gegen Naturholzäste aus. Durch die unebenen Naturäste erhält der Vogel wohltuende Fußgymnastik. Bodenwannen aus Kunststoff gehören ebenfalls zur Grundausstattung eines Vogelkäfigs. Sie sind leicht und schnell zu reinigen und für die Hygiene im Käfig sehr wichtig. Auch Futter- und Wassernäpfe sind in einem neu gekauften Käfig im allgemeinen enthalten.
Benötigen Sie auch noch Vogelfutter? Diese und weitere Produkte finden Sie unter Haustierbedarf.
|
|