Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Wellblech

  Wellblech  (0 Angebote unter 28.013.069 Artikeln)Zum Expertenwissen

Übersicht

"Wellblech"

Überbegriffe
Hinweise zur Suche
Zu Ihrer konkreten Suche konnten leider keine Artikel gefunden werden.

Probieren Sie Folgendes:Wenn Sie den gewünschten Artikel nicht finden können, sind wir Ihnen auch gern bei der Suche behilflich. Kontaktieren Sie uns über das Formular Artikelanfrage oder rufen Sie uns an. Sie erreichen unser Service-Team montags bis freitags von 7:00 bis 18:00 Uhr unter folgender Servicenummer: +49 89 12 140 777
Weitere Informationen zum Thema Wellblech
^

Das Wellblech als Dach oder Fassade nutzbar

Bleche an sich gehören zu den Halbzeugen. In der Regel unterscheidet man Bleche als Walzprodukte aus Metall von Platten, die aus anderen Materialien wie Kunststoff hergestellt sind. Begrifflich wird diese Abgrenzung jedoch nicht 100-prozentig umgesetzt, so findet man unter den Wellblechen auch Kunststoffplatten aus PET (Polyethylenterephthalat) oder PS (Polystyrol).

Wo Wellbleche im Einsatz sind

Vielfach findet man Wellbleche als Hausfassaden oder Flachdach. Der Grund liegt darin, dass die Bleche trotz geringer Stärke und damit leichtem Gewicht eine hohe Steifigkeit und Tragfähigkeit erreichen. Einzug in die industrielle Verwendung fanden Wellbleche, als man Wellenhöhen erreichte, die größer als die halbe Wellenbreite waren. Zum Teil würden früher sogar Lieferwagen oder Flugzeuge mit Wellblechen verkleidet. Eine Verkleidung oder ein Dach aus Wellblech zählt in der Regel zu den kostengünstigsten Bauformen.

Die Materialien

Neben Kunststoff-Wellblechen, die zum Teil transparent als Fensterersatz bei Dächern sind, gibt es Wellbleche meist aus Stahl, Aluminium, Messing oder Kupfer. Um eine gewisse Korrosionsbeständigkeit zu gewährleisten, sind manche Metalle oberflächenbehandelt und über dies hinaus sogar auch noch lackiert. Stahl ist zum Teil auch mit Polyurethan  kunststoffbeschichtet. Um nicht zu blenden, sind die Farben der Wellbleche meist unauffällig grau oder braun, seltener auch weiß.

Zum Aufbau

Wellbleche unterscheiden sich in Länge, Breite und Stärke sowie Querschnitt. Es gibt Miniwellen, größere Wellen und große Wellen. Die Wellen werden mit der Höhe und Breite in Millimeter oder Zentimeter angegeben. Die Nutzdeckbreite weicht von der Breite des Bleches in der Regel ab, da eine Welle meist überlappt. Die Bleche sind möglicherweise an den Kanten sehr scharf, weshalb man bei Abholung an Handschuhe, Spanngurte und Polstermaterial denken sollte. Die Wellbleche besitzen zum Teil Löcher, damit man die Bleche mit Schrauben an den Dach- oder Fassadenbalken befestigen kann. Um einen sauberen Abschluss zu schaffen, gibt es passend zu den Wellblechen auch noch Profilfüllerleisten. Man beachte, dass zu den Preisen noch mit Frachtkosten zu rechnen ist und manche Preise auch an Mindestabnahmemengen gekoppelt sind.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.