| | | | Übersicht | "Widerstandsdraht"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
Sandvik Coromant NIKROTHAL 80 0.7MMØ 31M |
ab € 43,93* pro 100 Gramm |
| |
|
Block Transformatoren RD 100/3,0 |
ab € 14,51* pro 1,5 Meter |
| |
|
Sandvik Coromant 030318 100G |
ab € 14,01* pro Rolle |
| |
|
|
ab € 1,94* pro 5 Meter |
| |
|
Sandvik Coromant 030280 KANTHAL D 0.7MMØ 36M |
ab € 26,38* pro 100 Gramm |
| |
Thomsen Widerstandsdraht Widerstand/m 5.65 Ω/m 10 m (2 Angebote) Thomsen Widerstandsdraht Widerstand/m 5.65 Ω/m 10 m Widerstandsdraht Isachrom 60 Korrosionsbeständig Max. Temp. als Heizdraht 1150 ºC Dieser Draht zeichnet sich besonders durch hohen spezifischen W... |
|
ab € 4,25* pro 10 Meter |
| |
|
Sandvik Coromant 030211 KANTHAL D 1MMØ 17M |
ab € 31,18* pro 100 Gramm |
| |
|
Sandvik Coromant 030188 250G |
ab € 27,07* pro Rolle |
| |
|
|
ab € 37,53* pro Stück |
| |
|
Sandvik Coromant 030174 250G |
ab € 25,08* pro Rolle |
| |
|
Sandvik Coromant 030188 100G |
ab € 12,10* pro Rolle |
| |
|
Sandvik Coromant 030174 100G |
ab € 11,28* pro Rolle |
| |
|
Sandvik Coromant 030443 250G |
ab € 34,73* pro Rolle |
| |
|
Sandvik Coromant 030211 250G |
ab € 28,55* pro Rolle |
| |
|
Sandvik Coromant 030443 100G |
ab € 15,08* pro Rolle |
| |
Weitere Informationen zum Thema Widerstandsdraht | | | Der Widerstandsdraht und seine Eigenschaften
Jeder elektrische Leiter besitzt einen bestimmten Widerstandswert, der von mehreren Faktoren abhängig ist. Die Länge sowie der Querschnitt oder Durchmesser spielen dabei eine große Rolle. Weiterhin ist es aber auch das Material, das dem Leiter einen bestimmten elektrischen Widerstand gibt. Dabei handelt es sich dann um den sogenannten spezifischen Widerstand. Während es bei elektrischen Leitungen in der Regel auf einen möglichst geringen spezifischen Widerstand ankommt, gibt es weitere Anwendungsbereiche im Bereich der Elektrotechnik, bei denen ein höherer spezifischer Widerstand erwünscht ist. Dies kann mehrere Gründe haben. Dieser sogenannte Widerstandsdraht wird beispielsweise verwendet, um elektrische Widerstände als Bauteile herzustellen oder auch um elektrische Energie in Wärme umzuwandeln. Widerstandsdraht ist kein besonders guter elektrischer Leiter. Er bremst sozusagen den Stromfluss gezielt aus. Aber es kommt beim Widerstandsdraht auch noch auf ganz andere Eigenschaften an. Er soll beispielsweise nur ein möglichst geringes magnetisches Feld erzeugen und muss hitzebeständig sein. Außerdem sollte der spezifische elektrische Widerstand bei unterschiedlichen Temperaturen nur möglichst geringe Abweichungen aufweisen.
Die verschiedenen Angaben beim Widerstandsdraht
Das wichtigste Auswahlkriterium beim Widerstandsdraht ist natürlich der elektrische Widerstand an sich. Er wird in der Regel in Ohm pro Meter angegeben. Mithilfe dieser Angabe kann ein elektrischer Widerstand mit nahezu jedem gewünschten Wert hergestellt werden. Bei einer bestimmten elektrischen Spannung kann somit die Höhe des elektrischen Stroms bereits im Voraus errechnet und somit gesteuert werden. Eine weitere wichtige Angabe ist der Durchmesser des Drahtes. Natürlich ist auch von ihm der entsprechende elektrische Widerstand abhängig. Außerdem sollte er bei der Konstruktion des entsprechenden Widerstandes oder der Spule berücksichtigt werden. Vor allem bei höheren Stromstärken empfiehlt sich ein höherer Querschnitt oder Durchmesser des Widerstandsdrahtes. Die angegebene Länge bezieht sich ganz einfach auf die Liefermenge. Anhand des Widerstandswertes und des vorgesehenen Einsatzbereiches lassen sich die erforderlichen Mengen bereits im Vorfeld kalkulieren.
Isolierter und unisolierter Widerstandsdraht
Je nach vorgesehenem Anwendungsbereich kann es erforderlich sein, auf isolierten Widerstandsdraht zurückzugreifen. Dies gilt vor allem dann, wenn beispielsweise Drahtwiderstände in Form von Spulen hergestellt werden sollen. Achten Sie daher beim Kauf bzw. bei der Planung des Einsatzbereiches darauf, welche Art von Widerstandsdraht sich empfiehlt.
Die Temperaturbeständigkeit
Die maximale Temperaturfestigkeit des Widerstandes ist vor allem dann wichtig, wenn beispielsweise Heizspulen hergestellt werden sollen. Mittlerweile ist auch isolierter bzw. lackierter Widerstandsdraht erhältlich, der eine hohe Temperaturbeständigkeit besitzt.
|
|
| | | |