Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: winterparka xxxxl, winterparka l, craftland winterparka
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Winterparka

  Winterparka  (503 Angebote unter 28.218.944 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Winterparka“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Winterparka"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   34   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Winterparka
^

Ein Winterparka hält in der kalten Jahreszeit warm

In den letzten Jahren gab es in den Wintermonaten nicht nur viel Schnee, sondern teilweise auch eisige Temperaturen. Wenn man unter solchen Bedingungen im Freien arbeiten muss oder sich aus anderen Gründen im Freien aufhält, ist eine warme Winterjacke oder die längere Variante des Winterparkas unerlässlich.

So sieht ein Winterparka aus

In der Regel besteht ein Winterparka aus 100 Prozent Polyester, ist PVC beschichtet und wasserabweisend. Eine abnehmbare Kapuze ist oft Bestandteil eines Parkas. Manche Modelle haben reflektierende Elemente im Brust-, Ärmel- oder Rückenbereich, die den Träger auch bei schlechten Sichtverhältnissen sichtbar machen. Parkas haben ein reiches Innenleben, meist besteht das Futter aus Nylon, die Füllung aus Polyesterwatte. In der Regel gibt es eine Taschenkombination im Brustbereich, in der man zum Beispiel das Handy, Schlüssel, diverse Unterlagen oder Stifte unterbringen kann.

Mit Magnetverschlüssen

Häufig werden die Taschen der Parkas mit einem Klett- oder Reißverschluss geschlossen. Es gibt allerdings auch Modelle, die einen Magnetverschluss haben. Hierbei sollten Sie beachten, dass diese nicht von Personen mit Herzschrittmachern getragen werden dürfen! Gegenstände mit Magnetstreifen wie zum Beispiel Kreditkarten dürfen weder innen noch außen in die Nähe der Brustpartie des Kleidungsstückes kommen.

Unterschiedliche Ausführungen

Winterparkas gibt es in den verschiedensten Ausführungen. Die einen sind eher sportiv, die anderen praktisch und ähneln beispielsweise an einem Warnschutzparka. Auch schicke, lange Mantelparkas gibt es. Hier können Sie je nach Bedarf wählen. Für die Winterwanderung oder den Sportplatz bietet sich ein sportliches Modell an, für die Baustelle ein praktisches und für die Geschäftsreise der Mantelparka, der gut zum Anzug passt.

Im Winterparka auf dem Fußballplatz

Wenn Sie in Ihrer Freizeit sportlich aktiv sind und vielleicht eine Fußballmannschaft trainieren, müssen Sie auch in der kalten Jahreszeit auf den Platz hinaus. Ein Parka, der Sie bei jedem Training im Freien und bei jedem Spiel vor Kälte und Schnee schützt, ist sicher von Nutzen.

Im Winterparka auf der Baustelle

Sind Sie in der Baubranche tätig und überwachen als Bauleiter Baustellen oder müssen als Architekt auf der Baustelle nach dem Rechten sehen? Dann ist ein Winterparka unerlässlich, um auch bei eisigen Temperaturen, Schnee und Wind arbeiten zu können, ohne gleich krank zu werden.

Im Winterparka beruflich unterwegs

Es gibt noch viele weitere Berufe, bei denen ein Aufenthalt im Freien immer wieder nötig ist. Wenn Sie zum Beispiel als Stadtführer tätig sind oder als Hotelangestellter Winterausflüge organisieren. Auch Menschen, die häufig auf Geschäftsreise sind und mit Zug oder Flugzeug reisen müssen, können in den Wintermonaten einen warmen Parka gut gebrauchen. Wer im Außendienst arbeitet und ständig mit dem Auto unterwegs ist, wird sich in der kalten Jahreszeit ebenfalls über eine warme Jacke freuen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.