Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Wireless Presenter

  Wireless Presenter  (77 Angebote unter 28.247.968 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Wireless Presenter“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Wireless Presenter"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   6   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Wireless Presenter
^

Professionell präsentieren mit dem Wireless Presenter

Vortragende und Referenten wissen es nicht nur zu schätzen, wenn bei einer Präsentation Notebook und Beamer auf Anhieb harmonisch miteinander kooperieren - zu einer professionellen Darbietung gehört auch ein Wireless Presenter.
Dabei sind die Wireless Presenter in aller Regel viel mehr als eine profane Fernsteuerung mit eingebautem Laser Pointer. Viele Geräte bieten mehr oder weniger nützliche Zusatzfunktionen, die bei der Auswahl eines Presenters ausschlaggebend sein können.

Funktionsprinzip

Die meisten Wireless Presenter arbeiten mit einer Sende- und Empfangseinheit im 2,4 Ghz-Band. Im Presenter selbst - der in aller Regel in der Größe einer handlichen TV-Fernbedienung ausfällt - befindet sich der Sender. In einem kleinen USB-Stick, der an das Präsentationssystem angeschlossen wird, ist der Empfänger untergebracht. Mit dieser Kombination lassen sich vor allem Präsentationsprogramme wie PowerPoint und Impress drahtlos steuern, wobei der Presenter für die Funktionen "Folie vor/zurück", "schwarzer Bildschirm", "Start Präsentation" und "Ende Präsentation" jeweils eine Taste besitzt. Zusätzlich ist in den meisten Geräten noch ein Laserpointer eingebaut, mit dessen Hilfe durch einen Leuchtpunkt auf besonders wichtige Folienbereiche punktuell aufmerksam gemacht werden kann. Manche Geräte bieten außerdem noch ein Scrollrad oder eine Taste, die diese Funktion übernimmt. Damit lässt sich dann auch in anderen Programmen jenseits der Präsentationssoftware bequem navigieren.

Reichweite und Energiebedarf

Die Reichweite der Sende- und Empfangseinheit beträgt üblicherweise bis 15 Meter, wobei keine Sichtverbindung zwischen dem Sender und dem Empfänger bestehen muss. Einige exotischere Wireless Presenter arbeiten auch mit der Bluetooth-Technologie zur Übertragung der Signale. Ihre Reichweite ist daher auf maximal etwa sieben Meter Abstand zwischen Sender und Empfänger begrenzt. Somit muss sich der Vortragende nicht permanent in unmittelbarer Nähe des Notebooks aufhalten, um die reibungslose Funktion des Presenters zu ermöglichen. Die Energieversorgung des Empfängers wird durch den Computer, an dem der USB-Stick angeschlossen ist, sichergestellt, während die Sendeeinheit meist mit zwei Akkus oder Batterien vom Typ AAA (Micro) betrieben wird. Die von den Batterien bereitgestellte Leistung reicht auch aus, um den Laserstrahl zu aktivieren.

Sonderfunktionen

Einige Wireless Presenter im gehobenen preislichen Segment bieten Sonderfunktionen, die das Gerät von der Masse abheben. So werden beispielsweise Presenter angeboten mit einem SD-Kartenslot und einer akustischen Aufnahmeeinheit, die als Diktiergerät genutzt werden kann. Speziell für den mobilen Arbeitsplatz werden auch drahtlose Mäuse und Trackballs vertrieben, die über einen eingebauten Wireless Presenter verfügen. Manche Presenter sind zudem mit einem LCD-Display ausgestattet, welches zusätzliche Funktionen (zeitgesteuerte Abschaltung etc.) bietet.

Softwareunterstützung

Die gängigen modernen Betriebssysteme Linux, MacOS X, Windows 7, Vista und XP erkennen den an den PC angeschlossenen Wireless Presenter in aller Regel ohne gesonderte Treiber. Für ältere Systeme wie Windows 2000 oder Windows 98 muss unter Umständen jedoch ein passender Treiber beschafft werden. Hierbei helfen die Herstellerseiten im Internet weiter.

Tipps und Empfehlungen für den Kauf und die Nutzung eines Wireless Presenters

  • Achten Sie beim Kauf eines neuen Wireless Presenters auf die Ergonomie. Liegt das Gerät gut in der Hand? Sind alle wichtigen Funktionstasten gut erreichbar? Besteht ein deutlicher Druckpunkt?
  • Meiden Sie Geräte mit nicht benötigten Funktionen. Zusätzliche Schalter und Knöpfe am Wireless Presenter erhöhen das Risiko einer Fehlbedienung, was bei Präsentationen stets unprofessionell wirkt.
  • Wenn Sie einen neuen Wireless Presenter kaufen, muss dieser einen Slot für den USB-Empfänger haben. Dieses kleine Bauteil geht erfahrungsgemäß schnell verloren, wenn es getrennt vom Sender aufbewahrt wird.
  • Geräte mit einer auf der Infrarottechnologie basierenden Sende- und Empfangseinheit sollten Sie nicht erwerben, wenn diese unter verschiedensten örtlichen Gegebenheiten mobil eingesetzt werden sollen, weil bei Infrarotverbindungen zwischen Sender und Empfänger stets „Sichtkontakt“ bestehen muss.
  • Prüfen Sie vor dem Kauf eines Wireless Presenter dessen Energieverbrauch. Die Geräte sollten auch bei häufiger Nutzung des Laser Pointers und regelmäßigem Einsatz mit einem Satz Batterien mehrere Präsentationen problemlos überstehen ohne einen Batteriewechsel.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.