Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Zargendichtung

  Zargendichtung  (428 Angebote unter 28.160.281 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Zargendichtung“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Zargendichtung"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   29   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Zargendichtung
^

Mit der Zargendichtung Innentüren richtig abdichten

Zargen werden im Normalfall nur für Innentüren verwendet. Sie können aus Holz und aus Metall bestehen. Je nach Material sind meistens unterschiedliche Bedingungen für die Auswahl der richtigen Zargendichtung  als Türdichtung zu berücksichtigen.

Holzzargen

Bei Holzzargen müssen die Dichtungen genau in den Falz hineinpassen. Vor allem wenn es Zargen aus Spanplatten sind und der Falz aus Spanplattenkante besteht, ist es wichtig dass die Dichtung den ganzen Falz deckt.

Stahlzargen

Bei Stahlzargen müssen die Dichtungen genau der Größe und Form der Originaldichtungen entsprechen. Im Normalfall werden die Dichtungen mit den Stahlzargen mitgeliefert. Bei der Montage ist darauf zu achten, dass die Dichtungen etwas länger zugeschnitten werden als das Effektivmaß, damit sie sich letztendlich nicht zusammenziehen und zu kurz werden.

Tipps zur Montage von Zargendichtungen

Bei beiden Zargentypen kann man die Dichtungen entweder auf Gehrung schneiden oder so montieren, dass die senkrechten Dichtungen zuerst befestigt werden und dann die obere waagrechte Dichtung dazwischen geschnitten wird. Ein Verkleben der Dichtungen ist bei Innentüren nicht notwendig. Das Montieren der neuen Dichtungen kann durch eine Lösung von Wasser und Seife vereinfacht werden. Die Dichtung wird durch ein mit der Lösung getränktes Tuch durchgezogen und dann in die Nut eindrückt. Es gibt verschiedene Montagewerkzeuge im Handel welche die Montage vereinfachen. Wenn keine Nut vorhanden ist, haben Sie bei Stahlzargen nur die Möglichkeit Dichtungen zu kleben.

Selbstklebende Zargendichtungen

Bei selbstklebenden Dichtungen muss der Untergrund sauber, fettfrei und trocken sein, damit sich die Dichtungen sonst nicht optimal haften und sich lösen können. Eine Reinigung erfolgt vor der Verarbeitung am besten mit Reinbenzin oder Sprit. Aceton oder Verdünner können dagegen die Farbe angreifen und ablösen. Die Dichtung muss in ihrer richtigen Länge aufgeklebt werden, also nicht auseinanderziehen oder stauchen, weil sonst Kräfte auftreten können, die zum Ablösen der Dichtung führen können. Bei der Montage sollten Sie also nicht ziehen, sondern die Dichtung im normalen Zustand aufkleben.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.