Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Zeiger-Dynamometer

  Zeiger-Dynamometer  (0 Angebote unter 28.159.657 Artikeln)Zum Expertenwissen

Übersicht

"Zeiger-Dynamometer"

Überbegriffe
Hinweise zur Suche
Zu Ihrer konkreten Suche konnten leider keine Artikel gefunden werden.

Probieren Sie Folgendes:Wenn Sie den gewünschten Artikel nicht finden können, sind wir Ihnen auch gern bei der Suche behilflich. Kontaktieren Sie uns über das Formular Artikelanfrage oder rufen Sie uns an. Sie erreichen unser Service-Team montags bis freitags von 7:00 bis 18:00 Uhr unter folgender Servicenummer: +49 89 12 140 777
Weitere Informationen zum Thema Zeiger-Dynamometer
^

Zeiger-Dynamometer - Federkraftmesser mit Kreiszeiger

Das Zeiger-Dynamometer ist ein Federkraftmesser, dessen Messwerte über einen Kreiszeiger abgelesen werden können. Er stellt insofern eine Weiterentwicklung des einfachen Federmessers dar, der nur über eine Skala an seinem unteren Ende abgelesen wird. Das Zeiger-Dynamometer bietet somit eine genauere Ablesung. Zusätzlich ist es je nach Bautyp mit einem Schleppzeiger ausgestattet, der den maximalen Wert einer Messung angibt.

Gewichtskraftmessung durch eine Metallfeder

Das Prinzip dieser Messung beruht auf der Federkonstante. Dieser Wert ist auf eine lineare Feder bezogen, die sich bei einer bestimmten Krafteinwirkung um einen definierten Weg ausdehnt. Die Dehnung und die Kraft verhalten sich proportional zueinander. Anhand der Ausdehnung kann die Kraft bestimmt werden.

Das Zeiger-Dynamometer besteht aus einer solchen Metallfeder, einer Halteöse am oberen Geräteteil und einem Haken im unteren Bereich. Auf dem Kreiszeiger in der Mitte des Messgerätes, können die jeweiligen Kraftwerte in Newton abgelesen werden. Der Kraftmesser ist in seiner Grundausstattung mit einem Zeiger für die momentan einwirkende Kraft ausgestattet. Zusätzlich sind auch Geräte erhältlich, die über einen Schleppzeiger verfügen.

Mit einem oder zwei Zeigern

Jeder Kraftmesser zeigt den aktuellen Wert für die einwirkende Kraft an. Dies geschieht in dem Moment, wenn das Prüfstück an den Haken des Gerätes gehängt wird. Hierbei ist es unbedingt nötig, dass das Dynamometer stabil und schwankungsfrei aufgehängt wird. Die stationäre Aufhängung ist hierbei dem Festhalten mit der Hand vorzuziehen. Beim Einhängen des Gewichtes schlägt der Zeiger aus. Dabei zeigt er, dank der Federdehnung im Inneren, die aktuell einwirkende Kraft an. Bei pendelnden Gewichten ist ein zusätzlicher Zeiger empfehlenswert. Dieser Schleppzeiger verharrt bei der maximal gemessenen Kraft. Dies ist ein deutlicher Vorteil für die fehlerfreie Messung.

Das Zeiger-Dynamometer unter den Kraftmessern

Es sind eine Vielzahl verschiedener Messgeräte zur Bestimmung mechanischer Messgrößen auf dem Markt erhältlich. Sie reichen von der einfachen Variante des Zylinder-Dynamometers bis hin zu sensiblen Hochleistungsgeräten. Innerhalb der Kraftmesser ist das Zeiger-Dynamometer eine gute Wahl, sofern es die Ansprüche an den Messbereich, die Genauigkeit und Messeinteilung erfüllt. Einen großen Vorteil bietet der Kreis- und Schleppzeiger. Als besonders robustes Gerät kann das Zeiger-Dynamometer auch dem Industriealltag standhalten.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.