Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Abformmasse  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Abformmasse“
Überbegriffe
Weitere Informationen zum Thema Abformmasse
^

Abformmaterial: Für Abformarbeiten in der Zahnmedizin

Das Abformen der Zahnreihen gehört zum Alltag einer Zahnarztpraxis. Um diesen Arbeitsschritt auszuführen, werden verschiedene Abformmittel, Abformmassen und Instrumente benötigt. Während des Vorgangs wird die Abformmasse in einen Abformlöffel gefüllt, um anschließend einen Abdruck im Mundraum durchzuführen.

Die Wahl der Abformmasse

In der Zahnmedizin verwendet man häufig Alginat zum Abformen der Zähne. Das Material hat den Vorteil, dass es physiologisch unbedenklich ist und genaue und detailgetreue Abdrücke der Zahnreihen gewährleistet. Wenn man jedoch äußerst präzise Abformergebnisse erzielen will, dann bieten sich Silikone oder Polyether an.

Der Abformlöffel ist unabdingbar

Eines der wichtigsten Instrumente für das Abformen sind Abformlöffel. Mit diesen Instrumenten können ein einzelner Zahn oder der gesamte Mundraum sowie komplette Zahnreihen in Form eines Abdruckes dargestellt werden. Abformlöffel sind in der Zahnmedizin unverzichtbar und somit entscheidend für die Vorbereitung eines Zahnersatzes. Die Instrumente sind in verschiedenen Größen, verschiedenen Formen und für den Unter- und Oberkiefer verfügbar.

Weiteres Zubehör

Neben der Abformmasse und den Instrumenten werden Mischhilfsmittel, wie Anmischbecher, Anmischblock oder dynamischer Mischer benötigt. Ist der Abdruck gelungen, muss dem Patienten ein Provisorium eingebaut werden. Hierfür stehen eine Reihe von Kunststoffzähnen zur Verfügung. Diese werden, da sie ja nur für eine begrenzte Dauer im Mundraum des Patienten verweilen, mit einem speziellen Klebemittel eingeklebt, sodass diese zum Anpassen des Zahnersatzes mühelos und jederzeit wieder entnommen werden können.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.