Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: absaugurinal villeroy, absaugurinal duravit
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Absaugurinal

  Absaugurinal  (649 Angebote unter 28.008.659 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Absaugurinal“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   44   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Absaugurinal
^

Das Urinal als Bestandteil der Sanitärtechnik

Urinale für männliche Benutzer sind überwiegend in öffentlichen WC-Anlagen zu finden. Sie werden aber auch im Rahmen der Sanitärtechnik immer öfter in Privathaushalten installiert. Auch Sanitäranlagen, die häufig von vielen verschiedenen Menschen genutzt werden, beispielsweise in Unternehmen, werden mit Urinalen ausgestattet. Urinalsysteme sind wassersparend und werden in unterschiedlichen Bauweisen angeboten, wie zum Beispiel als
  • Einzelbeckenurinal
  • Reihenurinal
  • Wandurinal
  • Standurinal
  • Rinnenurinal.
Zu einer kompletten Urinalanlage gehören, neben dem eigentlichen Urinalbecken, eine Spülarmatur sowie ein Geruchsverschluss als Ablauf- und Anschlussstück an die Abwasserinstallation. Die Montagehöhe des Beckens richtet sich nach dem Benutzerkreis. So ist für Kinder eine Höhe von 50 cm vorteilhaft, bei Erwachsenen sollte die Höhe bis zu 65 cm betragen. Urinale werden mit einer entsprechenden Urinalbefestigung angebracht.                                                                                                                                                                                  

Bauarten von Urinalbecken

Einzel- und Reihenurinale sind entweder aus Sanitärporzellan oder rostfreiem Edelstahl gefertigt. Es gibt Modelle mit sichtbarem oder verdecktem Spühlrohranschluss. Im Allgemeinen sind Einzel- und Reihenurinale mit einem angeformten Geruchsverschluss aus Kunststoff versehen. Andere Becken sind mit einem absaugendem oder ablaufendem Geruchsverschluss (Urinalabsaugesiphon) ausgestattet. Standurinale werden aus Edelstahl oder Feuerton hergestellt und verfügen über ein Wandsegment und eine Bodenrinne. Diese können in Reihe zu beliebig langen Urinalständen zusammengebaut werden. Wie der Name schon andeutet, weisen Rinnenurinale eine in entsprechender Höhe installierte Rinne auf. Wandurinale setzen sich in der Regel aus einer mit Fliesen verkleideten Wand, einer Bodenrinne mit Ablauf und einem Geruchsverschluss zusammen.

Urinal-Spüleinrichtungen

Um ein vollständiges ausspülen des Urins aus dem Becken sicherzustellen, werden vor allem Druckspüler oder herkömmliche Spülkästen verwendet. Die Hersteller bieten aber auch opto- und radar-elektronische Spüleinrichtungen an, die mit einer Automatiksteuerung für einen ordentlichen Abtransport des Urins sorgen.

Ablaufanschluss

Urinalbecken die nicht über einen angeformten Geruchsverschluss verfügen, werden meist mit einem verdeckt eingebauten Geruchsverschluss an das Abwassernetz angeschlossen. Bei einer auftretenden Verstopfung kann das Becken problemlos abgenommen und der Geruchsverschluss gesäubert oder ausgewechselt werden. Existiert bereits ein angeformter Geruchsverschluss an der Urinalanlage, so wird dieser mit einem Anschlussstück auf den vorhandenen Abwasseranschluss verbunden. Die Entwässerung mit Glockengeruchsverschlüssen erfolgt überwiegend bei Urinalständen, -rinnen und -wänden.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.