Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Agrarfolien  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Agrarfolien“
Überbegriffe
Weitere Informationen zum Thema Agrarfolien
^

Agrarfolien - Folien für Landwirtschaft und Gärtnereien

Folien bieten in der Landwirtschaft, in Gärtnereien und anderen Bereichen die Grundlage für eine ertragsreiche Ernte. Bei vielen Prozessen wie der Gärung im Silo, der Anzucht und der bestmöglichen Klimatisierung in Gewächshäusern, dem Zusammenhalten von Strohballen oder als einfaches Transportmittel kommen sie zum Einsatz. Geschlossene Folien und Foliennetze können ganz unterschiedliche Eigenschaften besitzen, die im Agrarbereich sehr nützlich sind. Sie sind günstig, flexibel und doch robust und daher zu empfehlen.

Agrarfolien - Vielfalt für gehobene Ansprüche

Agrarfolien sind extrem unterschiedlich in ihren Eigenschaften. Das beginnt bei der Lichtdurchlässigkeit und hört bei der Ableitung des Wassers auf. Sie sollten unbedingt darauf achten, die Folie mit den für Sie passenden Eigenschaften auszuwählen. Jede Anwendung und jede Pflanze hat besondere Vorlieben und mit der passenden Abdeckung und der richtigen Einschlagfolie können Sie die Entwicklung unterstützen und fördern. Unterschiedliche Lichtdurchlässigkeiten, kühlende oder wärmende Effekte, die UV-Durchlässigkeit und die Wasserabsorption sind neben der Folienstärke wichtige Indikatoren, die die Folie letztlich ausmachen.

Breites Anwendungsspektrum der Agrarfolien

Besonders bekannt ist die Anwendung von Folien im Agrarbereich bei Gewächshäusern und bei der Verwendung als Beetabdeckung. Sie erzielen mit einer angepassten Folie bessere und qualitativ hochwertigere Erträge und verfrühen Ihre Ernte gleich um mehrere Tage. Zudem schützt die passende Folie vor Frost und klimatisiert den bepflanzten Bereich. Silofolien hingegen helfen dabei, eine schnelle Silage herbeizuführen. Durch die Abdeckung wird die Temperatur optimiert und störende Einflüsse von außen fern gehalten. Holzabdeckfolien und Gewebeplanen in unterschiedlichen Qualitäten sorgen dafür, dass Wind und Wetter fern gehalten werden. Beste Lagerung ohne Verschmutzung wird möglich.

Säcke und Stretchfolien

In der Landwirtschaft kommt es vor allem bei der Ballensilage zur Verwendung der UV-absorbierenden Agrarstretchfolie. Sie muss dicht und absolut reißfest sein. Durch ein hohes Anhaften und eine große Dehnbarkeit wird gewährleistet, dass die Ballen fest umschlossen werden und auch der Silageprozess optimal vonstatten geht. Neben dieser Anwendung kommt die Stretchfolie auch bei der Verpackung zum Einsatz. Für den Transport und das Abpacken loser Agrarprodukte werden Säcke aus Folien und Foliengewebe genutzt. Die Gewebesäcke sind sehr robust und vielseitig einsetzbar und halten auch großen Belastungen stand, ohne zu reißen oder zu durchnässen.

Netze

In Bereichen, in denen es auf Luftdurchlässigkeit ankommt, verwendet man häufig Agrarnetze. Sie wirken auf der einen Seite schützend gegen äußere Einflüsse durch Verwehungen oder Vögel, können auf der anderen Seite allerdings von den Pflanzen ohne Probleme durchwachsen werden. Schattierend wirken die Gewebestreifen und die Maschen der Netze und verhindern so eine komplette und dauerhaft Sonnenbestrahlung. Dadurch verbrennt die Pflanze nicht und die Bodenfeuchtigkeit bleibt länger erhalten. Auch beim Zusammenhalten von Strohballen kommen Netze zum Einsatz, die über den zusammengepressten Ballen gelegt werden.

Fester Sitz

Damit die Agrarfolien dort verbleiben, wo sie wirken sollen, kommt es auf eine ausreichende Befestigung an. Erdnägel und Folienclips sorgen für die nötige Fixierung. Sollte die Folie trotz ihrer robusten Eigenschaften beschädigt werden oder wollen Sie mehrere Folien miteinander verbinden, hilft Ihnen das passende Folien-Reparaturband und stellt eine relativ kostengünstige Lösung dar.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.