Mit dem Airtester reine Atemluft in Sekundenschnelle bestimmen
Bei der Produktion unterschiedlichster Produkte darf nur reinste Luft verwendet werden. Schadstoffbelastungen sind unzulässig. Dies betrifft beispielsweise die Lebensmittelindustrie und die Produktion von Kosmetikartikeln. Aber auch in anderen Bereichen wie der Medizin oder bei Herstellungsverfahren im Reinraum und im Labor ist eine sauber gefilterte und von Schadstoffen freie Atemluft zwingend erforderlich. Um den Reinheitsgrad zu prüfen werden Airtester als
Messgeräte eingesetzt. Sie dienen damit als Überwachungsgeräte von
Atemschutzgeräten. Ähnlich wie Maskenprüfgeräte und Geräte zur Atemschutzüberwachung sichern sie die Qualität im Bereich Atemschutz.
Luft nach Norm
Als Anlagenbetreiber bei der reine Atemluft ein Muss ist, müssen zwingend die Bestimmungen der DIN EN 12021 eingehalten werden. Mit Hilfe eines Airtesters ist die Bestimmung einzelner Schadstoffsegmente in der Atemluft einfach und schnell umsetzbar. Ob bei Luftanalysen am Arbeitsplatz, bei der technischen Gasanalyse, bei der Prüfung von Emmissionskonzentrationen oder beim Test von Druckluft und Druckgasen mit der passenden Testausstattung erhalten Sie schnell die benötigten Ergebnisse. In Sekundenschnelle lassen sich eine Vielzahl von Schadstoffen in ihrer Konzentration prüfen.
Spezifischer Einsatz des Airtesters
Damit Sie den passenden Airtester für Ihre Anwendung auswählen, ist es besonders wichtig auf die Spezifikation und den Verwendungsbereich zu achten. Druckgase oder medizinische Gase sowie der Unterschied des Einsatzes im Hochdruck- oder Niederdruckbereich sind für die passende Gerätewahl wichtige Grundaspekte. Mit dem passenden Gerät stellen Sie selbst den Sauerstoffgehalt in Atemsauerstoff bei der Notfallversorgung sicher.
Röhrchentest
Am verbreitesten ist das Testverfahren mittels Röhrchen. Hierbei wird mit Hilfe des Airtesterd eine vorgegebene Menge an Luft durch das Röhrchen gesaugt. Eine enthaltene Reagenz, die auf bestimmte Schadstoffe reagiert, verfärbt sich je nach Konzentration der Luftbelastung. Anhand einer Skala ist das Ablesen des Belastungswertes schnell und einfach umzusetzen, und entsprechende Gegenmaßnahmen zur Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen, hinsichtlich der Atemluftreinheit, können eingeleitet werden. So finden Sie beispielsweise schnell heraus, wann Filter gewechselt werden müssen.
Reagenzien
Berücksichtigen Sie beim Kauf neben dem Einsatzbereich des Airtesters an sich, auch die Testmöglichkeiten der Röhrchen. Vorrangig getestet werden Ölbelastung, Belastung mit Kohlenstoffdioxid, Kohlenstoffmonoxid und Wasserdampf. Aber gerade im Einsatz in der chemischen Industrie, bei Feuerwehreinsätzen oder Tests der Atemluft insgesamt auf chemische Belastungen können weitere Tests erforderlich werden, für die zusätzliche Teströhrchen mit entsprechenden Reagenzien angeschafft werden müssen.
Schnell und ohne hohen Zeitaufwand
Durch das Reaktionsverfahren ist der Test besonders schnell durchführbar. Wenige Sekunden sind ausreichend, um ein aussagekräftiges Ergebnis zu erzielen. Somit verlieren Sie keine Zeit und können im Bedarfsfall schnell handeln und die richtigen Entscheidungen für eine hohe Produktqualität oder gar die Gesundheit treffen.