Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Aktenvernichter-Übersicht

  Aktenvernichter-Übersicht  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Aktenvernichter-Übersicht“
Überbegriffe
alle Aktenvernichter
Lassen Sie sich unser gesamtes Sortiment an Aktenvernichtern anzeigen.
Aufsatz-Aktenvernichter
Können auf herkömmliche Papierkörbe aufgesetz werden und eigenen sich für 1 bis 2 Benutzer.
Schreibtisch Aktenvernichter
Volumen 1-20 Liter,
die Aktenvernichter
für 1 bis 2 Benutzer im Home-Office.
Kleinbüro Aktenvernichter
Volumen 21-34 Liter,
eignen sich
für 2 bis 10 Benutzer im Kleinbüro oder zu Hause.
Abteilungs Aktenvernichter
Volumen 35-99 Liter,
die professionelle Lösung
für 10 bis 20 Benutzer.
Großbüro Aktenvernichter
Volumen 100-199 Liter,
diese Geräte sind für gesamte Etagen und Firmen geeignet.
Großmengen-Aktenvernichter
Volumen ab 200 Liter,
leistungstarke Zentralgeräte für gesamte Firmen bzw. Archive.
CD-Vernichter
Spezialform der Aktenvernichter, die ausschließlich Medien wie CDs, DVDs, Disketten bzw. Kreditkarten vernichten.
spezielle Shredder
Kartonschredder
Fertigen schnell und kostengünstig Polstermatten aus Altkartonagen.
Shredder-Pressen-Kombination
Diese Geräte sind eine Kombiantion aus einem leistungsstarken Aktenvernichter und einer Ballenpresse.
Zubehör und Zusatzmodule
Schneidwalzen-Öl
Reinigt und schmiert das Schneidwerk und verbessert die Leistung und Lebensdauer Ihres Gerätes.
Schneidwalzen-Ölpapier
Dieses spezielle Ölpapier-Blätter reinigen und schmieren die Schneidwalzen auf einfache Weise.
Schnittgutsack
Ist ein Auffangsack für Aktenvernichter, die leichte Perforierung läßt die Luft entweichen und verhindert eine statische Aufladung.
Auffangbehälter
Es gibt sie als Behälter für CDs/DVDs oder als Papierbehälter.
CD-Einführblech
Zum sicheren Vernichten von CDs, DVDs und Kreditkarten
Transportband
Als Zusatzgerät für den Späneauslaufbereich vergrößert es den Durchsatz des Aktenvernichters.
Feinstaubfilter
Kartonbox
In der Kartonbox wird das Schnittgut einfach und sicher aufgefangen und kann bequem entsorgt werden.
Weitere Informationen zum Thema Aktenvernichter-Übersicht
^

Mit dem Aktenvernichter Daten sicher vernichten

Ein Aktenvernichter - auch als Reißwolf oder Schredder bezeichnet - ist ein Gerät zum Vernichten von Papier, CDs, DVDs, Plastikkarten bis hin zu USB-Sticks, Speicherkarten oder ganzen Festplatten. Mit diesem Gerät zerkleinern Sie die vertraulichen Datenträger in kleine Teile. Damit können diese nicht mehr oder nur mit großen Mühen zusammengesetzt werden und sind damit vor fremdem Zugriff geschützt.

Welche Aktenvernichter gibt es?

Schreibtisch-Aktenvernichter

Mit einem Schreibtisch-Aktenvernichter lassen sich zwar keine Festplatten oder USB-Sticks vernichten, für Papier, CDs oder Plastik-Karten sind sie aber ideal. Aufgrund ihrer geringen Größe sind sie daher bestens für den Schreibtisch oder das Home-Office geeignet. Das maximale Auffangvolumen der Geräte beträgt ca. 20 Liter. Sollen größere Datenvolumen vernichtet werden, empfiehlt sich der Einsatz eines Großbüro-Aktenvernichters.

Großmengen-Aktenvernichter

Großmengen-Aktenvernichter eignen sich für die Vernichtung von Dokumenten eines ganzen Bürogebäudes oder von Archiven. Sie werden häufig im Keller deponiert, da diese sehr geräuschvoll (> 70 dBA) die Akten beseitigen. Schnittleistungen von durchschnittlich 100 bis 200 Blatt oder sogar mehr sind keine Seltenheit. Auch ist die Arbeitsbreite des Eingabefachs meist mehr als 400 mm, so dass auch zusammengeknüllte Dokumente problemlos hineingeworfen werden können. Das Auffangvolumen beträgt dabei  200 Liter aufwärts. Büroklammern und Heftklammern stellen für diese Aktenvernichter kein Problem dar.

Aktenvernichter für Kleinbüros und Großbüros

Im Gegensatz zum Home Office oder dem Schreibtisch fallen im Kleinbüro mehr Unterlagen an, die vernichtet werden müssen, da sich häufig zwei bis zehn Personen einen Aktenvernichter teilen. Das Auffangvolumen eines Kleinbüro-Aktenvernichters sollte zwischen 15 bis 34 Liter und die Schnittleistung zwischen durchschnittlich zehn bis zwölf Blatt betragen. Wir empfehlen mindestens die Sicherheitsstufe 3, sobald es sich um persönliche Daten handelt. Wählen Sie eine höhere Sicherheitsstufe, so verringert sich auch die Schnittleistung.

Bei einem Aktenvernichter für eine ganze Etage oder Großbüro sollte das Auffangvolumen zwischen 100 und 199 Liter betragen. Auch hier empfehlen wir die Sicherheitsstufe 3, sobald es sich um persönliche Daten handelt. Falls Dokumente im Format DIN A3 vernichtet werden müssen, so beachten Sie, dass die Arbeitsbreite mindestens 300 mm betragen muss, damit Sie die Unterlagen vorher nicht falten müssen. Großmengen-Aktenvernichter zeigen meist ein Volumen ab 200 Liter und eignen sich als leistungsstarke Zentralgeräte für gesamte Firmen bzw. Archive.

Kartonshredder und Shredder-Pressen

Kartonshredder fertigen schnell und kostengünstig Polstermatten aus Alkartonagen. Sie verwandeln sperrige Kartonagen im Handumdrehen in ein kostenloses Verpackungsmaterial. Shredder-Pressen sind dagegen eine Kombination aus Aktenvernichtern und Ballenpressen.

Vernichtung von CDs und DVDs

Für fast alle Bereiche ist es möglich, einen Aktenvernichter zu erwerben, der auch CDs, DVDs und Kundenkarten sowie diverse Plastikkarten vernichten kann. Einige CD-Vernichter bieten separate Auffangbeutel für Papier, CDs, DVDs und Plastikkarten. So ersparen Sie sich das Trennen der vernichteten Datenträger.

Zubehör für Aktenvernichter

Ein Aktenvernichter verrichtet sicherlich auch ohne regelmäßige Ölung seinen Dienst, allerdings entstehen langfristig gesehen deutliche Nachteile. Durch die Pflege mit Aktenvernichteröl erhöht man die Lebensdauer des Gerätes. Durch das Ölen wird auch die Geschwindigkeit und somit die Shredderleistung des Aktenvernichters auf gleichbleibend hohem Niveau gehalten, da sich die entstehende Reibung nicht erhöht.  Dies sorgt zudem dafür, dass häufige Papierstaus und Motorüberlastungen vermieden werden. Ein Schnittgutsack bietet den passenden Auffangsack für das Schnittgut. Der Sack wird dabei an der entsprechenden Stelle im Aktenvernichter platziert und bietet hierdurch die Möglichkeit, das Schnittgut aufzufangen und zu sammeln. Die Säcke sind damit bei der Abfallvernichtung unverzichtbar.

Sicherheitsstufen nach DIN 66399

Die Sicherheitsstufe nach DIN 66399 gibt an, wie fein das Papier oder die Datenträger zerschnitten oder zerkleinert werden und wie sicher demnach die Vernichtung der Daten ist. Dabei gilt, je höher die Stufe, desto kleiner werden die Partikel. Die DIN 66399 ersetzt die bisher gültige DIN 32757. Sie erweitert die bisher 5 Sicherheitsstufen um zwei weitere Stufen und schließt vor allem die Vernichtung digitaler Datenträger in die Betrachtungen ein.

Die DIN 66399 unterteilt die Datenvernichtung in 6 verschiedene Materialklassifizierungen, 3 Schutzklassen und 7 sich daraus ergebende Sicherheitsstufen.

Materialklassen

Materialklasse P Materialklasse F Materialklasse O Materialklasse T Materialklasse H Materialklasse E

Daten auf Papier oder sonstiger gedruckter Form in Originalgröße

Datenträger, die Informationen verkleinert darstellen, z. B. Kamerafilme

Optische Träger wie DVDs oder CDs

Magnetische Träger wie Magnetkarten oder Disketten

Elektronische Medien wie USB-Sticks oder Speicherkarten

Festplatten mit magnetischen Datenträgern

Schutzklassen

  • Schutzklasse 1: Standard-Schutz für interne Informationen und Datenträger, verlangt die Vernichtung nach den Sicherheitsstufen 1-3
  • Schutzklasse 2: Vertrauliche Daten, die stark geschützt werden müssen; verlangt die Vernichtung nach Sicherheitsstufen 3-5
  • Schutzklasse 3: Geheime Daten, die einem besonders starken Schutz unterliegen; verlangt die Vernichtung nach den Sicherheitsstufen 5 - 7
Die höchste Sicherheitsstufe 7 findet selten Anwendung, am gebräuchlichsten sind die Sicherheitsstufen 2 und 3. Alle Dokumente, auf denen Kundendaten sowie Firmendokumente stehen, sollten mindestens mit einem Aktenvernichter der Sicherheitsstufe 3 vernichtet werden. Aktenvernichter der Stufe 6 wurden beispielsweise speziell für die amerikanische Regierung entwickelt und zerkleinern die Unterlagen in 1 x 5 mm kleine Partikel. Mit dem Stand der heutigen Technik ist es nahezu unmöglich, diese Unterlagen wieder zusammen zu setzen. Zusatzmaßnahmen wie das Vermischen oder Verpressen im direkt nachgeschalteten Prozess können die Vernichtungsgüte um eine Stufe erhöhen.

Sicherheitsstufen am Beispiel der Materialklassifizierung P

Sicherheitsstufe

Empfohlen für

Eigenschaften

Reproduzierbarkeit

Schnittbild Aktenvernichter Sicherheitstufe P1

allgemeines Schriftgut, welches unlesbar gemacht werden soll

Streifen: 12 mm oder kleiner

ohne besondere Hilfsmittel und ohne Fachkenntnisse, jedoch nicht ohne besonderen Zeitaufwand möglich

Schnittbild Aktenvernichter Sicherheitstufe P2

internes, nicht besonders vertrauliches Schriftgut

Streifen: 6 mm oder kleiner

mit Hilfsmitteln und nur mit besonderem Zeitaufwand möglich

Schnittbild Aktenvernichter Sicherheitstufe P3

vertrauliches Schriftgut

Partikel: 320 mm² oder kleiner

nur unter erheblichem Aufwand (Personen, Hilfsmittel, Zeit) möglich

Schnittbild Aktenvernichter Sicherheitstufe P4

Schriftgut mit sensiblen und vertraulichen Informationen

Partikel: 160 mm² oder kleiner

nur unter Verwendung gewerbeunüblicher Einrichtungen bzw. Sonderkonstruktionen, die im Falle kleiner Auflagen sehr aufwändig sind, möglich

Schnittbild Aktenvernichter Sicherheitstufe P5

Geheime Informationen

Partikel: 30 mm² oder kleiner

nach dem heutigen Stand der Technik unmöglich

Schnittbild Aktenvernichter Sicherheitstufe P6

geheime Dokumente, die besondere Sicherheitsvorkehrungen verlangen

Partikel: 10 mm² oder kleiner

nach dem heutigen Stand der Technik unmöglich

Schnittbild Aktenvernichter Sicherheitstufe P7

geheimste Dokumente, in militärischen Bereichen oder Geheimdiensten

Partikel: 5 mm² oder kleiner

nach dem heutigen Stand der Technik unmöglich

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.