Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Analysensieb-Kalibrierung

  Analysensieb-Kalibrierung  (0 Angebote unter 28.799.719 Artikeln)Zum Expertenwissen

Übersicht

"Analysensieb-Kalibrierung"

Überbegriffe
Hinweise zur Suche
Zu Ihrer konkreten Suche konnten leider keine Artikel gefunden werden.

Probieren Sie Folgendes:Wenn Sie den gewünschten Artikel nicht finden können, sind wir Ihnen auch gern bei der Suche behilflich. Kontaktieren Sie uns über das Formular Artikelanfrage oder rufen Sie uns an. Sie erreichen unser Service-Team montags bis freitags von 7:00 bis 18:00 Uhr unter folgender Servicenummer: +49 89 12 140 777
Weitere Informationen zum Thema Analysensieb-Kalibrierung
^

Die Analysensieb-Kalibrierung – bis ins Detail mit Präzision

Die Messung von Körnungsgrößen in Sanden, Erden und Baustoffen sowie Pulvern ist in der Pharmazie, Kosmetik, Chemie und in der Lebensmittelindustrie nicht für die Qualität, sondern zum Teil auch für die Steuerung von Produktionsprozessen wie etwa der Mischung von Farben und Lacken oder die Beeinflussung chemischer Prozesse bei Spezialbeschichtungen evident. Vor diesem Hintergrund müssen Analysensiebe zu sehr präzisen Ergebnissen führen. Um dies zu gewährleisten ist eine Kalibrierung erforderlich. Die Analysensieb-Kalibrierung erfolgt daher an Messmitteln in Prüfstellen oder Werkslaboren.

Der Unterschied zwischen Kalibrieren und Eichen

Das Eichen eines Messgerätes erfolgt durch die zuständige Eichbehörde entsprechend einem vorgeschriebenen Eichverfahrens und führt zur Feststellung, ob ein Gerät rein messtechnisch das Ergebnis innerhalb bestimmter Fehlergrenzen bzw. Toleranzen darstellen kann. Bei der Kalibrierung stellt man dagegen ein Messmittel anhand einer Normung so ein, dass der entsprechende Messwert ausgegeben wird. Hierbei handelt es sich um eine laienhafte Erklärung, die keinen wissenschaftlichen Anspruch erhebt.

Der Unterschied zwischen Kalibrieren und Zertifizieren

Die Zertifizierung dient ebenfalls dem Qualitätsmanagement. Der Hersteller liefert Analysensiebe in der Regel ohne zusätzliche Kosten mit einer Werksbescheinigung nach DIN EN 10204 – Punkt 2.1 aus. Stattdessen kann man sich auch oft ein zusätzliches Abnahmeprüfzeugnis nach Punkt 3.1 verlangen. Die Messung kann entweder als zertifizierende oder kalibrierende Messung erfolgen, wobei bei der Kalibrierung dreimal mehr Maschen in die Bildgebung einbezogen sind, was zu einer sehr hohen statistischen Sicherheit in der Messung führt.

Wie stellt man sich die Kalibrierung im Detail vor?

Man kann sich vorstellen, dass mit der Bildschirmmessanlage ein Bild vom Boden des Analysensiebes aufgenommen wird, um die Lochung zu vermessen. Dafür  werden aus einer Lochmitte heraus meist x- und y-Koordinaten angelegt, die bis zur Begrenzung sowie bis zum nächsten Lochrand messen und auswerten, ob dieses Ergebnis im Bereich der Kalibrierung liegt.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.