Das Brems- und Abrissseil und seine Sicherheitsfunktion
Das Abreißseil hat eine Sicherheitsfunktion am
Anhänger und dient dazu, die Bremse eines Anhängers dann auszulösen, wenn sich der Anhänger während der Fahrt aus irgendeinem Grund von der Anhängerkupplung des Fahrzeugs löst. Ziel dieser Sicherheitsvorkehrungen ist es, den Anhänger solch einem Falle möglichst schnell zum Stillstand zu bringen, um die Gefahr schwerwiegender Unfälle so gering wie möglich zu halten. Jeder Anhänger mit einer eigenen
Fahrzeugbremse muss mit einer solchen Sicherheitseinrichtung versehen sein. Bei ungebremsten Anhängern hingegen ist diese Vorrichtung nicht nur nicht notwendig, sondern sogar unzulässig.
Wie das Abreißseil funktioniert
Für eine korrekte Funktion ist es äußerst wichtig, das Abreißseil richtig am Anhänger montiert zu haben. Schließlich soll es beim Lösen des Anhängers von der
Kupplung die anhängereigene Bremse auslösen. Dazu muss das Abreißseil natürlich mit dieser verbunden sein. Auf der anderen Seite muss das sei mit der Anhängerkupplung des Zugfahrzeuges ebenfalls verbunden sein. Löst sich nun der Anhänger von der Kupplung, gerät das Seil unter Spannung und löst somit die Anhängerbremse aus, wodurch der Anhänger schnellstmöglich zum Stillstand kommen soll. Ohne diese Vorrichtung würde er führerlos und ungebremst noch eine längere Strecke zurücklegen und dabei eine erhebliche Gefährdung darstellen.
Das Abreißseil richtig am Anhänger montieren
Das Abreißseil besteht aus einem Stahlseil, welches auf der einen Seite einen Befestigungsring besitzt. Dieser muss mit der Bremsvorrichtung am Anhänger fest verbunden werden. Wird das Seil gezogen, muss es somit die anhängereigene Bremse auslösen. Dies ist eine sehr wichtige Voraussetzung, damit die Sicherheitsvorrichtung auch funktionieren kann. Aus dem anderen Ende des Stahlseils wird eine Schlaufe gebildet, welche beim Ankoppeln des Anhängers um die Anhängerkupplung der Zugmaschine gelegt werden muss. Wichtig: Vor dem Anbringen des Abreißseils sollte immer die Anleitung des entsprechenden Anhängermodells konsultiert werden, um hier keine Fehler zu machen. Eine korrekte Montage des Seiles kann im Zweifelsfall auch eine Fachwerkstatt durchführen. Auf jeden Fall ist es besser, hier auf Nummer sicher zu gehen. Sehr wichtig ist es auch, das Abreißseil beim Ankoppeln des Anhängers an das Zugfahrzeug nicht zu vergessen. Ein nicht vorhandenes oder auch beschädigtes Abreißseil stellt übrigens einen erheblichen Sicherheitsmangel dar. Bei einer Fahrzeugkontrolle oder der Hauptuntersuchung sind solche Mängel nicht selten der Grund für Schwierigkeiten.