Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > UPS

  apc ups  (2.267 gefilterte Angebote unter 30.821.508 Artikeln)Zum Expertenwissen

€ 1.659,06*
 Stück 
Topseller
€ 39,16*
 Stück 
Topseller
€ 1.016,37*
 Stück 
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „UPS“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   227   vorwärts

Logo APC

Überlebenswichtig

Ein Stromausfall, auch wenn er nur wenige Sekunden andauert, ist im schlimmsten Fall existenzbedrohend für eine komplette Firma. Hardwareschäden können etwa Server, Webshops oder Desktop-PCs außer Betrieb setzen oder nicht gespeicherte Dokumente gehen für immer verloren. Sind Kunden- oder Lieferantendaten bzw. die Datenbanken von Buchhaltung oder Vertrieb betroffen, kann das existenzielle Folgen haben. Und das nicht nur im IT-Bereich! In fast allen Branchen werden elektrische Geräte eingesetzt, die, z.B. im Medizinbereich, zum Teil lebensnotwendig sind. Eine unabhängige Stromversorgung (USV) ist daher unabdingbar und lässt sich meist problemlos in bereits bestehende Infrastrukturen integrieren.

APC Smart UPS 1500

Der Weg zur perfekten Absicherung

Über einen wichtigen Punkt sollte man sich vor dem Kauf einer USV-Anlage bewusst werden: Die Geräte sind keine Stromaggregate. Sie liefern zwar Strom, aber den auch nur über einen vorab definierten Zeitraum, der die Möglichkeit bietet, angeschlossene Geräte ordnungsgemäß herunterzufahren, auszuschalten bzw. Notfallmaßnahmen einzuleiten. Um das passende System zu finden, sollten Sie folgende drei Punkte beachten:
APC USV-Systeme

Technologie

Bei den unabhängigen Stromversorgungen wird zwischen folgenden Technologien unterschieden:
  • Offline:
    Der Eingangsstrom wird direkt zum Ausgang geleitet. Erst bei einem Stromausfall beginnt die USV mit ihrer Arbeit. Geräte mit dieser Technologie sind sehr stabil und kostengünstig. Sie sind ideal für den Einsatz an Einzelplatz- und Desktop-Lösungen geeignet.
  • Line-Interactive:
    Ein Messpunkt am Ausgang der USV ermittelt, ob bei Stromschwankungen bzw. -ausfällen Strom aus der Batterie zugeführt werden muss. Geräte mit dieser Technologie besitzen eine optimale Sinus-Ausgangsspannung und sind daher die ideale Lösung für den Einsatz in Server- und Netzwerkumgebungen.
  • Online (Dauerwandler):
    Die Königsklasse unter den USV-Geräten. Hier wird der Eingangsstrom immer über Gleichrichter zur Batterie und von dort aus über Wechselrichter zum Ausgang geleitet. Das ermöglicht einen absolut perfekten Sinusstrom ohne Umschaltzeiten bei einem Stromausfall, da der Strom permanent optimiert wird. Geräte mit dieser Technologie eignen sich besonders für hochsensible Einsatzbereiche, wie Telefonanlagen oder Serverlandschaften mit höchstem Verfügbarkeitsanspruch.

Netzkabel

Gesamtlast

Die Gesamtlast gibt an, wie viel Leistung die angeschlossenen Geräte maximal besitzen dürfen. Hier sollte man auf „Nummer Sicher“ gehen und die USV-Anlage eher etwas zu groß als zu klein dimensionieren. Die entsprechenden Werte (in Watt) finden sich in der Regel auf den Typenschildern oder den Netzteilen der angeschlossenen Geräte. Alle Angaben werden addiert und in VA (Voltampere) umgerechnet.
APC USV-Display

Autonomiezeit

Dieser Wert gibt an, wie lange die angeschlossenen Geräte im Notfall mit Strom aus der USV betrieben werden können. Ideal sind 10 Minuten. Dieser Wert kann aber, je nach Modell und Einsatzbereich, auch deutlich höher liegen.
Computer lassen sich mit Geräten von APC besonders leicht und komfortabel schützen! Im Lieferumfang ist eine Software enthalten, mit der bei einem Stromausfall alle geöffneten Dokumente an angeschlossenen Computern oder Servern automatisch gespeichert und die Geräte ordnungsgemäß heruntergefahren werden können.

Back UPS

Geräte der Back UPS-Familie sind ideal für Einzelplatzlösungen geeignet und mit der Offline bzw. Line-Interactive-Technologie ausgestattet. Die Kommunikation mit dem angeschlossenen Gerät erfolgt via USB-Anschluss. Die Modelle sind nicht netzwerkfähig und können nicht mit einer Netzwerk-Management-Karte nachgerüstet werden.

Back UPS Pro 900

Die günstige Einstiegslösung von APC für Small-/ Home-Office-Anwendungen. Das Modell ist sowohl mit Schuko- als auch mit Kaltgeräte-Ausgängen erhältlich. Mit dem LCD-Display wird der Nutzer permanent über die maximale Überbrückungszeit, die aktuelle Eingangs- und Ausgangsspannung sowie eventuelle Fehlermeldungen informiert.
Durch die Master/Controller-Funktion lassen sich pro Jahr bis zu 30 Euro Stromkosten sparen, da beim Ausschalten des Hauptgerätes am Master-Ausgang automatisch alle Zusatzgeräte (Drucker, Scanner…), die an den Controller-Ausgängen angeschlossen sind, ebenfalls ausgeschaltet werden.

Autonomiezeit:
ca. 15 Min.
Last:
max.900VA

Smart UPS

Der Einstieg in die Server- und Netzwerkabsicherung. Alle Geräte sind grundsätzlich mit der Line-Interactive-Technologie sowie Kaltgeräte-Ausgängen ausgestattet und besitzen einen Smart-Slot zum Einbau einer Netzwerk-Management-Karte. Diese ermöglicht die Kommunikation mit den angeschlossenen Geräten via TCP/IP-Protokoll. Beim Stromausfall wird der Shutdown über das Netzwerk initiiert. Somit können problemlos mehrere Server über ein einziges USV-Gerät gesteuert und geschützt werden.

Smart UPS 1500

Dieses Modell ist ideal für den Einsatz in Serverumgebungen geeignet. Eine der Besonderheiten ist das alphanumerische Display. Hier werden zum Beispiel die Seriennummer des Gerätes, die für den Service benötigt wird, sowie das voraussichtliche Batterie-Tauschdatum, das Kauf-/ Produktionsdatum, die maximale Überbrückungszeit, die aktuelle Eingangs- und Ausgangsspannung sowie eventuelle Fehlermeldungen angezeigt.

Autonomiezeit:
ca. 10 Min.
Last:
max.1500VA

Smart UPS Online

Geräte der Smart UPS Online-Familie sind mit der Online/Dauerwandler-Technologie ausgestattet und optimal für den Einsatz in hochverfügbaren Serverumgebungen geeignet. Das Besondere: Alle Modelle sind mithilfe der erhältlichen Rail-Kits sowohl als Rack- als auch als Tower-Variante einsetzbar. Sämtliche Geräte besitzen einen Smart-Slot und können bis zu 20.000 VA Last verarbeiten. Bei Modellen mit mehr als 5000 VA Last ist die Netzwerk-Management-Karte bereits im Lieferumfang enthalten.
APC Smart UPS RT 3000

Netzkabel

Smart UPS RT 3000

Dieses Modell ist ideal für den Einsatz in Serverumgebungen geeignet, in denen eine durchgängige und absolut stabile Stromversorgung notwendig und gefordert ist. Das Control-Panel enthält eine LED-Balkenanzeige für Last und Batterie sowie eine Anzeige von Batteriebetrieb, Batteriewechsel, Überlast und Überbrückung. Das Besondere: Mit Modellen der Smart UPS Online-Familie sind Sie äußerst flexibel. Das Gerät Smart UPS RT 3000 etwa ist ideal als Tower-Variante einsetzbar. Das Modell Smart UPS RT 3000 RM besitzt die gleichen Eigenschaften, enthält jedoch einen Schienensatz, der eine problemlose Montage/Integration in Racks bzw. Serverschränke ermöglicht. Die Rail-Kits zur Montage sind auch separat als Zubehör erhältlich.

Autonomiezeit: ca. 14 Min.
Last: max.3000VA

Service-Packs

Der absolute Geheimtipp sind die Service-Packs von APC mit einer Laufzeit von 3 Jahren! Damit wird die Garantie auf insgesamt 6 Jahre für das Gerät und 6 Jahre für die Batterie erweitert. Und genau das ist der Clou! Die durchschnittliche Haltbarkeit einer Batterie liegt bei 3-5 Jahren. Das bedeutet: Ein kostenloser Batteriewechsel ist beim Kauf eines Service-Packs fast immer inklusive. Die Kosten für ein Service-Pack sind in der Regel günstiger als die einer Batterie. Ein wichtiger Tipp zum Geld sparen.

Zubehör

Für alle USV-Geräte bietet APC zahlreiches Zubehör an: von Netzwerk-Management-Karten über Rail-Kits zur Rack-/Schrankmontage bis hin zu Ersatzbatterien.
APC Battery-Pack APC Netzwerk-Management-Karte APC Rail-Kit
APC

Schutz mit dem Global Player

APC wurde 1981 von drei Elektronik-Ingenieuren des Massachusetts Institut of Technology (MIT) gegründet. Anfangs wurde hauptsächlich im Bereich der Solarenergie geforscht und entwickelt. Ab 1984 konzentrierte sich das Unternehmen jedoch auf die Stromversorgung und brachte seine erste USV auf den Markt. Seit 2007 gehört APC zum Schneider Electric-Konzern. In über 100 Ländern sind im Unternehmen mehr als 140.000 Mitarbeiter beschäftigt. Der Umsatz im Jahr 2012 betrug rund 24 Mrd. Euro.
Eine große Auswahl USV-Produkte von APC finden Sie in der APC-MARKENWELT.
Weitere Informationen zum Thema UPS
^

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.