|  |  |  | Funktionen |  | Cluster |
|
Übersicht | "Arbeitsplatte Werkbank"Überbegriffe Zubehör |
Anzeige |
 | Anzahl Angebote |
 | Artikelmerkmale |
 | Vergleichspreis |
|
|  | Artikelübersicht |  | | |
 Weitere Informationen zum Thema Arbeitsplatte Werkbank | |  | Die Arbeitsplatte als Herzstück einer Werkbank
Werkbänke sind in der Regel hohen Belastungen ausgesetzt. Insbesondere gilt dies für die darauf montierte Arbeitsplatte. Eine hochwertige Arbeitsplatte besitzt eine hohe maximale Traglast, eine hohe Stabilität sowie eine Langlebigkeit, damit sie auch nach Jahren noch ihren Zweck erfüllen kann. Eine besondere Rolle spielt hierbei das Material der Arbeitsplatte. Je nach Einsatzzweck stehen verschiedene Materialien mit unterschiedlichen Eigenschaften zur Auswahl. Die meisten Arbeitsplatten bestehen aus Holz mit einer Stärke von etwa 40 bis 50 Millimetern. Diese können unter Umständen auch verzinkt oder mit Blech versehen worden sein.
Wichtig: das Material der Arbeitsplatte
Am häufigsten werden Arbeitsplatten aus Holz eingesetzt. Diese bestehen dann in der Regel aus Buchenholz oder Eichenholz, da dieses sehr hart und damit stark belastbar ist. Eine entsprechende Härte des Holzes ist sehr wichtig, damit an der Werkbank verrichtete Arbeiten nicht sofort ihre Spuren auf der Arbeitsplatte hinterlassen. Als Alternative können auch Arbeitsplatten aus beschichteten MDF-Platten verwendet werden. Je nach Belastung besitzen diese Arbeitsplatten eine Stärke ab etwa 40 Millimetern aufwärts. Wichtig ist auch, dass die Arbeitsplatte gegebenenfalls geölt und gewachst ist, damit sie schmutz- und wasserabweisend ist, falls diese keine Beschichtung besitzt. MDF-Platten mit einem HPL-Belag (HPL = Hochdrucklaminat) eignen sich als Alternative, da diese äußerst widerstandsfähig sind. Ebenso sind diese Arbeitsplatten relativ pflegeleicht und widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse.
Das Gleiche gilt natürlich auch für Arbeitsplatten, die einen Belag aus Stahlblech oder verzinktem Stahlblech besitzen. Solche Arbeitsplatten eignen sich überall dort, wo mit aggressiveren Stoffen wie Fetten, Alkoholen und oder Chemikalien gearbeitet werden soll. Ein zusätzlicher Vorteil besteht darin, dass ein solcher Belag eine gute Brandfestigkeit besitzt. Gegebenenfalls kann es auch sinnvoll sein, die Arbeitsplatte mit einem Kantenschutz zu versehen.
Die Stabilität der Werkbank und die Montage der Arbeitsplatte
- Achten Sie bei der Montage der Arbeitsplatte vor allem auf eine entsprechende Traglast des Untergestells. Oft ist es sinnvoll, die Werkbank am Boden und/oder an der Wand zu verschrauben. Vor allem gilt dies dann, wenn auf der Arbeitsplatte Spannmittel wie beispielsweise ein Schraubstock montiert werden soll.
- Hochwertige Arbeitsplatten besitzen ein relativ hohes Eigengewicht, zu dem außerdem noch die auf der Werkbank verwendeten Geräte und Materialien hinzukommen.
|
|
|  | |  |