Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Aromakerze

  Aromakerze  (169 Angebote unter 28.281.683 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Aromakerze“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Aromakerze"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Aromakerze
^

Duftkerzen - Wohlfühlambiente für die Sinne

Der heutige Alltag ist oft stressig und mit viel Hektik verbunden. Dies gilt für das Privat- und Geschäftsleben gleichermaßen. Täglicher Stress kann den Menschen auf Dauer stark belasten. Bei zu wenig Erholung drohen nicht selten anhaltende Niedergeschlagenheit oder gar Burnout. Es ist also wichtig, dem Körper regelmäßige Pausen und Erholungsmomente zu verschaffen.
Dies hat die Dienstleistungsindustrie bereits für sich erkannt und bietet entsprechende Wellness- und Erholungsangebote in entspannender Atmosphäre. Dabei kommen auch häufig verschiedene Arten von Duftkerzen als Hilfsmittel in der Aromatherapie zum Einsatz. Die in den Kerzen enthaltenen Duftstoffe stimulieren das Gehirn und tragen somit auch zur geistigen Erholung bei. Gute Duftkerzen erkennt man unter anderem am RAL-Gütezeichen sowie am Gewicht. So sind gute Duftkerzen meist massiver und auch schwerer als herkömmliche Kerzen. Sie sollten stets kühl und nicht zu lange gelagert werden, da sie sonst ihre Duftstoffe verlieren.

Materialien und Herstellung der Kerzen

Bei der Herstellung von Duftkerzen gibt es eine Vielzahl von Dingen zu beachten. Beispielsweise muss die Zusammensetzung von Duft- und Farbstoffen perfekt abgestimmt sein, um ein gleichmäßiges und rußfreies Abbrennen zu gewährleisten. Die einzelnen Substanzen der Kerze dürfen sich auch beim Erhitzen nicht voneinander trennen. Zur Herstellung von Duftkerzen werden meist Paraffin, ein synthetischer Brennstoff, oder auch Bienenwachs sowie Stearin als natürliche und leicht abbaubare Grundstoffe genutzt.
Man unterscheidet im Grunde vier Herstellverfahren: Das Tunken, Ziehen, Pressen und Gießen.
  • Beim Tunkverfahren wird ein aufgehängter Docht so lange immer und immer wieder in Wachs getaucht, bis die gewünschte Dicke der Kerze erreicht ist. Beim Gießverfahren wird das erhitzte flüssige Wachs in eine beliebige Form gegossen, wo es dann abkühlen und aushärten kann.
  • Beim Ziehverfahren wird der Docht der Kerze durch verschiedene Wachsbecken gezogen, so dass schichtweise eine „Kerzenstange“ gewonnen wird. Diese wird dann auf die gewünschten Größen zugeschnitten.
  • Beim industriellen Pressverfahren werden entsprechende Granulate unter hohem Druck und Hitzezufuhr zur gewünschten Form gepresst.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.