Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Autoinnenspiegel

  Autoinnenspiegel  (1 Angebot unter 28.885.956 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Autoinnenspiegel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Autoinnenspiegel"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
VAN WEZEL Universal Panorama-Innenspiegel konvex 8011 (1 Angebot) 
VAN WEZEL Universal Panorama-Innenspiegel konvex 8011
VAN WEZEL
8011
ab € 11,72*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Autoinnenspiegel
^

Auto-Innenspiegel für die optimale sichere Sicht nach hinten

Laut StVZO muss jedes Kraftfahrzeug über einen Innenspiegel und einen Außenspiegel an Fahrerseite verfügen. Sollte die Sicht nach hinten mittels Innenspiegel aufgrund baulicher Gegebenheiten nicht möglich sein, dann ist auch auf der Beifahrerseite ein Außenspiegel Vorschrift. Demnach macht ein Innenspiegel bei all jenen Fahrzeugen Sinn, bei denen die Sicht nach hinten von innen aus möglich ist. Also vor allem bei PKW, während bei Transportern oder LKWs den Außenspiegeln große Bedeutung zukommt. Eine Ausnahme bilden Busse: Hier dient dem Fahrer der Innenspiegel nicht zum Beobachten des nachfolgenden Verkehrs oder als Sichthilfe beim Einparken, sondern zum Überwachen der Passagiere.

Wo ist der Innenspiegel angebracht?

Ein Innenspiegel ist in der Regel bei PKW mittig an der Frontscheibe angebracht, in einer Höhe, die dem Fahrer eine möglichst gute Sicht nach hinten gewährleistet. Innenspiegel sind verstellbar, um den Blickwinkel auf den jeweiligen Fahrer und dessen Sitzposition anpassen zu können.

Sonderfunktionen von Innenspiegeln

Abblendfunktion

Bei Dunkelheit kann der Fahrer das Scheinwerferlicht nachfolgender Fahrzeuge als blendend und störend empfinden. Um dem entgegenzuwirken, können Innenspiegel mechanisch oder automatisch abgedunkelt werden. Das mechanische Abblenden erfolgt durch eine Veränderung des Winkels des Spiegels durch Betätigen eines Kipphebels. Diese besondere Funktion erlaubt, dass das Licht anders gebrochen wird, das Spiegelbild erscheint etwas gedämmter, wobei jedoch das Sichtfeld unverändert bleibt. Automatisch abblendbare Spiegel verfügen über einen Lichtsensor, der einen ständigen Abgleich zwischen dem vorderen und dem hinteren Lichtfeld vornimmt. Wird das nachfolgende Licht als zu stark gemessen, dann wird das Spiegelglas elektrochromatisch abgedunkelt. Durch elektrische Spannung werden Flüssigkristalle angeregt, die die Lichtleitfähigkeit des Spiegelglases verändern können.

Innenspiegel mit Displayanzeigen

Vor allem in Taxis finden Rückspiegel Verwendung, die dem Fahrgast über ein im Spiegelglas integriertes, digitales Display den aktuellen Fahrpreis des Taxameters übermitteln. Des Weiteren können mithilfe solcher Displays z.B. Informationen des Navigationssystems angezeigt werden. Die Anbieter von Navigationsgeräten bieten Spiegelgläser oder komplette Rückspiegel an, die anstelle der Serienteile montiert werden können.

Innenspiegel mit Memory Funktion

Als Sonderausstattung können PKW über eine sogenannte Memory Funktion verfügen. Hierbei werden die Spiegeleinstellungen, die Sitz- oder Lenkradeinstellungen abgespeichert und können bei Fahrerwechsel per Knopfdruck auf die jeweilige Person angepasst werden. Bei Innenspiegeln übernehmen elektrische Motoren diese Funktion oder können mittels Sensortechnik automatisch auf den Fahrer angepasst werden.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.