Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: badewannensitz meyra
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Badewannensitz

  Badewannensitz  (47 Angebote unter 30.846.770 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Badewannensitz“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Badewannensitz"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Für Erwachsene
Für Babys
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   4   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Badewannensitz
^

Der Badewannensitz bietet Sicherheit und Hilfe im Alltag

Im Alter wird es zunehmend schwieriger, ohne fremde Hilfe auszukommen. Mit einem Badewannensitz wird die tägliche Körperpflege vereinfacht, denn dank einer festen Installation eines solchen Hilfsmittels, können sich Senioren oder Patienten selber waschen. So unterstützen die Sitze nicht nur den Benutzer, sondern auch das Pflegepersonal. Die Betreffenden können auf dem Sitz sicher Platz nehmen und müssen so die Vorzüge eines Bades nicht missen. Zudem trägt der Badewannensitz dazu bei, dass der Betreffende die Badewanne sehr viel leichter verlassen kann.

Der Badewannensitz in verschiedenen Modellen

Der Handel bietet eine Auswahl verschiedener Modelle. Dabei ist es oft nicht ganz einfach, sich für ein bestimmtes Modell zu entscheiden. Zudem hängt die Wahl des richtigen Badewannensitzes von jedem einzelnen Fall ab. Kann der Benutzer noch allein in die Badewanne ein- und aussteigen, genügt durchaus ein klassischer Badewannensitz. Dieser vereinfacht den Ein- und Ausstieg in die Badewanne. Die Installation eines solchen Badewannenhängesitzes ist relativ einfach, da dieser einfach in der Wanne eingehängt werden kann. Ein weiterer Vorteil für den klassischen Sitz: er kann nach seinem Einsatz schnell und ohne große Mühe entfernt werden.
Je nach Modell verfügen die Badewannensitze auch über eine bequeme Rückenlehne oder über einklappbare Armlehnen, so dass der Betroffene sicher auf dem Sitz Platz nehmen kann. Soll es noch etwas bequemer werden, ist ein Badewannendrehsitz empfehlenswert. Dieser ist in der Regel um 360 Grad drehbar, so dass der Sitz ganz auf die Bedürfnisse des Benutzers oder des Pflegepersonals abgestimmt werden kann. Hat der Benutzer jedoch Mühe, allein in die Badewanne zu steigen, sollte ein Badewannenlifter verwendet werden.

Was sollten Sie beim Kauf eines Badewannensitzes beachten?

Neben dem Aspekt der Bequemlichkeit und dem Komfort sollten Sie Ihr Augenmerk auch auf Fragen wie z. B. Belastbarkeit, Sitztiefe oder Gewicht des Badewannensitzes legen. Je nach Modell können Sie zwischen Sitztiefen von etwa 26 bis 42 cm wählen, Ihre Entscheidung sollten Sie u. a. abhängig von der Tiefe der Badewanne machen.
Da die Sicherheit das oberste Gebot ist, berücksichtigen Sie auch die Belastbarkeit des Sitzes. So sind Modelle mit einer Traglast von etwa 100 bis 130 Kilogramm erhältlich. Zudem sollten Sie sich die Frage stellen, ob der Sitz in der Wanne verbleibt oder nach dem Gebrauch wieder entfernt werden soll. Sie haben hierbei die Wahl zwischen Modellen mit einem Gewicht von 2,6 Kilogramm bis hin zu Produkten mit sieben Kilogramm.
Nähere Informationen zum Thema erfahren Sie unter barrierefreies Bad.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.