Aqua-Windelhöschen - Damit auch beim Schwimmen nichts daneben geht
Auch die ganz Kleinen benötigen therapeutische Behandlungen im Wasser, doch da kann natürlich schnell mal ein kleines Malheur passieren. Auf den richtigen
Babybedarf kann daher auch im Wasser nicht verzichtet werden. Da dicke
Babywindeln im Schwimmbecken nicht wirklich sinnvoll sind, gibt es praktische Aqua-Windelhöschen. Damit können schon Kinder ab 3 Monaten das Becken nutzen, bei voller Bewegungsfreiheit. Sie sehen aus wie gewöhnliche Badehosen und -anzüge, halten aber gut dicht und verhindern stärkere Wasserverschmutzungen. Das Geheimnis ist eine durchgehende Hygienefolie, die im Inneren der Höschen eingearbeitet ist - eine Windel darunter ist somit nicht nötig. Außen sind sie aus leichtem bunten Stoff gearbeitet, an den Beinausschnitten befinden sich Gummizüge, die viel Bewegungsfreiheit ermöglichen und dafür sorgen, dass nichts oder nur ein klein wenig rauslaufen kann.
Aqua-Windelhöschen sind leicht zu pflegen und wiederverwendbar
Die Höschen verfügen allgemein über eine lange Lebensdauer, sie lassen sich problemlos in der Maschine waschen und oft verwenden. Nach dem Besuch im Schwimmbad sollte man sie sofort ausspülen, um die gröbsten Rückstände zu beseitigen und anschließend bei der angegebenen Höchsttemperatur ganz normal in die
Waschmaschine geben. Allerdings sind sie nicht für hohe Temperaturen geeignet und lassen sich folglich nicht auskochen. Zur gründlichen Hygiene kann auch etwas Hygienespüler mit in die Wäsche getan werden, der Bakterien einfach abtötet.
Für Jungs und Mädchen
Die meisten Höschen sind Unisex und können von Mädchen und Jungen getragen werden. Für Jungs gibt es als Alternative noch Aqua-Shorts mit etwas längerem Bein. Sie sehen sportlich aus, für Sicherheit sorgt eine Innenhose mit Hygienefolie. Da auch die Optik neben der Funktionalität nicht ganz unwichtig ist, gibt es die Höschen und Shorts in bunten Farben wie Rot, Blau oder Pink, auch gemusterte Stoffe werden verwendet.