Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Behälterheber

  Behälterheber  (234 Angebote unter 28.797.435 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Behälterheber“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   16   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Behälterheber
^

Materiallifter, Hublifter und Behälterheber

Der Materiallifter, Hublifter oder Behälterheber ist eine Art Stapler für den betrieblichen Stückguttransport. Er verfügt über eine Plattform, die in der Senkrechten hydraulisch oder manuell bewegt werden kann. Sein Fahrwerk erlaubt den sicheren Transport auch unter Last. Als kleiner Gabelstapler kommt er in der Fertigung, im Lager und in Bürogebäuden zum Einsatz.

Der kleine Gabelstapler

Der Materiallifter ist ein Hebezeug, das innerhalb der betrieblichen Fördertechnik eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten erlaubt. Dies verdankt es seiner durchdachten und speziellen Bauform. Er greift Elemente des Gabelstaplers, Hubtisches und der Schubkarre auf und vereint diese bewährten Lasttransporthilfen.

Die Konstruktion des Materiallifters erinnert vor allem an einen Gabelstapler. Das Fahrwerk besteht aus vier Rollen, die das Hebezeug stabil halten. Sie ermöglichen die sichere Bewegung des Materiallifters auch mit aufgelegter Last. Zwei der vier Rollen sind lenk- und feststellbar. Somit ist der Lifter auch stationär. Auf dem Fahrwerk steht ein Hubmast, der die Hebeplattform trägt. Dieser Mast entscheidet über die maximale Hubhöhe.
Der Materiallifter ist wendig wie eine Schubkarre, seine Plattform kann wie ein Hubtisch in der Senkrechten bewegt werden und ermöglicht den Transport von schwerem Lastgut, wie es von einem Gabelstapler erwartet würde.

Zubehör und Einsatzbereiche

Der Materiallifter ist standardmäßig mit einer Hebeplattform ausgestattet. Diese Plattform ist waagerecht und nicht kippbar. Wenn das Bestücken von Behältern komfortabler gestaltet werden soll, empfiehlt sich eine geneigte Hubliftplattform, die als Zubehör erhältlich ist. Das Zubehör erweitert die Einsatzbereiche immens. So kann die Montage einer Rollenbahn den Materiallifter direkt in den Materialfluss integrieren.

Der Materiallifter unter den Hebezeugen

Der Materiallifter unterscheidet sich deutlich von anderen Hebezeugen. Die Kombination bewährter Förderpraktiken erzeugt ein Gerät, das sich in der betrieblichen Fördertechnik und Lagerwirtschaft durchsetzt. Gleichermaßen ist es für Bürogebäude und den Transport von Akten geeignet. Es ist ein Spezialgerät, das leicht zu verfahren ist, für die Beladung jedoch weniger Komfort bietet als beispielsweise ein Flachscheren-Hubtisch. Der Materiallifter wird manuell bestückt. Dennoch fördert das Hebezeug die Ergonomie am Arbeitsplatz, da es auf die individuell benötigte Arbeitshöhe eingestellt werden kann.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.