Die Billard-Ausrüstung für den perfekten Spielgenuss
Unter Billard versteht man das ein Profi- aber auch
Freizeitspiel, bei dem mittels Queue und Kugeln auf einer Tischplatte bewegt werden. Je nach Spielart ist es bei dem
Präzisionssport das Ziel, eine weiße Kugel so anzuspielen, dass dadurch eine farbige andere Kugel in eine Tasche seitlich des Tisches rollt. Folgende Spielvarianten werden am häufigsten gespielt: Poolbillard, Snooker, Kegelbillard, Carambolage sowie Russisches Billard.
Was gehört zur Billard-Ausrüstung?
Billardtisch
Grundsätzlich besteht ein
Billardtisch aus dem Unterbau, einer Tischplatte, Banden und dem Tuch. Je nach Spielart sind allerdings die Materialien und Tischgrößen zu unterscheiden.
Der Pool-Billardtisch ist in verschiedenen Größen erhältlich. Die Länge ist stets doppelt so lange wie die Breite des Pool-Billardtischs. Der genormte Turniertisch weist ein 9-Fuß Format mit den Maßen 2,52 m Länge und 1,26 m Breite auf. Der Snooker-Tisch weist einige Besonderheiten im Vergleich zum vorgenannten Tisch auf. Zunächst einmal ist er mit den Maßen 3,8 m Länge und 1,9 m Breite der größte Billardtisch. Zudem ist er um 15 cm gegenüber einem Pool-Tisch erhöht. Die Banden beim Snookertisch sind niedriger als beim Pooltisch. Der Snookertisch weist auf dem Tuch eine besondere Strukturierung der einzelnen Härchen auf, daher ist eine differenzierte Spielweise gegen oder mit dem Strich gegeben.
Queue
Der
Queue stellt das Verbindungsstück zwischen Kugel und Spieler dar. Die längliche Stabform - auch Oberteil genannt - kann aus den Materialien Holz, Kunststoff, Aluminium oder Kohlefaser bestehen, daraus resultiert ein differenzierter Härtegrad. An der Spitze des Oberteils ist die Pomeranze mittels Ferrule befestigt. Diese besteht aus Schweinsleder und stellt den direkten Kontakt zur Kugel dar. Dabei wird eine aufgeklebte Pomeranze einer aufgeschraubten vorgezogen. Der Durchmesser der Pomeranze ist für jede Art des Billardspiels unterschiedlich genormt. Bei großen Spieltischen kann es vorkommen, dass ein Spieler die Kugel mit seinem eigenen Queue nicht optimal anspielen kann. Für diesen Fall kann er auf einen Hilsqueue bzw. eine Queue-Brücke zur Unterstützung zurückgreifen.
Billard Spielbälle
Phenolharz hat sich aufgrund seiner Haltbarkeit und Genauigkeit beim Stoß als Material für Billardkugeln ausgezeichnet. Anzahl und Art der Kugeln müssen auch hier nach den verschiedenen Arten des Billards unterschieden werden.
Verschiedene Spielarten erfordern eine unterschiedliche Billard-Ausrüstung
Snooker wird mit 22 Kugeln gespielt, wobei mit einem weißen Spielball versucht wird, die übrigen 21 so genannten Objektbälle in die Tisch-Taschen zu befördern. Beim Pool-Billard ist die Anzahl und Art der Kugeln den meisten bekannt: Es gibt einen weißen Spielball und 15 farbige, wobei alle durchnummeriert sind. Die Kugeln von 1-8 werden als „volle“ Kugeln bezeichnet, die Spielbälle von 9-15 werden als „halbe“ Spielbälle betitelt, da jene nur zur Hälfte gefärbt sind. Der Durchmesser der Kugeln ist 4,7 mm größer als die Kugel des Snookers, daher ist das Gewicht auch auf 170 g erhöht. Beim Carambol-Billard wird mit 3 Kugeln gespielt. Jeder Spieler bekommt eine weise Kugel zugewiesen, die dritte Kugel ist rot. Die Kugeln haben einen Durchmesser von 61,5 mm und sind die schwersten Kugeln der vorgestellten Varianten mit einem Gewicht zwischen 205 Gramm und 220 Gramm.
Billard-Triangel
Die
Billard-Triangel bestehen aus Holz oder Kunststoff und unterstützen die Spieler beim Aufbau der Ausgangsposition der Kugeln beim Poolbillard. Der Name wurde aufgrund der Dreiecksform vergeben.
Billardkreide
Für ein professionelles Billardspiel ist es notwendig die Pomeranze in angemessenen Abständen mit der
Billardkreide einzureiben, damit die Haftung am Spielball gewährleistet bleibt. Erhältlich ist die Billardkreide in kleinen Würfeln. Beim Pool-Billard und Carambolage wird bevorzugt blaue Kreide verwendet. Snooker-Spieler favorisieren grüne Kreide.
Spieltisch-Abdeckplatte
Wie schade wäre es um Ihren neuen Billardtisch, wenn zum Beispiel ein Glas darauf verschüttet wird oder das Tuch ausbleicht. Aus diesem Grund kann während Spielpausen der Tisch vor Beschädigungen geschützt werden, indem eine aus Furnier- oder Massivholz gefertigte Spieltisch-Abdeckplatte auf den Tisch montiert wird. Währenddessen kann der Tisch auch als Ablagefläche zu dekorativen Zwecken genutzt werden.