Blasinstrumente – aus Holz oder Blech?
Blasinstrumente sind nach wie vor beliebte
Musikinstrumente. Man unterscheidet beispielsweise zwischen Holz- und Blechblasinstrumenten, wobei es dabei eher auf die Art der Tonerzeugung ankommt.
Holzblasinstrumente
Die
Blockflöte gehört zu den einfachsten Holzblasinstrumenten und wird oftmals schon in Kindergärten verwendet. Durch die einfache Spielweise lernen die Kinder, kleine Melodien zu spielen, und haben somit sehr schnell erste Erfolgserlebnisse. Auch für Erwachsene, die über wenig musikalische Erfahrung verfügen, ist die Flöte ein gutes Instrument zum Einstieg. Die Querflöte und die
Klarinette sind um einiges schwieriger zu erlernen. Es Bedarf viel Geduld und Ausdauer, um sie gut zu beherrschen.
Blechblasinstrumente - Saxophon & Co. geben den richtigen Ton an
Das Saxophon
Ein
Saxophon ist für einen Anfänger nicht ganz so leicht zu spielen. Es kommt auf die richtige Technik an, um einen Ton zu erzeugen. Einfach nur kräftig pusten, erzeugt noch keinen schönen Klang. Zwar braucht man im wahrsten Sinne des Wortes einen langen Atem, doch werden die Töne durch eine bestimmte Mund- und Zungenstellung erzeugt. Der Ton entsteht durch ein vibrierendes Rohrblatt am Mundstück.
Der Korpus dieser Instrumente ist meist aus Messing, gespielt wird durch das Drücken verschiedener Klappen. Es gibt mehrere Arten von Saxophonen, die gängigsten sind das Tenor- und das Altsaxophon. Wird ein Saxophon oder ein anderes Blasinstrument von mehreren Leuten benutzt, beispielsweise in Therapiegruppen oder Schulen, dann ist es wichtig, dass jeder ein eigenes Mundstück verwendet. Zum einen aus Gründen der Hygiene und zum anderen passen sich die eingelegten Blättchen an die jeweilige Spielweise des Musikers an.
Die Trompete
Die
Trompete ist sehr viel leichter zu lernen, doch auch bei diesem Blasinstrument kommt es auf die richtige Mundstellung an. Früher wurde die Trompete hauptsächlich in der Volksmusik verwendet, heutzutage gibt es viele moderne und romantische Lieder, die mit einer Trompete untermalt werden können.
Die Posaune
Die Posaune ist eines der am leichtesten erlernbaren Blechblasinstrumente. Der Klang wird wie bei der Trompete durch eine Vibration der Lippen erzeugt, durch einen Zug am Instrument entstehen verschiedene Töne. Durch das stufenlose Ziehen gleitet die Posaune von einer Tonhöhe zur anderen. Der Vorteil dabei ist, dass auch Menschen mit wenig Fingerfertigkeit dieses Instrument spielen können.
Die Mundharmonika
Schon die Cowboys wussten die
Mundharmonika zu schätzen - sie ist klein, handlich und bekannt für ihren angenehmen Klang. Sie verfügt über keinerlei Tasten, die Klänge werden im Inneren des Instrumentes produziert. Man setzt sie an die Lippen und haucht vorsichtig hinein bzw. leicht darüber und je nachdem, an welcher Stelle hinein gehaucht wird, entstehen unterschiedliche Töne.