Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Blechaufreißer

  Blechaufreißer  (0 Angebote unter 28.147.092 Artikeln)Zum Expertenwissen

Übersicht

"Blechaufreißer"

Überbegriffe
Hinweise zur Suche
Zu Ihrer konkreten Suche konnten leider keine Artikel gefunden werden.

Probieren Sie Folgendes:Wenn Sie den gewünschten Artikel nicht finden können, sind wir Ihnen auch gern bei der Suche behilflich. Kontaktieren Sie uns über das Formular Artikelanfrage oder rufen Sie uns an. Sie erreichen unser Service-Team montags bis freitags von 7:00 bis 18:00 Uhr unter folgender Servicenummer: +49 89 12 140 777
Weitere Informationen zum Thema Blechaufreißer
^

Der Blechaufreißer – Hohe Funktionalität und vielfach im Einsatz bewährt

Vor allem Verkehrsunfälle stellen oftmals komplizierte Einsätze für die Feuerwehr und den Rettungsdienst dar. Dieses gilt vor allem dann, wenn sich verunfallte Personen verletzt noch im Wageninneren befinden und der Zugriff für die Maßnahmen der Ersten Hilfe und für die Versorgung erheblich erschwert ist. Lassen sich die Türen des Kraftfahrzeugs nicht für einen Zugang zur Befreiung öffnen, muss die Einsatzorganisation der Technischen Hilfe unverzüglich entscheiden, welche Rettungswerkzeuge und welches Rettungsgerät konkret zum Einsatz kommen sollen. Handelt es sich um einen akuten Verkehrsunfall mit dem Risiko von folgenschweren Verletzungen der Verunfallten durch Rauchentwicklung und Verbrennungen, sollten Schneidwerkzeuge wie der Glasentferner, der Federkörner oder das Hooligan Tool mit seiner umfassenden Funktionalität zum Zerschneiden oder Zerbrechen der Verbundglasscheiben zum Einsatz kommen. Der Blechaufreißer gewährleistet in diesem Rahmen einen hohen praktischen Nutzen bei Rettungseinsätzen, in denen ein ausreichend großes Zeitfenster zur Befreiung der Eingeschlossenen verbleibt.

Vorteile des Blechaufreißers

Bleibt für den Rettungseinsatz genügend Zeit, um eingeschlossene Personen aus dem Inneren des Kraftfahrzeugs zu befreien, so kann der Einsatztrupp mittels der gehärteten Stahlklaue des Blechaufreißers dünne Karosseriebleche - etwa die Motorhaube – aufreißen. Im Vorfeld lässt sich mit der Stoßspitze des Blechaufreißers am anderen Ende des Werkzeugs ein Loch in das Blech stoßen, um damit einen Ansatzpunkt für die Schneide zum Aufreißen des Metalls zu erhalten. Abhängig von der Komplexität des Befreiungseinsatzes kann der Blechaufreißer alleine oder als manuelle Ergänzung zu schwererem Gerät wie dem Spreizer oder der Rettungsschere zum Einsatz kommen. Der Blechaufreißer ist dank seiner robusten Verarbeitung sehr widerstandsfähig und gewährleistet durch seine Länge von ca. 50 cm eine sehr gute Umsetzung der Hebelkraft.

Alternative zum Nothammer – Weniger Glassplitter und Glasstaub

Zwar können mit dem Nothammer und dem Glasentferner Scheiben komplett oder größere Anteile dieser beseitigt werden, allerdings bergen beide Rettungswerkzeuge spezifische Nachteile. Mit dem Blechaufreißer lassen sich Glasscheiben ohne relevante Splitterrisiken wie bei dem Nothammer partiell aufbrechen und es besteht keine Gefahr, dass feinster Glassstaub in das Wageninnere gelangt, der zur Kontaminierung der Atemwege der Verletzten führen kann.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.