Das Blechschild als Dekorationselement
Um eine besondere Atmosphäre in Räumen, Geschäften, Arztpraxen, Wartezimmern und vor allem in der Gastronomie zu schaffen, ist die Dekoration der Wände besonders wichtig. Sie bestimmt maßgeblich, ob sich Kunden oder Patienen wohl fühlen. Je nach Geschmack eignen sich dazu Poster oder
Bilder. Aber auch Kerzen und eine
Dekobeleuchtung finden dabei ihren Einsatz. Eine Alternative zu herkömmlichen Bildern stellt das Blechschild dar.
Ein hochwertiges Blechschild ist ein echter Hingucker und damit ein beliebter
Dekorationsartikel. Ein Blechschild in einem auf alt getrimmten Design ist eine Verschönerung für jede weiße Wand, egal ob zu Hause, in einem Restaurant, einer Kneipe, einer Praxis, einer Kanzlei oder im Sportheim. Beim Motiv dienen häufig alte Werbeplakate als Vorbild.
Merkmale eines hochwertigen Blechschildes
Die Schilder bestehen aus besonders starkem Stahl, sie sind gewölbt und das Motiv ist aufgeprägt. Sie verfügen über abgerundete Ecken und umgeschlagene Kanten. Außerdem gibt es vier Löcher, an denen man das Blechschild befestigen kann. Der Vorteil liegt hier klar auf der Hand: Das Blechschild kann schnell aufgehängt und wieder abgenommen werden. Um das Lieblingsmotiv im Raum zu verewigen ist damit kein
Rahmen eines Bildes oder Fotos nötig.
Das Motiv eines Blechschildes sollte zum Ambiente passen
In einem italienischen Restaurant eignen sich Bilder von typisch italienischem Essen oder auch Rotwein besonders gut und animieren gleich dazu, ein Gläschen Wein zu trinken. In einer Kneipe sind Biermotive eine gute Wahl und passen perfekt zum Ambiente. Da es in Deutschland eine ungeheure Vielfalt an Biersorten gibt, ist die Auswahl an Werbemotiven aus den vergangenen Jahrzehnten groß. Die Abbildung von einer Tasse Espresso macht sich in einem Café gut. Das Sandmännchen passt in das Wartezimmer eines Kinderarztes oder in die Kinderstation einer Klinik.
Beim Motiv an Vorlieben orientieren
Sie können sich bei der Motivauswahl natürlich auch von persönlichen Vorlieben leiten lassen. Wenn Sie ein Filmfan sind, bieten sich Motive aus diesem Bereich an, Sind Sie eher ein Motorradliebhaber, gefällt es Ihnen womöglich, das Bild einer Harley Davidson aufzuhängen oder das Emblem für die Route 66. Natürlich müssen Sie auch hier darauf achten, dass das Motiv zur Umgebung passt. Eine aufreizende Brigitte Bardot ist wohl für eine seriöse Kanzlei eher nicht geeignet.