Anspitzer - welches Modell soll es sein?
Ein Anspitzer ist ein mechanisches Gerät, mit dem man einen aus Mine und Holzmantel bestehenden Stift anspitzen kann.
In der Regel sind das Bleistifte und Buntstifte.
Arten des Anspitzers
Man unterscheidet verschiedene Sorten von Anspitzern. Als erstes den kleinen offenen Anspitzer, dessen Gehäuse aus Plastik,
Holz oder Metall besteht. Dabei fällt der Abfall eventuell auf den Tisch oder den Boden,
daher ist ein zusätzlicher Auffangbehälter (z. B. ein Papierkorb oder Mülleimer) notwendig.
Die zweite Variante ist ein Spitzer, der gleich ein Behältnis - meist aus Plastik - für
das Auffangen des Spitzabfalls besitzt - der Dosenanspitzer.
Bei diesen Modellen ist für dickere Blei- und Buntstifte meist ein zweites,
manchmal auch drittes Loch eingelassen wie beim Doppelspitzer oder der Dreifachspitzdose.
Müssen viele Stifte recht oft angespitzt werden, empfiehlt sich der Einsatz einer Spitzmaschine,
die zeit- und kräftesparend arbeitet und ein sauberes Spitzergebnis liefert.
Für den Büroeinsatz werden Spitzmaschinen mit Handkurbelbetrieb
und elektrisch angetriebene Stiftspitzer in Form eines Elektrospitzers angeboten.
Wie funktioniert's?
Früher wurden die Stifte freihändig und zeitraubend mit einem Messer angespitzt.
Heute wird in einem Spitzer durch ein scharfes, an einem Gehäuse festgeschraubtes Messerchen (Klinge)
die Holzhaut des Stiftes fein und gleichmäßig abgeschabt. Die Mine des Stiftes wird dabei gleichzeitig gespitzt.
Die Klinge ist bis zu 2 cm lang und recht schmal.
Beim Handbetrieb wird der Stift mit einer Hand gedreht und der Anspitzer mit der anderen Hand festgehalten.
Es ist allerdings ratsam, mit dem Spitzen rechtzeitig aufzuhören, da sonst die Mine abbrechen kann.