Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Blockthermostat

  Blockthermostat  (142 Angebote unter 28.139.634 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Blockthermostat“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Blockthermostat
^

Mit dem Blockthermostat kleinste Mengen exakt temperieren

Das Thermostat ist ein Temperaturregler, der über einen Fühler einen Ist-Wert ermittelt und über ein Stellglied einen Sollwert erzeugt. Unter den Thermostaten findet man Modelle, die auf eine gewisse Umgebung abgestimmt sind, wie die Laborthermostate. Das Blockthermostat gehört zu letzteren. Die Besonderheit liegt hier darin, dass man je nach Gerät ein oder zwei Blockeinsätze zur Erwärmung des Inhaltes in vorgegebene kubische Vertiefungen einsetzen kann.

Die Blockeinsätze

Die Blockthermostate bestehen meistens aus gut temperaturleitenden Aluminiumblöcken, in die zylindrische Vertiefungen für Kleinstgefäße und deren ganz exakte Temperierung eingebohrt sind. Zu den Gefäßen gehören bspw. PCR-Röhrchen, PCR-Streifen, Greiner-Tubes, Standard-Röhrchen, Mikrotiterplatten oder Küvetten. Als Zubehör sind weitere Wechselblöcke erhältlich. Im Einzelfall benötigt man auch externe Temperaturfühler, die man in die Wechselblöcke hängen kann.

Verwendungsbereiche

Ideal ist das Blockthermostat für Schmelz- und Siedepunktbestimmungen bei kleinsten Mengen, also bei Enzymreaktionen, dem Inkubieren und Aktivieren von Kulturen, Immunoasseys, Denaturierung von DNA, Nährbodenverarbeitungen, Koagulationstudie, Blut-Harnstoff-Stickstoff-Bestimmungen oder in-situ-Hybridisierungen.

Wichtige Eigenschaften

Wichtige Eigenschaften, auf die man bei der Anschaffung achten kann, sind etwa der Temperaturbereich, oft stufenlos regelbar bis 120 Grad Celsius, der einstellbare Countdown von einer Minute bis fast 100 Stunden, eine Anzeige der Heizdauer im digitalen Display oder ein akustisches Signal bei Betriebsende. Rein vorsorglich ist zudem oft ein Sicherheitskreis bei 140 Grad Celsius eingebaut.

Die Umgebung

Das Blockthermostat ist ein elektrisches Tischgerät und wird daher je nach Land mit unterschiedlichen Netzspannungen zur Verfügung gestellt. Um ausreichend Platz auf dem Labortisch zu planen, sollte man die Außenmaße des Gerätes berücksichtigen. Welche Art von Blockeinsätzen verwendet werden können, hängt von den Innenmaßen der Blockaussparungen ab. Hier sollte man auf höchste Passgenauigkeit achten. Für die Sicherheit spielt zudem auch oft noch die Angabe der gebotenen IP-Schutzart eine Rolle.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.