Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Blumenspindel

  Blumenspindel  (0 Angebote unter 28.031.093 Artikeln)Zum Expertenwissen

Übersicht

"Blumenspindel"

Überbegriffe
Hinweise zur Suche
Zu Ihrer konkreten Suche konnten leider keine Artikel gefunden werden.

Probieren Sie Folgendes:Wenn Sie den gewünschten Artikel nicht finden können, sind wir Ihnen auch gern bei der Suche behilflich. Kontaktieren Sie uns über das Formular Artikelanfrage oder rufen Sie uns an. Sie erreichen unser Service-Team montags bis freitags von 7:00 bis 18:00 Uhr unter folgender Servicenummer: +49 89 12 140 777
Weitere Informationen zum Thema Blumenspindel
^

Vielseitige Pflanzenarrangements mit Blumenspindeln

Blumenspindeln wirken dank ihrer besonderen Form und bei entsprechender Bepflanzung sehr ästhetisch. Da die Pflanzen erhöht eingesetzt werden, kommen sowohl aufrechte als auch hängende Arten gut zur Geltung und werden damit zu einem beliebten Dekorationselement in Gärten und Außenbereichen von Hotels und in der Gastronomie. Sie ergänzen Pflanzarrangements von Blumenkübeln und Blumenampeln.

Charakteristische Merkmale von Blumenspindeln

Form und Struktur

Die Spindel besteht aus einem standfesten runden oder eckigen Fuß, der nach oben schmäler wird. Das runde Oberteil verbreitert sich bis zum oberen Rand. Es stellt gleichzeitig den Pflanzkübel dar. Der erhöhte Pflanzbereich ist vorteilhaft, wenn die Blumenspindel außen steht, da kein direkter Kontakt zum Boden besteht (Bodenfrost). Blumenspindeln sind in verschiedenen Längen und Durchmessern erhältlich. Alle Modelle verfügen über ein relativ großes Pflanzvolumen. Die Oberfläche klassischer Blumenspindeln ist nicht glatt, sondern mit Verzierungen strukturiert. Viele Spindeln bestehen aus zwei Teilen, die sich aufeinander stecken lassen. Bei Nichtgebrauch ist die Spindel in dieser Variante platzsparend lagerbar.

Material

Kunststoff ist das gebräuchlichste Material, da es überzeugende Vorteile bietet: Polypropylen und andere Kunststoffe sind einfach zu pflegen, wetterfest, weisen ein leichtes Gewicht auf und sind außerdem günstig. Blumenspindeln aus Stein sind besondere Schmuckstücke sind auch erhältlich und erhöhen den dekorativen Effekt. Aus Holz gefertigte Blumenspindeln sind selten. Der Pflegeaufwand für eine dauerhafte Wetterbeständigkeit ist hoch.

Farben

Üblich sind Blumenspindeln in weiß, braun, schwarz und terracottafarben, da sich diese Farben gut kombinieren lassen. Sie können Blumenspindeln aber grundsätzlich in jeder gewünschten Farbe erwerben.

Blumenspindeln sind vielseitig

Die ansprechenden Spindeln lassen sich innen oder außen einsetzen und kreativ bepflanzen. Sie eignen sich für die Verschönerung von Firmenräumen, Cafés und Ausstellungsräumen. Ebenso schmücken sie Eingangsbereiche, Gärten, Terrassen und Balkone.

Einige Vorschläge zur Gestaltung

  • Schaffen Sie mit einer dunkelbraunen Spindel einen Blickfang im Wintergarten. Eine Kombination mit den weißen Blüten eines Orchideenbaums und dem satten Grün von Zimmerbambus ist ausgesprochen dekorativ.
  • Im Sommer bieten sich Saisonpflanzen für den Außenbereich an: Leuchtend bunte Zauberglöckchen mit hellem Efeu bringen Farbe in jede Ecke.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.