Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Bodenreiniger

  Bodenreiniger  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Bodenreiniger“
Überbegriffe
Weitere Informationen zum Thema Bodenreiniger
^

Fußbodenreiniger für saubere und glänzende Böden

In der heutigen Zeit ist es sehr wichtig, auf eine gründliche Reinigung zu achten. Daher sollten vor allem auch Böden gründlich und sorgfältig gereinigt werden. Es gibt für jede Bodenart sowie für die unterschiedlichen Bereiche einen speziellen Fußbodenreiniger. Besonders in der Gastronomie, Lebensmittelindustrie, in Hotelzimmern sowie sanitären Anlagen muss besonders sorgfältig gereinigt werden.

Die verschiedenen Fußbodenreiniger

Für jeden Boden und Einsatzbereich ist der passende Fußbodenreiniger erhältlich. Es wird grundsätzlich unterschieden zwischen Bodenpolitur, Bodenversieglung, Grundreiniger, Kehrspäne, Universalreiniger, Unterhaltsreiniger und Wischpflege.
Weitere Differenzierungsmerkmale sind unter anderem, ob der Fußbodenreiniger mit biologischen oder chemischen Inhaltsstoffen hergestellt ist; ferner, ob er Desinfektionsmittel aufweist. Zusätzlich sind die Reinigungsmittel in den verschiedensten Varianten im Handel erhältlich. Hierbei werden die klassischen Fußbodenreiniger in flüssiger, Pulver- oder Gelform sowie als Wachs und Scheuermilch verwendet.

Bodenpolitur – glänzende Schutzschicht

Die Bodenpolitur ist ein Selbstglanzwachs. Neben der schmutzabweisenden Wirkung soll die Bodenpolitur außerdem den Belag schützen. Für eine Behandlung mit Bodenpolitur muss der Untergrund vorher gründlich gereinigt werden. Danach können Sie eine dünne Schicht der Politur mit einem Tuch oder einem Schwamm auftragen und gleichmäßig verreiben. So entsteht eine glänzende Schutzschicht auf dem Belag.

Bodenversieglung – Schutzlack gegen Kratzer

Eine Bodenversielgung eignet sich besonders bei Parkettböden und Linoleum. Besonders stark beanspruchte Böden, wie sie beispielsweise in Kaufhäusern, Schulen und Kindergärten sowie Ämtern vorkommen, sind dafür prädestiniert. Ein Bodenversiegler ist ein Schutzlack, welcher eine hohe Kratzfestigkeit aufweist. Weiterhin wird ein zu schneller Abrieb bzw. Abnutzung des Bodens verhindert.
Diese Lackierung ist für den Außenbereich nur bedingt geeignet. Sie ist zwar gegen Reinigungsmittel und die meisten Haushaltsreiniger als auch gegenüber Wasser unempfindlich, dennoch ist der Einsatz in Außenbereichen auf Grund der bedingten Wasserdampfsperre nicht zu empfehlen.

Grundreiniger – für hartnäckige Flecken

Ein beliebter Fußbodenreiniger ist der Grundreiniger. Damit können Sie alte und hartnäckige Flecke auf Böden aller Art entfernen. Eine Grundreinigung sollte je nach  Grad der Verschmutzung ca. ein bis zwei Mal jährlich durchgeführt werden.
Beachten Sie hier vor allem die auf der Verpackung beschriebenen Hinweise. Die angegebene Menge an Grundreiniger wird mit der dafür vorgesehenen Menge an Wasser verdünnt. Diese Lösung verteilen Sie anschließend auf dem Boden mit einem Schrubber. Es muss genügend Lösung aufgetragen werden, so dass diese nicht eintrocknet. Nach der entsprechenden Einwirkzeit, die abhängig vom Produkt und Hersteller ist, muss der Boden gründlich gescheuert und danach mit warmem Wasser nachgespült werden. Achten Sie während der ganzen Prozedur auf genügend Frischluftversorgung!
Wichtig: Bevor Sie eine Beschichtung oder Politur auftragen, muss der Boden richtig abgetrocknet sein.

Kehrspäne – binden Staub und Flüssigkeiten

Kehrspäne sind Flüssigkeiten- und Staubbinder. Hauptsächlich werden sie in Fabriken und Lagerhallen für Betonfußböden verwendet. Kehrspäne ermöglichen eine Fußbodenreinigung ohne Wasser.
Sie werden in schmalen Streifen auf dem Boden mit einem Besen verteilt und gefegt. Bei starken Verschmutzungen sollte die Späne mit einem Schrubber verrieben werden. Anschließend können die Späne einfach zusammengefegt werden. Bei geringer Verschmutzung sind Kehrspäne wieder verwendbar.
Es gibt verschiedene Spanarten wie z.B. Staubbinde-, Neutral- oder Ölkehrspäne. Letztere finden unter anderem ihren Einsatz bei Einsätzen der Feuerwehr, wenn Ölspuren auf Straßen beseitigt werden müssen.

Universalreiniger für glatte und glänzende Oberflächen

Universalreiniger eignen sich für alle glatten und glänzenden Oberflächen wie Fliesen, Metall, Kunststoff oder Lack. Die Verträglichkeit des Fußbodenreinigers auf den anzuwendenden Materialien sollten Sie vorher an einer kleinen Stelle testen. Bei Verträglichkeit kann der Reiniger nach Vorgabe der Verpackungsbeschreibung verwendet werden.

Wischpflege - ideal für Laminat

Wischpflege gibt es speziell für Laminat bzw. Hartböden. Diese Fußbodenpflege reinigt und pflegt in einem Schritt. Die Glanzkraft ist polierbar und ist für alle Wisch- und Polierarten geeignet.

Haushaltsreiniger – kraftvoll und schonend zugleich

Haushaltsreiniger enthalten meist Essig-, Ameisen-, Zitronen- oder Phosphorsäure. Diese Säuren dienen der Lösung von Kalk, Urinstein oder Rost. Zu Haushaltsreinigern zählen flüssige und feste Scheuermittel wie Scheuermilch, welche speziell für unempfindliche Oberflächen hergestellt wurden.
Weiterhin gehören zu den Haushaltsreinigern Spülmittel. Sie beinhalten u. a. Tenside, reinigen schonend und enthalten Duft- und Farbstoffe, welche eine rückfettende Wirkung für die Hände haben.

Fußbodenreiniger mit Desinfektionsmittel

Besonders in sanitären Bereichen, der Gastronomie und im Lebensmittelhandwerk müssen Fußbodenreiniger mit einer desinfizierenden Wirkung verwendet werden. Sie sind nicht nur einfach anzuwenden. Durch das enthaltene Desinfektionsmittel sparen Sie nicht nur Zeit, sondern auch Geld.  Generell gilt: Achten Sie bei jedem Reinigungsmittel unbedingt auf die Anwendungshinweise und Vorschriften auf der Verpackung.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.