Bohrschrauber - Kombigeräte zum Bohren und Schrauben
Ein Bohrschrauber ist eine handgeführte Maschine, die sich vom reinen Schrauber oder Bohrer durch die Eigenschaft unterscheidet, sowohl als Bohrer, als auch als Schrauber eingesetzt werden zu können. Bohrschrauber verfügen über eine Einstellmöglichkeit, welche es erlaubt, die Drehzahl für das Bohren oder Schrauben voreinstellen zu können.
Typische Merkmale von Bohrschraubern
Ein Bohrschrauber vereint somit die Eigenschaften eines Bohrers und eines Schraubers in einem Gehäuse. Das Merkmal, das einen Bohrschrauber zu einem solchen macht, ist das Vorhandensein eines Zweiganggetriebes, welches unterschiedliche Umdrehungszahlen für das Schrauben oder Bohren ermöglicht. Da zum Anziehen und Lösen von
Schrauben wesentlich weniger Umdrehungen notwendig sind, als zum Bohren, verfügen Bohrschrauber über eine Einstellmöglichkeit der Umdrehungszahl. Dies geschieht in der Regel zweistufig über die Vorwahl der Bohr- oder Schraubfunktion.
Befestigung von Bits und Bohrern
Während reine Schraub-Geräte oft nur über einen Innensechskant zum Einstecken von verschiedenen Schraubeinsätzen, genannt
Bits, verfügen, hat ein Bohrschrauber ein echtes Bohrfutter. Das Bohrfutter ist der Kopf des Bohrschraubers, welcher entweder Schraub-Einsätze oder
Bohrer aufnehmen kann. Die Fixierung der Einsätze erfolgt entweder über Klemm-Stecksystem, ein Schnellspannfutter oder über ein herkömmliches Spannfutter, welches man von traditionellen Bohrmaschinen kennt (Fixierung über das Anziehen des Bohrfutters mittels Spezialschlüssel).
Gehäuseformen
Einfache Bohrschrauber verfügen über eine Gehäuseform in Stiftform, welche jedoch nur für leichte Bohr- oder Schraubarbeiten sinnvoll ist. Geläufiger ist die an eine Pistole erinnernde Gehäuseform, wie man sie von Bohrern im Allgemeinen kennt. Eine Ausformung dieser Bauform ist der T-Griff, bei dem sich der Handgriff mit dem Ein/Aus-Schalter etwa in der Mitte des Gehäuses befindet. Diese Bauart sorgt für eine gute Handhabung durch eine gleichmäßige Gewichtsverteilung.
Akku-Bohrschrauber
Neben den
kabelbetriebenen Bohrschraubern sind jene kabellosen Modelle mit Akku-Antrieb die beliebteste Bauform. Moderne Lithium-Ionen-Akkus haben im Vergleich mit älteren Bauarten ein wesentlich geringeres Eigengewicht bei identischer Leistungsabgabe, können schneller aufgeladen werden, haben eine geringere Selbstentladung und auch die Anzahl der möglichen Ladungs- /Entladungszyklen, also die Lebensdauer ist erheblich höher.
Qualitätsmerkmale und Ausstattungsmerkmale
Einige Bohrschrauber verfügen über elektronische Sonder- und Schutzfunktionen. Denkbar sind hier mehrfach verstellbare Antriebsgeschwindigkeiten, eine Einstellung des Drehmoments oder der Motorbremse zum gleichmäßigen Anziehen von Schrauben. Des Weiteren Spannungs-Schutzfunktionen, Schnell-Ladefunktionen des Akkus oder besonders hohe und ausdauernde Akkuleistung. Neben diesen elektronischen Qualitätsmerkmalen unterscheiden sich die einzelnen Modelle auch in der Qualität der Verarbeitung und in der Qualität ihrer Einzelkomponenten. Hochwertige Bohrschrauber zeichnen sich durch eine hohe Verarbeitungsqualität, hochwertige Lagerung der beweglichen Teile und der Verwendung von schadfreien Kunststoffen für das Gehäuse aus. Höherwertige Markenprodukte verfügen zudem über ein breites Angebot an Zubehör- und Ersatzteilen, sowie Garantie- und Serviceleistungen.