Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: brandmeldeanlage esser, brandmeldeanlage siemens
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Brandmeldeanlage

  Brandmeldeanlage  (27 Angebote unter 30.843.345 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Brandmeldeanlage“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Brandmeldeanlage
^

Brandmeldeanlagen - Vorsicht ist besser als Nachsicht

Wer vorbeugenden Brandschutz betreibt, kommt an einer Brandmeldeanlage, kurz BMA, nicht vorbei. Mit Verantwortungsbewusstsein und Weitsicht sorgen Sie im Bereich des vorbeugenden Brandschutzes nicht nur für die Sicherheit Ihrer Gäste, Mitarbeiter und Kunden, sondern auch dafür, im Brandfall den wirtschaftlichen Schaden so gering wie möglich zu halten. Eine schnelle Reaktion im Fall eines Brandes gibt Ihnen die benötigte Zeit zum Reagieren und erhöht Ihre Chancen, den Brand einzudämmen. Sichern Sie sich den Vorsprung durch Sicherheitstechnik auch im Notfall.

Sicherheitsmanagement rund um die Uhr

Der Mensch ist durch zunehmende Automatisierung und neue Technologien nicht mehr dauerhaft vor Ort, um Maschinen und Anlagen zu überwachen und dadurch eventuell entstehende Brände sofort zu entdecken. Verkabelung und Verkleidungen sorgen dafür, dass nicht mehr alle Bereiche eingesehen werden können. Rund um die Uhr werden durch Brandmeldeanlagen sensible Überwachungen durchgeführt, so dass Entstehungsbrände schnell erkannt und ihnen entgegengewirkt werden kann. Eine Brandmeldeanlage gehört in jedes Unternehmen, um sicherheitsrelevante Lücken zu schließen.

Überwachungszentrale

Eine Brandmeldeanlage überwacht die einzelnen installierten Brandmelder und prüft somit ständig, ob Gefahr in Verzug ist. Je nachdem, wie viele Brandmelder und Meldegruppen angeschlossen werden können, ist ein weites Areal überwachbar. Flächendeckende Prüfung auf Störungen und eventuelle Brandfälle werden zentral gesteuert. Registriert ein Brandmelder eine Störung, wird von der Brandmeldeanlage eine Alarmierung vorgenommen. Vorprogrammiert kann sogar die Feuerwehr automatisch an den betroffenen Ort gerufen werden, ohne dass ein personeller Einsatz erfolgt. Weiterführend ist es sinnvoll, Brandmeldeanlagen mit Feuerlöschanlagen so zu kombinieren, dass die Löschanlage im Alarmfall automatisch ausgelöst und sofort etwas gegen den Brand unternommen wird.

Ausfallsicherheit bei Brandmeldeanlagen

Damit es nicht zu Fehlalarmen kommt, werden meist mehrere Brandmelder in Schleifen oder so genannte Meldegruppen zusammengeschalten. Einerseits wird es dadurch möglich, die Gefahrenstellen genau zu lokalisieren und den Umfang des Brandes bereits von Außerhalb festzustellen. Andererseits ist der Fehlalarm eines einzelnen Brandmelders schnell auszumachen. Berücksichtigen Sie, dass Sie die Brandmeldeanlage in einem ausreichenden Umfang erwerben. Je stärker die Untergliederung in einzelne Meldegruppen möglich ist, umso leichter können bei Arbeiten mit Hitze die einzelnen Meldegruppen abgeschalten werden, ohne dass es zu größeren Sicherheitseinschränkungen kommt.

Alles in einem

Brandmeldeanlagen sind komplette, kleine Brandschutzeinrichtungen. Sie bestehen aus Sensoren und Brandmeldern, die sowohl Rauch als auch Funken oder Hitze aufspüren. Diese verschiedenen Melder sind mit der Brandmeldezentrale verbunden, die die weitere Ansteuerung der einzelnen Maßnahmen übernehmen. Je nach Programmierung werden über angeschlossene Alarmgeräte wie Sirenen oder Warnleuchten intern die Mitarbeiter und Besucher gewarnt, über GSM-Wählgeräte werden Hilfsstellen wie die Feuerwehr alarmiert. Gleichzeitig werden über Steuerelemente nach vorheriger Festlegung Klimaanlagen abgeschalten, Feuerschutztüren geschlossen, Maschinen abgeschalten und Löschanlagen aktiviert. Die Brandmeldeanlage sorgt also für den kompletten Rundumschutz an Sicherheit.

Genormte Sicherheit bei Brandmeldeanlagen

Beachten Sie in jedem Fall, dass die Brandmeldeanlage und alle Installationen den Anforderungen der DIN 14675 entspricht. Darin sind nicht nur die technischen Voraussetzungen beschrieben, sondern es werden alle Bereiche von der Planung der Installation über die Inbetriebnahme und Wartung festgeschrieben.
VdS-zertifizierte Brandmeldeanlagen stehen für unabhängig geprüfte Sicherheit.  Eine solche VdS-Zulassung ist kein Muss bei Brandmeldeanlagen. Wichtig ist aber, dass die DIN 14675 eingehalten und die Planung, Installation und Wartung von fachkundigem und zertifiziertem Personal vorgenommen wird. Sparen Sie hierbei nicht an der falschen Stelle.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.