Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Brennstoffzellen

  Brennstoffzellen  (4 Angebote unter 30.843.349 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Brennstoffzellen“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
EFOY 150 BT Brennstoffzelle 7.1 A 12 V, 24 V (2 Angebote) 
EFOY 150 BT Brennstoffzelle 7.1 A 12 V,24 V Brennstoffzelle 150 BT Ganzjährig nutzbar Superleise Vollautomatisch und wartungsfrei Umweltfreundlich Leistungsstark und Effizienz Mit der EFOY Brennsto...
EFOY
158000022
€ 4.341,41*
pro Stück
 
 Stück
EFOY 80 BT Brennstoffzelle 3.8 A 12 V, 24 V (2 Angebote) 
EFOY 80 BT Brennstoffzelle 3.8 A 12 V,24 V Brennstoffzelle 80 BT Kompakter Stromerzeuger Superleise Lädt 12 und 24 V Akkus Umweltfreundlich Perfekt geeignet für Reisemobil, Boot, Hütte Mit der EFOY...
EFOY
158000002
€ 2.666,76*
pro Stück
 
 Stück
Brennstoffzelle EFOY Comfort 80BT, inkl. Zubehör-Set (1 Angebot) 
Brennstoffzelle EFOY Comfort 80BT, inkl. Zubehör-Set (Wir sind Reimo-Partner)
k.A.
158000002
€ 3.155,99*
pro Stück
 
 Stück
EFOY Brennstoffzelle 150 (S) (1 Angebot) 
EFOY Brennstoffzelle 150 (S) Die EFOY Brennstoffzelle ist der Stromerzeuger für unterwegs. Sie produziert bei einer chemischen Reaktion Strom und lädt so die Bordbatterie. Dies geschieht vollautoma...
EFOY
80780
€ 5.211,26*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Brennstoffzellen
^

Brennstoffzellen - saubere und unabhängige Energiegewinnung

Brennstoffzellen wandeln Energie um. Aus diesem Grund erlangen die Zellen für die gängige Haus- und Gebäudetechnik zunehmend Bedeutung. Von der vorliegenden chemischen Energie des jeweiligen Brennstoffes wird durch eine Reaktion im Innern der Brennstoffzelle elektrisch nutzbare Energie erzeugt. Die Brennstoffzelle kann mobil zum Antrieb von Fahrzeugen oder stationär in Heizungsanlagen und zur Energieerzeugung eingesetzt werden. Hierbei bestimmt die Größe des Tanks, der den jeweiligen Brennstoff aufnimmt, die Reichweite und die Betriebsdauer, die Größe der Brennstoffzelle und die zu erzeugende Leistung. Die Speicherung von Energie ist mit einer Brennstoffzelle nicht möglich.

Unabhängigkeit durch Brennstoffzellen

Eines haben alle Brennstoffzellen gemeinsam, sie können auf professionelle Art und Weise netzunabhängig Strom erzeugen und dadurch auch vollkommen abgelegene Standorte nutzbar machen. Teure Verlegungen von Überlandleitungen und der Anschluss an das Stromnetz können vernachlässigt werden, sobald Brennstoffzellen zum Einsatz kommen.

Schadstoffemission - nein danke

Brennstoffzellen haben neben der netzunabhängigen Energieerzeugung einen wichtigen Vorteil, es werden keine Abgase im herkömmlichen Sinn erzeugt. Bei Wasserstoff-Brennstoffzellen, die in den meisten Fällen zum Einsatz kommen, wird lediglich ca. 55 °C warmer Wasserdampf freigesetzt und an die Umgebung abgegeben. Hierfür ist ein Abluftkanal nötig, der die Feuchtigkeit ableitet. Schadstoffe werden beim „kalten Verbrennungsvorgang“ in der Brennstoffzelle nicht erzeugt und somit ist der umweltbelastende Emissionsgrad gen null gerichtet. Mit Brennstoffzellenzubehör sind Sie bestens ausgerüstet.

Dampf - Energieressourcen mit Brennstoffzellen komplett ausnutzen

Da beim Betrieb einer Brennstoffzelle Dampf entsteht, ist eine nachgeschaltete Dampfturbine durchaus sinnvoll, um den Wirkungsgrad des verwendeten Brennstoffes zu erhöhen. Der abgegebene Dampf wird durch die Dampfturbine zusätzlich in Energie umgewandelt. Dadurch erhöht sich der Wirkungsgrad auf bis zu 65 Prozent. Kohlekraftwerke arbeiten beispielsweise mit einem Wirkungsgrad von annähernd 40 Prozent.

In der Ruhe liegt die Kraft

Dies kann bei der Brennstoffzelle wortwörtlich genommen werden. Bei der Energieerzeugung mit einer solchen Zelle sind keine beweglichen Teile aktiv. Dadurch kommt es kaum zu Geräuschentwicklungen. Vibrationen durch Verbrennung und Bewegungen der energieübertragenden Teile werden komplett vermieden. Nur die verbauten Gebläse sorgen für eine im Vergleich geringe Geräuschentwicklung.

Energie nach Maß mit Brennstoffzellen

Brennstoffzellen gewährleisten es, die Energieausschöpfung auch bei Teillastbetrieb vergleichbar hoch zu halten. Durch die Möglichkeit, die Brennstoffzelle immer nur dann in Betrieb zu nehmen, wenn Energie benötigt wird, werden die Energielieferanten sehr sparsam eingesetzt. Durch gutes Anfahr- und Lastwechselverhalten entstehen auch bei Teilnutzungen kaum Einbußen im Wirkungsgrad, die Rohenergie wird immer zu annähernd gleichen Teilen genutzt.

Verschiedene Arten, unterschiedlicher Einsatz

Es befindet sich mittlerweile eine Vielzahl von unterschiedlichen Brennstoffzellen auf dem Markt und so unterschiedlich der einzusetzende Brennstoff, die Wirkungsweise und die Vor- und Nachteile der einzelnen Systeme sind, so verschieden sind auch die Einsatzmöglichkeiten.
  • PEM-Zellen sind die am weitesten entwickelten Brennstoffzellen, sie werden meist mobil eingesetzt und zum Antrieb von Fahrzeugen genutzt.
  • MCFC-Zellen werden bei der Energieerzeugung in großem Maße eingesetzt. Sie entwickeln eine starke Hitze, die wiederum als Energielieferant oder als direkte thermische Energie genutzt werden kann.
  • PAFC-Zellen werden bei mittlerem bis hohem Energiebedarf eingesetzt. Der einzusetzende Brennstoff ist hierbei variabel und die kommerzielle Nutzung verbreitet. Auch ist die hohe Hitzeentwicklung zu betonen, die nutzbare thermische Energie erzeugt, aber den Wirkungsgrad hinsichtlich der Ausbeute an elektrischer Energie schmälert.
  • SOFC-Zellen sind hoch effizient und können auch direkt mit Erdgas betrieben werden. Verschiedenste Brennstoffe können bei diesen Zellen zum Einsatz kommen. Allerdings sind diese Zellen durch die hohen Produktionskosten sehr kostenintensiv.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.