Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Briefbesteck

  Briefbesteck  (1 Angebot unter 29.287.732 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Briefbesteck“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Briefbesteck"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Brieföffner-Set, Brieföffner 1500 und Schere 1408, silber (1 Angebot) 
Brieföffner 1500, 165 mm und Schere mit blauem Griff, 215 mm. Aus Edelstahl, rostfrei. Farbe: silber.
ALCO Albert
1508
ab € 31,53*
pro 12 Stück
 
 Packung
Weitere Informationen zum Thema Briefbesteck
^

Das Briefbesteck zum sauberen Öffnen von Postsendungen

Damit Arbeitsabläufe effizient gestaltet werden, Büromaterialien und Dokumente geordnet und archiviert werden können und alle notwendigen Utensilien griffbereit aufbewahrt werden, ist eine professionelle Schreibtischausstattung notwendig. Neben Stifthaltern, Schreibtischunterlagen und Ablagesystemen werden auch kleine Bürohelfer zu wichtigen Bürohelfern, da sie den Arbeitsalltag enorm erleichtern. Wenn Briefe und Unterlagen geöffnet werden müssen, kommt es auf Schnelligkeit, aber auch Ästhetik an. Brieföffner helfen, die Briefumschläge schnell zu öffnen, ohne den Umschlag zu zerstören. Ein komplettes Briefbesteck macht diesen Vorgang noch effizienter. Besonders für kleinere bis mittelgroße Briefmengen eignet sich daher das oftmals zweiteilige Briefbesteck.

Warum ein Briefbesteck nutzen?

Mithilfe des handlichen Brieföffners ist das saubere Auftrennen von Briefumschlägen eine Leichtigkeit und geht zügig von der Hand. Eine Beschädigung des Briefinhalts bleibt bei der Verwendung eines Brieföffners darüber hinaus aus, sodass der Inhalt im Umschlag unversehrt bleibt. Des Weiteren kann der Brieföffner auch zum Entfernen von Siegeln eingesetzt werden, welche ganz einfach mithilfe der Klinge angehoben und schließlich durchbrochen werden, damit der Briefinhalt dem Kuvert daraufhin entnommen werden kann.

Die Bestandteile eines Briefbestecks

Pakete können durch die Schneide der im Set enthaltenen Schere, aber auch ebenso durch einen scharfen, spitzkantigen Brieföffner auf simpelste Art und Weise geöffnet werden, wenn das Klebeband schnell und glatt durchtrennt werden soll. Neben der Schere und dem Brieföffner kann – je nach Hersteller - auch ein Cutter im Briefbesteck-Set enthalten sein. Besonders empfehlenswert ist ein Set, wenn es über einen Köcher verfügt, welches direkt auf dem Schreibtisch positioniert werden kann. Langes Suchen des Briefbestecks in der Schreibtischschublade bleibt somit erspart.
 


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.