Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Brutschrank  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Brutschrank“
Überbegriffe
Zellkulturinkubator
Inkubatoren für die Kultivie­rung von Zellen brauchen neben einer exakten Tem­peratur- und Feuchtigkeits­kontrolle auch eine CO₂-Regulierung.
Bakterienbrutschrank
Mit Temperaturwahl (> RT), Zeitschaltuhr und teilweise mit Temperaturprofilpro­grammierung. Ideal für die Mikrobiologie.
Miniinkubator
Kleine Brutschränke für Bak­terienkulturen oder medizi­nische Tests, die auf jeder Werkbank Platz finden.
Wärmeschrank
Universell nutzbare Inkuba­toren mit Maximaltempera­turen von um die 200°C so­wie Belüftung. Teilweise programmierbar.
Kühlbrutschrank
Um auch Temperaturen un­terhalb der Raumtempera­tur halten zu können, wer­den Kühlbrutschränke be­nötigt.
Inkubationshaube
Inkubationshauben halten im Innenraum die vorein­gestellte Temperatur und können z. B. mit einem Schüttler kombiniert werden.
Inkubatorschüttler
Komplettgerät, das Mischen oder Schütteln von Proben bei gleichzeitiger Tempe­rierung ermöglicht.
Hybridisierungs­inkubator
Inkubator mit eingebautem Drehgestell für Röhrchen oder Flaschen zur exakt kontrollierbaren Inkubation, z. B. von Westernblots.
Weitere Informationen zum Thema Brutschrank
^

Brutschränke – für eine exakte Temperaturregelung und -konstanz

Stofftrennung durch Zentrifugen, Keimzähler zur Analyse von Erregerzahlen, Mikroskope zur Betrachtung der Zellstrukturen oder Erwärmung von Proben mit Bunsenbrennern. In jedem Labor kommen technische Geräte zum Einsatz. Messgeräte, die Ihnen kleinste Temperatur- und Gewichtsschwankungen anzeigen, die genau geeicht sind und Ihnen die Garantie geben, einen hundertprozentig richtigen Messwert zu erhalten, sind unerlässlich.
Wenn eine genaue und konstante Temperaturregelung benötigt wird, macht man sich Inkubatoren zu nutze. Diese sind universell einsetzbar und finden in der Medizin als auch in der Biologie Anwendung.

Inkubatoren in der Medizin

In der Medizin wird der Inkubator auch als Brutkasten für Frühgeburten bezeichnet. Er reguliert die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur für die Frühchen, da diese noch nicht dazu in der Lage sind. Neben dieser Form gibt es auch noch Transportinkubatoren, die – wie der Name schon sagt – für den Transport von Frühgeburten oder Neugeborenen z. B. in eine Spezialklinik ausgelegt sind.

Inkubatoren in der Biologie

In der Biologie wird ein Inkubator auch als Brutschrank oder Wärmeschrank für Bakterienkulturen bezeichnet, mit dessen Hilfe man verschiedene Brut- und Wachstumsprozesse schaffen und kontrollieren kann. Die Temperatur im Inneren ist auf die Organismen exakt abgestimmt. Die Luftfeuchtigkeit als auch die -temperatur können z. B. durch verschiedenen Einstellungen wie eine Frischluftzufuhr geregelt werden und gewährleisten dadurch optimale Bedingungen für das Mikroklima im Inneren. Weitere wichtige Feature sind z. B. die Zeitschaltuhr, welche die Restlaufzeit angibt und den Ablauf akustisch anzeigt, oder die elektronische Funktionsüberwachung, die im Störfall Alarm signalisiert.

Spezielle Inkubatoren

In Laboren findet man spezielle Brutschränke wie z. B. den Schüttelinkubator, Hybridisierungsinkubator und Mini-Inkubator.
  • Ein Schüttelinkubator verfügt über eine bewegliche Bodenplatte und verhindert, dass sich bei Bakterien z. B. ein Biofilm – die so genannte Kahmhaut – bildet. Durch ihre exakten Kreisbewegungen und einer Temperaturkonstanz werden sie zum sanften Mischen oder kraftvollem Schütteln eingesetzt.
  • Für besondere Fälle macht man sich Hybridisierungsinkubatoren zu nutze. Sie dienen zur exakten Hybridisierungen von DNA- und RNA-Probes mit Nucleinsäure auf Filterpapier (Southern- und Northernblots) sowie für Inkubationen von Eiweißblots mit Antikörpern(Westernblots). Vorteil – um mit einer hohen Konzentration von Antikörpern und Probes zu arbeiten, wird nur eine geringe Menge an Hybridisierungsflüssigkeit benötigt.
  • Wenig Platz benötigt der Mini-Inkubator, der deshalb für die Anwendung am Arbeitsplatz eingesetzt wird und Proben temperiert, warmhält oder trocknet.

Arbeitsschutz – unabdingbar im Labor

Im Labor wird mit den unterschiedlichsten Substanzen gearbeitet. Damit nicht nur die Proben optimal geschützt sind, sondern auch Ihre Gesundheit nicht gefährdet wird, ist es wichtig, die entsprechende Arbeitsschutzausrüstung zu tragen. Hauben, Brillen, Kittel, Mäntel, Masken und Handschuhe zählen dazu. Wichtig sind auch entsprechende Notfalleinrichtungen wie Augenduschen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.