Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  car hifi  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„car hifi“
Überbegriffe
Weitere Informationen zum Thema car hifi
^

Car-Hifi - für den perfekten Klang im Auto

Der perfekte Klang gehört nicht immer zur Serienausstattung aller Automobile. Man kann aber nachhelfen. Mit zusätzlichen Lautsprechern, Subwoofer oder einem Entertainmentpaket wird jedes KFZ zum Hingucker. Sei es ein Dolby-Sourround System bestehend aus mehreren Lautsprechern oder ein Navigationssystem mit eingebautem Fernsehen und DVD-Player bis hin zum tiefsten Basssystem für ein beeindruckendes Schallerlebnis. Es ist alles möglich.

Lautsprecher

Mitteltöner sind der Hauptbestandteil eines Systems. Sie befinden sich in den Türen, auf der Frontarmatur, aber auch in der Heckablage. Autolautsprecher haben einen Durchmesser von meist 10 bis 20cm. Zu einem voll ausgestatteten Raumklang zählen kleine Hochtöner. Diese sind meistens in der A-Säule oder der Tür verbaut. In den Türen vorn sowie hinten befinden sich diese meist nicht größer als 8 cm im Durchmesser großen Lautsprecher. Sie sorgen für die Ausgeglichenheit des Soundsystems.
Für den angenehmen Bass braucht man Subwoofer. Sehr häufig sind diese im Mitteltöner integriert. Für ein ausgefallenes System muss allerdings eine extra Basseinheit verbaut werden. Aus Platzgründen finden sich diese Lautsprecher meist im Kofferraum, da ihr Gehäuse meist mehrere Liter groß ist. Die Größe sorgt für die nötige Resonanz.

Radio

Ein Autoradio / CD-Player gehört zur Serienausstattung eines Neuwagens. Wenn man allerdings MP3s abspielen möchte, stößt man meist an die Grenzen des technisch Möglichen. Neue Radios als Sonderzubehör besitzen sehr oft einen USB-Anschluss. So ist es möglich, das Radio per USB-Stick als MP3-Radio zu betreiben. Einen anderen Weg bieten MP3-fähige CD-Abspielgeräte. Diese können direkt MP3s von einer CD abspielen. CD-Wechsler bieten den Vorteil, dass man mehrere CDs in das Gerät einlegen kann. Dieses wird aus Platzgründen meistens im Kofferraum untergebracht. Man kann dann vom Lenkrad aus eine CD anwählen, welche das Radio abspielen soll.

Navigationssystem

Wenn man nicht ständig eine Landkarte auf Reisen dabei haben möchte, sind Navigationssysteme die perfekte Lösung. Es gibt sie als mobile Systeme, welche per Halterung im Automobil installiert werden können. Sie haben den Vorteil, dass sie auch ohne Auto bei Fahrradtouren betrieben werden können. Der Nachteil ist die offene Verkabelung. Das sieht meistens nicht sehr elegant aus und der Zigarettenanzünder wird als Stromquelle benötigt.
Anders bei fest installierten Navigationssystemen, die meistens ab Werk beim Kauf des KFZs bereits integriert sind. Diese sehen sehr elegant aus, sind auf Routenplanen optimiert und per Update-CD des Herstellers stets aktuell. Sie sind auf das jeweilige Automodell standardisiert und bieten bestmögliche Navigation.

Rückfahrsystem

Rückwärtsfahren birgt immer unübersichtliche Gefahren durch eingeschränkte Sichtverhältnisse. Abhilfe schafft ein Rückfahrvideosystem, welches dem Fahrern ein Bild zum Monitor übertragen oder durch Warnsignale den Abstand messen. Beim Einlegen des Rückwärtsgangs werden diese automatisch aktiviert und bieten Ihnen somit einen erhöhten Schutz vor Schäden und Gefahren.

Antenne

Eine Autoantenne sorgt für den richtigen Radioempfang und ist heutzutage auch Teil der Telefonanlage. Man unterscheidet Heifischflossen und Schraubantennen. Erstere sind die digitale Version und lassen auf ein Navigations- oder Telefonsystem im Automobil schließen. Schraubantennen sind eher der Standard und erlauben nur den Empfang von Radiosignalen.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.